Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen
 >  >  > Verpackungsbänder

  Verpackungsbänder  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Verpackungsbänder“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Verpackungsbänder
^

Verpackungsbänder - Nicht nur zum Verpacken geeignet

Verpackungsbänder werden in jedem Bereich verwendet. Kartons werden damit verschlossen, Dekorationen befestigt und Kabel fixiert. Im Versand, Büro, Handwerk und allen technischen Bereichen kommen täglich Klebe- und Verpackungsbänder zum Einsatz.

Zum Fixieren, Sichern und Einpacken

Gewebebänder sind die Allrounder unter den Verpackungsbändern. Das Baumwollgewebe mit einer Klebemasse aus Naturkautschuk zeichnet sich durch starke Klebkraft aus, ist flexibel und sehr anschmiegsam. Es haftet problemlos auf staubigen oder rauen Untergründen und ist wasserfest.
Mit einem Stahlband V2A lassen sich unter anderem Verkehrsschilder vorschriftsmäßig und sicher montieren. Auch verfügt es über eine hohe Tragkraft, weshalb vor allem schwere Gegenstände damit befestigt werden können.
Ähnlich stark belastbar sind Umreifungsbänder in verschiedenen Stärken. Die Festigkeitswerte reichen fast an die der Stahlbänder heran, doch sind diese auch für empfindliche Gegenstände geeignet. Sie lassen sich leicht nachspannen, sind in der Regel wetterfest und zeichnen sich durch eine sehr geringe Dehnung aus.
Für alle Pakete, Päckchen oder Papiere gibt es eine große Auswahl an Klebebändern und Kraftbändern.  Für größere Pakete, die in einwandfreiem Zustand beim Kunden ankommen sollen, verwendet man Packband. Es ist stärker als gewöhnliche Klebebänder und sehr breit, so dass die Kartons sicher und ordentlich verschlossen werden können.

Schnüre und Kordeln für jeden Bedarf

Ebenso groß ist die Auswahl an verschiedenen Kordeln. Die Palette reicht von der Paketschnur über die Schmuckkordel bis zur Absperrkordel. In einigen Bereichen ist es erforderlich, dass Mitarbeiter ihre Namensschilder oder Ausweise deutlich sichtbar an der Kleidung tragen. Für deren Befestigung werden praktische Textilbänder angeboten. Die meisten davon sind mit einem Sicherheitsverschluss ausgestattet, der sich bei starkem Zug ganz einfach öffnet.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Verpackungsbänder, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.