Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Verkaufsregal

  Verkaufsregal  (23 Angebote unter 29.320.857 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Verkaufsregal“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Verkaufsregal
^

Das Verkaufsregal gehört zur Ladenausstattung dazu

Das Verkaufsregal ist ebenfalls unter dem Begriff Sortimentregal oder Warenpräsentationsregal bekannt und wird zur Bereitstellung von Waren genutzt, die keiner Kühlung bedürfen wie etwa Konserven oder Putzmittel. Das Regal findet sich im Groß- und Einzelhandel überall dort, wo Waren umgeschlagen werden, egal, ob es sich um eine Messe, einen Baumarkt, einen Supermarkt oder einen Tante-Emma-Laden handelt. Das Verkaufsregal sollte daher in keiner Ladenausstattung fehlen.
Ein Verkaufsregal bietet dem Kunden die optimale Übersicht über die volle Produktauswahl zu einer Produktgruppe. Im Gegensatz zu einem Wandregal kann ein Doppelregal frei im Raum aufgestellt werden und ist von zwei Seiten her zugänglich. Je nach dem, wie viel Platz im Verkaufsraum zur Verfügung steht, werden die Stirnseiten von Doppelregalen gerne zusätzlich mit schmalen Wandregalen für Angebotswaren ergänzt.

Planungsgrundlagen für die richtige Auswahl

Manche Warenhersteller bieten gleich auf die Maße des Sortiments abgestimmte Regale an, wie etwa Hersteller von Briefumschlägen, oder einfach Komplettregale. Ist dies nicht der Fall, gilt es zu überlegen, wie viele Einheiten an Produkten einer Produktgruppe präsentiert werden sollen. Danach richtet sich die benötigte Regalhöhe und die Regalfläche. Wichtig ist ebenfalls, ob die Regalböden platzsparend höhenverstellbar sind, um ein geordnetes Bild zu erreichen. Für schwere Waren ist die Tragekraft des Regalbodens für Ihre optimale Auswahl ausschlaggebend. Eine geschlossene Rückwand ist von Vorteil, wenn wenig Staub in das Regal eindringen soll. Es muss dann nicht so oft zum Reinigen aus- und eingeräumt werden, das spart Arbeit und Zeit.

Euro-Lochung an der Rückwand

Da manchmal Verpackungen aufgehängt werden, wie man es beispielsweise von Schrauben und Dübeln her kennt, ist wichtig, dass die entsprechenden Halter in eine gelochte Regalrückwand eingehängt werden können. Dabei hilft es häufig, auf eine so genannte Euro-Lochung in der Rückwand zu achten. Sie ist auf den Einhängbereich der meisten Halterhersteller abgestimmt.

Tipps, Material und Pflege des Verkaufsregals

Verkaufsregale benötigen aufgrund des Gewichts eine sehr hohe Standfestigkeit. Hierbei spielt neben dem Aufbau des Regals die Art und Weise der Bestückung eine sehr große Rolle. Leichte Artikel sollten Sie immer über den schweren Artikeln unterbringen, mit dem Ergebnis, die schwersten Teile auf der untersten Ebene anzubieten. Da Verkaufsregale ein hohes Gewicht tragen, sind Sie aus Stahl gefertigt und aus optischen Gründen mit einer Kunststoffbeschichtung bezogen. Kunststoff ist zudem recht leicht zu reinigen und gilt deshalb als sehr pflegeleicht.
Das Gestell kann verschraubt oder zusammengesteckt werden. Für einen Messeauftritt ist die Steckvariante zu bevorzugen, da man schnell und ohne Werkzeug arbeiten kann. Der Sockelboden hat in vielen Fällen vier Standfüße, die höhenverstellbar sind, um leichte Bodenunebenheiten auszugleichen. Die Regalböden selbst sollten zur Sicherheit vor Verletzungen an den Rändern abgekantet sein.

Das Zubehör ist vielfältig

Da die Aufteilung eines Verkaufsregals sehr stark von dem Angebot der Waren und Ihres Sortiments abhängig ist, gibt es unzählige Ausgestaltungsmöglichkeiten. Entsprechend Ihrer Planung bestellen Sie die richtige Anzahl an Regalböden bzw. Haken gleich mit. Ein funktionales Regal spart Raumressourcen und lockt mit einer übersichtlichen Warenpräsentation zu einer Auswahl, in der Ihr Kunde schnell das Richtige findet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.