Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  USB  bei Mercateo online kaufen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema USB finden Sie am Ende der Seite
„USB“
Überbegriffe
USB Kabel Typ-A
Der Standard-Stecker für USB-Ports von PCs und Notebooks.
USB Kabel Typ-B
Der Stecker, der häufig bei Peripheriegeräten wie Drucker oder Scanner verwendet wird.
USB Kabel Typ-A Buchse
Ermöglicht, ungünstig liegende USB-Buchen zu verlängern oder neue USB-Geräte mit anderen Anschlüssen zu verbinden.
USB Kabel Micro-A
Damit schließen Sie ein mobiles Gerät an einen OTG-Host (On The Go) z. B. eine Digitalkamera an eine externe Festplatte.
USB Kabel Micro-B
Verbinden Sie ein mobiles Gerät mit einem OTG-Host (On The Go), z. B. externe Festplatte mit Digitalkamera.
Mini-USB Stecker auf Mini-USB Stecker
Zum Anschluss eines mobilen Gerätes an einen OTG-Host (On The Go).
Hauben für USB-Stecker
USB-Stecker
Weitere Informationen zum Thema USB
^

Schnell und einfach das passende USB-Kabel finden


Wie funktioniert die Navigation auf dieser Seite?
Um zum Beispiel ein Druckerkabel zu suchen, gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie zu erst auf das Steckerbild des Ausgangsgeräts.

USB A Stecker

Auf der folgenden Seite finden Sie viele Kombinationsmöglichkeiten. Wählen Sie nun das zweite Steckerende.

USB B Stecker

Was bedeutet USB?

Der Universal Serial Bus (USB) ersetzt einige kabelgebundene Schnittstellen, die für den Anschluss von Peripheriegeräten an einen PC früher nötig waren. Über USB können Drucker, Scanner, Maus, Tastatur, Webcam, diverse Speichermedien und andere externe Geräte angeschlossen werden. Der Anschluss ist auch im laufenden Betrieb möglich (Hot-Plugin). Der  Standard USB 2.0 bietet Datenraten bis 480 MBit/s und ist abwärtskompatibel zum älteren Standard USB 1.1 mit maximal 12 MBit/s.  Der aktuelle Standard heißt 3.0, wodurch eine noch höhere Datenübertragung möglich ist.

Bis zu 127 Geräte werden logisch von einem USB-Hostcontroller im PC verwaltet. USB-Geräte werden in verschiedene Geräteklassen eingeteilt, für die das Betriebssystem Treiber bereitstellt. Daher ist oft keine zusätzliche Treiberinstallation nötig. Also echtes Plug'n'Play. Mit Unterstützung der "On The Go"-Spezifikation (OTG) ist eine direkte Kopplung zweier USB-Geräte mit reduzierter Funktionalität auch ohne USB-Hostcontroller möglich.

Geschwindigkeitsstufen bei USB

Je nach angeschlossenem Gerät stellt der USB-Hostcontroller oder der OTG-Master die USB-Verbindung auf verschiedene Datenraten und Abfrageintervalle ein. So ist beim Betrieb von Eingabegeräten eine regelmäßige Abfrage bei niedriger Datenrate sinnvoll, bei Dateitransfers dagegen eine möglichst hohe Datenrate.

  • "low speed" bis 100 kBit/s für Keyboard, Maus etc.
  • "full speed" bis 12 MBit/s für Audio, Video (komprimiert)
  • "high speed" bis 480 MBit/s für Video und schnellen Datentransfer
  • "super speed" bis 5 GBit/s

Stromversorgung über USB

Neben der Datenübertragung kann ein Gerät über USB auch mit Betriebsstrom versorgt werden. Über 2 Adern werden 5 Volt mit bis zu 500 mA bereitgestellt. Es können also Geräte mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 2,5 Watt gespeist werden. Viele Kleingeräte, aber auch externe Festplatten und Scanner können somit ohne zusätzliches Netzteil betrieben werden. Häufig nutzen akkubetriebene Kleingeräte wie Handy und MP3-Player den Strom zusätzlich zum Laden der Akkus. Mit so genannten Y-Kabeln kann die maximale Leistungsaufnahme auf 5 Watt verdoppelt werden, indem ein zweiter USB-Port am PC als Stromlieferant hinzugenommen wird.

Kabeltypen

  • "low speed" nicht verdrillt, nicht abgeschirmt, bis 3 Meter
  • "full/high speed" verdrillt, abgeschirmt, Impedanz 90 Ohm, bis 5 Meter

Die mögliche Kabellänge ist zudem abhängig vom Leiterquerschnitt der Stromversorgungs-Adern und schwankt zwischen 0,80 und 5,00 Meter. Um Verbindungen bis 30 Meter über USB herstellen zu können, ist die Verkettung von bis zu 5 USB-Hubs (Verteiler) mit USB-Kabeln a 5 Meter möglich. Bei Verzicht auf eine Stromversorgung des angeschlossenen Gerätes ist auch ein Anschluss mit einem USB-Kabel mit bis zu 30 Metern möglich. Zum Teil sind für längere Strecken spezielle Kabel mit Repeatern erhältlich, die jedoch nicht immer der USB-Spezifikation entsprechen.

Tipps für die Auswahl

Oft werden vom Hersteller angepasste USB-Kabel für Geräte mit USB-Anschluss angeboten, diese sind daher die sicherste Wahl. In vielen Fällen sind die Anforderungen nicht allzu hoch, so dass auch normale, fertig konfektionierte Kabel genutzt werden können. Ist eine hohe Datenübertragungsrate erforderlich, sollte ein qualitativ hochwertiges und möglichst kurzes Kabel eingesetzt werden. Bei der Versorgung von Geräten ohne eigene Spannungsquelle mit Betriebstrom ist ein kurzes Kabel mit möglichst hohem Leiterquerschnitt erforderlich.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext USB, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG