Der Trockner für Waschanlagen - Schnelle Trocknung mit tiefem Glanz
Die Qualität der
Fahrzeugreinigung in Waschanlagen wird insbesondere von den verwendeten Waschgeräten und den Reinigungsmitteln beeinflusst. Auf das Ergebnis wirken Trockner-Produkte positiv ein.
Der gelungene Abschluss
Eine hochwertige Autowäsche findet ihren gelungenen Abschluss, wenn das gereinigte Fahrzeug getrocknet wird und im Anschluss glänzt. Dieser Effekt lässt sich nicht ausschließlich durch hochwertige Reinigungsmittel und eine moderne Ausstattung erreichen, sondern tritt vor allem nach der Nutzung von Trocknungshilfen ein.
Der Trockner in Waschanlagen erzeugt
- einen strahlenden Glanz auf dem Lack,
- schnelles Abfließen des Wasserfilms,
- ein anhaltend gutes Aussehen des Fahrzeuges und
- ein Ergebnis ohne Flecken- oder Schlierenbildung.
Diese wünschenswerten Eigenschaften kann der Glanztrockner nur entfalten, wenn er durch hochwertige
Waschanlagenchemie ergänzt ist. Die Trocknungshilfe ist ein Schritt in der Autopflege, kann aber weder die solide Vorreinigung, noch den eigentlichen Reinigungsprozess ersetzen. Sind bei diesen Schritten Fehler geschehen oder ist das Fahrzeug nicht sauber geworden, erzielt auch der Trockner kein zufriedenstellendes Ergebnis.
Der Trockner für Waschanlagen kann vor der automatischen Gebläsetrocknung oder stattdessen verwendet werden.
Sichere Handhabung und Schutzausrüstung
Der Trockner für Waschanlagen ist ein Chemikaliengemisch, das herstellerspezifische Stoffe enthält. Einige dieser Inhaltsstoffe können reizend wirken. Die meisten Trockner benötigen eine spezielle Schutzausrüstung im Umgang mit ihrem Konzentrat. Der direkte Kontakt kann gegebenenfalls zu Atembeschwerden, Haut- oder Augenreizungen führen.
Die benötigte Schutzausrüstung richtet sich nach der Konzentration, nach der Aerosolbildung und dem Belüftungsgrad. Empfehlenswert sind generell
Schutzhandschuhe, die beständig gegen das Chemikaliengemisch sind. Die Arbeit unter Aerosolbildung erfordert einen angemessenen Atemschutz. Jeder Trockner für Waschanlagen stellt spezifische Anforderungen an die Schutzausrüstung. Die konkreten Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen sind in seinem Sicherheitsdatenblatt festgelegt.