Tischvitrinen zur niveauvollen Warenpräsentation
Tischflächen optimal zur Warenpräsentation nutzen, im Museum Exponate flächig ausstellen und ins rechte Licht rücken - dies wird mit
Vitrinen in unterschiedlichen Ausführungen möglich. Glasabdeckungen in verschiedenen Qualitäten ermöglichen einen optimalen Einblick auf die Fläche, die unter dem Tisch als Ausstellungsbereich entsteht. Verschlossen und doch gut sichtbar beleuchtet, mit Auszügen oder einfach gehalten, die richtige Vitrine setzt Ausstellungstücke oder Waren perfekt in Szene.
Vitrinen in verschiedenen Ausführungen
Vitrinen sollten unbedingt an ihren Einsatzbereich angepasst werden. Je nach Platzangebot und Verwendungszweck kann beispielsweise eine
Säulenvitrine,
Wandvitrine oder Tischvitrine gewählt werden. Tischvitrinen sind besonders für Verkaufs- und Thekenbereiche geeignet, da sie in das Verkaufsgespräch und die Warenpräsentation besonders gut eingebunden werden können. Hierbei gibt es allerdings verschiedene Ausführungen in puncto Sicherheit. Während einfache Modelle aus Fensterglas bestehen und nur geringen Sicherheitsanforderungen entsprechen, ermöglichen Tischvitrinen, die aus Sicherheitsglas hergestellt werden, auch bei hohen Belastungen eine besondere Stabilität. Sollte eine Scheibe zu Bruch gehen, ist das Verletzungsrisiko gering und auch der Zugriff auf die Ausstellungsstücke wird erschwert. Zudem sollten Sie vor allem in stark frequentierten Bereichen, in Museen, in Showräumen und nicht zuletzt auf Messen darauf achten, dass ein Kratzschutz gegeben ist, damit die Vitrine lange in einer makellosen Optik erscheint.
Ins richtige Licht gerückt
Um die Auslagen optimal darzustellen, ist es ratsam, Tischvitrinen zu verwenden, die über eine eigenständige Beleuchtung verfügen. Dies gilt vor allem für Schmuckauslagen und Uhren sowie Glaselemente, die durch die integrierten
Strahler an Effekt gewinnen. Die Beleuchtung kann auch in abgedunkelten Räumen für ein Highlight sorgen.
Stabilität und Sicherheit
Besonders stabil sind Tischvitrinen, bei denen der Boden massiv gehalten ist und die Randeinfassung aus Metall oder Holzelementen besteht. Durchgehende Glasvitrinen sind besonders an den Kanten für Beschädigungen anfällig. Zudem sollten Sie darauf achten, dass die Tischvitrine mit einem Schloss gut zu sichern ist, um ungewünschten Zugriff auf die Ausstellungsstücke zu verhindern.
Platz und Höhenanpassung
Die Breite und Tiefe der Tischvitrine ist an den vorhandenen Stellplatz und die auszustellenden Exponate und Produkte anzupassen. Dabei sollten Sie berücksichtigen, dass ausreichend Platz bleibt, um den Betrachter gut um die Tischvitrine herumzuführen. Höhenverstellbare Tischvitrinen lassen sich zudem individuell auch im perspektivischen Betrachtungswinkel anpassen.
Ausziehbar
Gerade im Bereich der Schmuck und Uhrenpräsentation werden häufig ausziehbare Elemente in die Tischvitrine integriert. Sie ermöglichen im Verkaufsgespräch einen einfachen Zugriff auf die gewählten Stücke, ohne dass andere Objekte aus dem Weg geräumt werden müssen. Ebenso einfach kann durch den Auszugsmechanismus das Produkt wieder zurück an seinen ursprünglichen Platz gebracht werden.