Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Teich Oberflächenabsauger

  Teich Oberflächenabsauger  (0 Angebote unter 27.903.036 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Teich Oberflächenabsauger"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Teich Oberflächenabsauger
^

Oberflächenabsauger zur Teichreinigung

Ein Teich ist immer ein Blickfang im Garten sowie anderen Außenbereichen. Die Wasseroberfläche wird leider im Laufe der Zeit durch Blätter, Blütenstaub und treibende Algen verunreinigt. Setzen sich diese Verunreinigungen am Boden ab, wirkt die schöne Oase im Garten schnell ungepflegt. Mit einem Oberflächenabsauger lassen sich die Verschmutzungen der Wasseroberfläche bequem und gründlich entfernen, sodass das Wasser wieder einen gepflegten Eindruck macht, zudem bleibt das Teichklima frisch.

Die Funktionsweise eines Oberflächenabsaugers

Es gibt verschiedene Geräte zur Reinigung der Teichoberfläche, doch alle arbeiten nach dem gleichen Prinzip: Wie der Name bereits sagt, arbeitet ein Oberflächensauger ähnlich wie ein Staubsauger. An der Oberfläche des Gewässers saugt er das Wasser inklusive der Blätter, Algen, Tannennadeln und anderen Verunreinigungen an. Diese werden im inneren des Gerätes gesammelt, während auf der anderen Seite das gefilterte, saubere Wasser zurück in den Teich geleitet wird.

Sauger mit verschiedenen Zusatzfunktionen

Oberflächenabsauger gibt es für unterschiedliche Teichgrößen und Anforderungen. Einige reinigen lediglich, andere verfügen zusätzlich über eine Belüfterfunktion, die das Wasser mit Sauerstoff versorgt, was beispielsweise bei Fischteichen für ein gesundes Wasserklima wichtig ist. Zudem wird zwischen Stand- und Schwimmgeräten unterschieden. Die Standgeräte müssen je nach Ausführung am Grund des Teiches oder am Ufer aufgestellt werden, das Wasser darf also nicht zu tief sein. Für größere Teiche sind die schwimmenden Geräte oft die bessere Wahl, diese lassen sich je nach Modell bei Bedarf mit einem Haken am Grund verankern.  Einige Sauger verfügen zudem über eine Gründelfunktion. Diese sollte allerdings nur in Kombination mit einem Teichfilter genutzt werden. Beim Gründeln werden Verschmutzungen am Grund des Teiches aufgewirbelt, sodass diese in den Teichfilter gelangen können.

Den Sauger für die jeweilige Teichgröße wählen

Für ein optimales Ergebnis der Wasserreinigung ist die Leistungsstärke der Pumpe eine wichtige Voraussetzung. Bei den meisten Oberflächensaugern ist die Pumpe bereits enthalten, andere lassen sich an vorhandene Teichpumpen anschließen. Um das passende Gerät zu wählen, muss die Größe der Wasseroberfläche bekannt sein. Die maximale Größe ist bei den einzelnen Oberflächensaugern in Quadratmeter angegeben. Einige reinigen bis zu 50 Quadratmeter zuverlässig, andere sind für kleinere Teiche konzipiert. Ein Dauerbetrieb ist normalerweise nicht nötig, bei einigen Saugern aber problemlos möglich, da die Verunreinigungen je nach Jahreszeit unterschiedlich stark ausfallen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.