Das Teeglas für einen stilvollen Teegenuss
Das Teeglas - in seiner ursprünglichen Form ohne Henkel - kommt aus dem Orient. Wir verwenden
Teegläser allerdings bevorzugt mit Henkel. Um den Tee ansprechend zu servieren und neben dem aromatischen Genuss des
Tees auch die optische Wirkung nicht zu kurz kommen zu lassen, bietet ein Teeglas den besonderen Blick auf die Färbung des Getränks.
Das Teeglas garantiert einen Genuss wie in 1001 Nacht
Um beim Servieren traditionell und ins Gesamtbild passend vorzugehen, sollten Sie unbedingt die typischen Teegläser ohne Henkel einsetzen. Besonders mit orientalischen und filigranen Mustern verzierte Teegläser in bunten Farben geben ein Flair wie aus 1001 Nacht wieder. Besonders ansprechend lassen sich solche Teegläser auch als Teelichtglas einsetzen und bilden ein Farbenspektakel aus Licht und Schatten.
Halter oder Vollglas
Wer das Teeglas mit Henkel nutzen möchte, hat die Wahl zwischen Vollglasteegläsern, bei denen auch der Henkel aus dem durchscheinenden Material gefertigt ist, und Teegläsern mit Halter, bei denen das Teeglas ohne Henkel in den Halter eingesetzt wird. Hierzu kommen oft Edelstahl oder Korbgeflechte als stilvolle Halter zum Einsatz und lassen einen unglaublich großen Gestaltungsspielraum offen. Wichtig ist in jedem Fall darauf zu achten, dass der Henkel so gefertigt ist, dass die hohe Temperatur, die das Teeglas annimmt, nicht übertragen wird.
Besonderes Ambiente bei Tisch
Nicht nur ein formschönes Teeglas bringt die Farbnuancen, die die verschiedenen Tees mit sich bringen, voll zur Geltung, eine passende und dekorative
Glasteekanne sorgt zusätzlich für ein besonders gelungenes Zusammenspiel bei Kaminabenden, im Tee- oder Kaffeehaus oder im Restaurant bei Tisch. Damit das
Teeservice nicht beschädigt wird, sollten Sie unbedingt auf hitzebeständige Gläser achten, die auch hohen Temperaturen standhalten und die Hitze im Glas halten.