Übersicht | "Symbolschild Herrentoilette"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 1,63* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,87* pro Stück |
| |
ALCO Piktogramm Herren-WC (1 Angebot) Selbstklebepad auf Rückseite ermöglicht Anbringung auf vielen Oberflächen Selbsterklärende Abbildung mit internationalem Motiv Für den Innenbereich Quadratisch mit abgerundeten Ecken Maße: B x H: 9... |
|
ab € 2,04* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,55* pro Stück |
| |
|
|
ab € 15,83* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,75* pro Stück |
| |
|
|
ab € 18,52* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,26* pro Stück |
| |
Türschild,WC Herren,Edelstahl,selbstklebend,HxB 110x30mm (2 Angebote) Türschild WC Herren aus Edelstahl selbstklebend Höhe x Breite 110 x 30 mm Suchbegriffe: Schild, Info-Schild, Betriebskennzeichnungen, Türschild, Wandschild, Aushang, WC-Schild, Toilettenschild, Hin... |
|
ab € 26,09* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,89* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,26* pro Stück |
| |
EUROPEL Piktogramm "WC Herren", schwarz (71700511) (1 Angebot) EUROPEL Piktogramm "WC Herren", schwarz aus hochwertigem Sperrholz, einseitig gefräst, selbstklebend, Maße: (B)105 x (T)8 x (H)150 mm (421033) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
|
ab € 6,82* pro Stück |
| |
helit Piktogramm "the badge" WC-Herren, rund, silber (5690764) (3 Angebote) helit Piktogramm "the badge" WC-Herren, rund, silber Durchmesser: 115 mm, Höhe: 0,5 mm, selbstklebend, aus Edelstahl, gebürstete Oberfläche, mit schwarzem Aufdruck, in Blisterverpackung (H6270900) ... |
helit innovative Büroprodukte H6270900 |
ab € 1,31* pro Stück |
| |
|
HEWI Heinrich Wilke 710XA.150.1 |
ab € 30,94* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,21* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Symbolschild Herrentoilette | | | Das Symbolschild für die Herrentoilette mit Piktogramm
In Gebäuden, in welchen die so genannte „Laufkundschaft“ verkehrt, stellen Piktogramme eine wichtige Hilfe zur Orientierung dar. Sie zählen zu den Personenleitsystemen, die das Auffinden des Bestimmungsortes auch für Personen ermöglicht, die zum ersten Mal vor Ort sind. Ortsunkundige Personen erkennen anhand von Hinweis- oder Symbolschildern, wie sie zum Ziel gelangen. In Restaurants, Einkaufszentren und anderen Betrieben, in welche immer wieder neue Kunden kommen, sorgen Symbolschilder dafür, dass sich jeder leicht zurechtfindet.
Auf Piktogrammen werden eindeutige und einfache Symbole abgebildet, welche dem Betrachter auch ohne zusätzlichen Text bekannt sind. Das Symbolschild für die Herrentoilette weist durch die Abbildung eines symbolischen Mannes unverkennbar darauf hin, dass sich hier die Herrentoilette befindet. Dies ist nur durch das Symbol erkenntlich, ohne dass eine zusätzliche Beschriftung erforderlich ist. Da das Symbolschild an der Herrentoilette in vielen Kulturen richtig gedeutet wird, ist es von der jeweilig gesprochenen Sprache unabhängig. Das Symbol auf dem Schild ersetzt Worte und Begriffe. Das gleiche gilt für das Symbolschild für die Damentoilette.
Das Symbolschild an der Herrentoilette - verschiedene Materialausführungen
Die Symbolschilder werden aus unterschiedlichen Materialien gefertigt. Ausschlaggebend dafür, welches am besten geeignet ist, ist der Platz, an dem das Toilettenschild befestigt werden soll. Dabei spielt es eine wichtige Rolle, ob das Schild an einer Glastür, Mauer, Kunststofftür oder im Freien verwendet wird. Für Glastüren sollten Symbolschilder aus Kunststoff oder einer selbstklebenden Folie verwendet werden, da diese grundsätzlich leichter sind als jene aus Metall. Wird das Symbolschild aus Kunststoff für Innenräume benötigt, besteht kaum die Gefahr, dass dieses kaputt geht.
Bei der Anbringung des Schildes an Außentüren kann es durch den Einfluss des Wetters wie Kälte, Hitze oder Feuchtigkeit dazu kommen, dass der Kunststoff, der eine geringe Festigkeit aufweist, mit der Zeit zerbricht. An Außentüren sollten daher eher Symbolschilder aus Metall oder Keramik verwendet werden, welche eine höhere Festigkeit besitzen und somit trotz des Witterungseinflusses eine lange Haltbarkeit gewährleisten. Ein selbst klebendes Symbolschild kann problemlos und ohne Hilfsmittel an jeder Tür angebracht werden, die eine glatte Oberfläche aufweist.
Bei einigen Holztüren, die nicht furniert sind, kann es aufgrund der Maserungen dazu führen, dass das Schild keinen ausreichenden Halt erlangt. Heutzutage werden vorwiegend selbstklebende Symbolschilder angeboten, die an vielen Untergründen befestigt werden können. Sollte es dennoch nicht möglich sein, das Symbolschild an der Herrentoilette ordentlich anzukleben, empfiehlt es sich, die Haftung durch Klebepads zu verstärken.
Zahlreiche Ausführungen, Formen und Farben erfüllen denselben Zweck
Das Symbolschild für die Herrentoilette ist in unterschiedlichen Formen erhältlich. Ein großer Unterschied macht sich schon bei der Grundform bemerkbar. So sind rechteckige oder runde Schilder sowie Schilder mit abgerundeten Ecken erhältlich. Zudem gibt es die Symbolschilder auch mit verschiedenen Abbildungen. Das Piktogramm einer vereinfachten Männersilhouette ist dabei auf den meisten Ausführungen zu finden. Das Design kann so je nach Geschmack gewählt und der Räumlichkeit angepasst werden. Ebenso die Farbgebung. Besonders beliebt sind schwarze Piktogramme auf silbernem Hintergrund. Diese wirken hochwertig und edel und werten den Toilettenbereich auf. Um optimale Sichtbarkeit zu gewährleisten, ist das Symbolschild Herrentoilette aber häufig auch als weißes Piktogramm auf blauem Hintergrund zu finden. Auch weiße Schilder mit schwarzem Piktogramm eignen sich sehr gut, um auch noch aus größerer Entfernung gut erkannt zu werden.
Außerdem erhältlich sind kombinierte Toilettenschilder z. B. Damen-/Herrentoilette oder Schilder für die Behindertentoilette.
|
|