Subwoofer - für ein rundes Klangbild mit satten Bässen
Um ein möglichst authentisches Musikerlebnis genießen zu können, ist die Trennung der unterschiedlichen Frequenzbereiche und die Klangabstrahlung durch speziell dafür ausgelegte
Lautsprecher unumgänglich. Subwoofer geben dabei die tiefen Frequenzen im Bereich von etwa 20 bis maximal 150 Hertz wieder.
Einsatzbereiche von Subwoofern
Subwoofer können im Allgemeinen eingesetzt werden im:
- Heimkino oder der stationären HiFi-Anlage zuhause;
- Kraftfahrzeug oder auch in größeren Fahrzeugen;
- Schulungsräumen oder Vortragssälen, in denen die Subwoofer in abgehängten Decken unsichtbar untergebracht werden können;
- in Konzertsälen, wo sie zur flächendeckenden Beschallung im Rahmen so genannter PA-Beschallungsanlagen eingesetzt werden;
- auf offenen Bühnen bei Konzerten.
Technische Eigenschaften von Subwoofern
Bei Subwoofern handelt es sich um großvolumige Lautsprecher mit entsprechend leistungsstarken Schwingspulen. Sie haben meist einen Durchmesser ab etwa 20 cm und wiegen mehrere Kilogramm. Die Belastbarkeit eines professionellen Subwoofers kann bei weit über 1.000 Watt Musikleistung liegen, was für sehr druckstarke Basswiedergabe sorgt. Subwoofer werden dabei in aller Regel in eigenen Gehäusen aus Holz oder Aluminium angeboten, die das Bassreflex-Prinzip zur besonders authentischen Klangwiedergabe der tiefen Frequenzen nutzen. Für handwerklich geschickte Audiophile werden jedoch auch Subwoofer als reine Lautsprecher (so genannte Körbe oder Chassi) vertrieben, die zum Einbau in Kfz-Hutablagen oder eigenen Gehäusen vorgesehen sind.
Zum Teil mit eigenem Leistungsverstärker
Insbesondere hochwertige Subwoofer für Beschallungsanlagen haben oft einen eigenen Leistungsverstärker eingebaut, der an den Lautsprecher angepasst ist. Durch eine integrierte Einschaltverzögerung wird das lästige Knacken beim Einschalten der Geräte vermieden, das unter Umständen sogar die Schwingspule beschädigen kann. Durch große Gehäuse als Resonanzkörper wird bei Subwoofern nicht nur ein besseres Klangbild erzielt, sondern auch einer Überhitzung der Schwingspule im Inneren unter Dauerlast vorgebeugt, die bei einem zu klein bemessenen Gehäuse leicht auftreten kann.
Besondere Bauformen
Besondere Bauformen von Subwoofern sind speziell für die unsichtbare Unterbringung in abgehängten Decken von Vortragssälen oder Schulungsräumen im Unternehmen vorgesehen, bei denen die Leistung allerdings nicht mit der großer Konzert-Systeme vergleichbar ist.
Für den Einsatz im Heimkino
Subwoofer für den Einsatz im
Heimkino oder High-End-HiFi-Anlagen werden meist abgestimmt auf ein bestimmtes Lautsprecher-System angeboten. Sie sind - um möglichst universell einsetzbar zu sein - mit einer Impedanz von vier oder acht Ohm an die meisten Endverstärker anschließbar und können gemeinsam mit darauf abgestimmten
Satelliten-Lautsprechern für die höheren Frequenzen eingesetzt werden. Ein elektronischer Schutz gegen Kurzschluss und Überhitzung sowie ein Limiter zur Begrenzung des Schwingverhaltens unter dauerhafter Volllast schützen vor versehentlicher Beschädigung durch Überlastung.
Tipps und Empfehlungen für den Einsatz von Subwoofern
- Achten Sie beim Kauf eines Subwoofers auf ausreichende Leistung. Dabei sollte nicht die Musikleistung im Vordergrund stehen, die der Lautsprecher nur kurze Zeit erreicht, sondern stets die wesentlich konservativere Sinusleistung, die dauerhaft erreicht wird. So vermeiden Sie, dass ein zu schwach ausgelegter Subwoofer durch eine zu hohe Leistungsabgabe des Endverstärkers beschädigt oder gar zerstört wird.
- Achten Sie beim Kauf darauf, dass die Elektronik des Subwoofers eine Einschaltverzögerung bietet. Insbesondere dann, wenn hohe Lautstärken eingestellt sind und der Verstärker eingeschaltet wird, kann der dabei entstehende kurze Impuls die Schwingspule des Subwoofers zerstören. Eine Einschaltverzögerung vermeidet den starken Einschaltimpuls.
- Sofern Sie ein Lautsprechersystem nicht komplett beschaffen, sondern Subwoofer und Satelliten-Lautsprecher von unterschiedlichen Herstellern stammen, sollten Sie darauf achten, dass der Subwoofer durch entsprechende manuelle Regelmöglichkeiten an die Satelliten angepasst werden kann, um ein ausgewogenes Klangbild zu erzielen.