Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Stechbeitel

  Stechbeitel  (2.927 Angebote unter 27.672.827 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stechbeitel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Stechbeitel"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   196   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Stechbeitel
^

Stechbeitel: Schnitzwerkzeug mit handgeführter Klinge

Beitel sind entweder Schlag- oder Schnitzwerkzeuge und unterscheiden sich in ihrer Beschaffenheit je nach Einsatzzweck. Stechbeitel sind Schnitzwerkzeuge, die vor allem beim Ausheben tiefer und flacher Aussparungen zum Einsatz kommen.  Außerdem eignen sie sich hervorragend für Glätt- und Abschrägarbeiten an einem Werkstück. Handelsübliche Stechbeitel bestehen aus einer langen, schmalen Klinge und einem Heft, an dessen Ende ein Metallring sitzt. Dieser verhindert, dass das Holz splittert, wenn der Stechbeitel in das zu bearbeitende Werkstück getrieben wird.

Stechbeitelklinge

Eine Stechbeitelklinge besteht in ihrer ganzen Länge aus gehärtetem Stahl und ist von ca. 3 - 5 mm Dicke. Die Breite der Klinge reicht hingegen von 3-50 mm. 6, 10, 12, 16, 18 und 25 mm sind die am häufig verwendetsten Klingenbreiten. Um mit dem Stechbeitel auch in Ecken und Winkel vordringen zu können, sind die Seitenränder der Klinge meist abgeschrägt. Ist das Werkzeug erstumpft lässt es sich problemlos am Schleifblock oder mittels Abziehstein schärfen.

Stechbeitelhefte

Das Stechbeitelheft, in dem die Klinge eingefasst ist, wird entweder aus qualitativ hochwertigem Hartholz oder robustem Kunststoff gefertigt. Stechbeitel mit Hartholzgriffen können vor allem verwendet werden, wenn das Werkzeug vornehmlich mit dem Holzhammer, dem Schreinerklöppel oder dem Handballen ins Holz getrieben wird. Wer lieber mit einem Metallhammer arbeitet, der sollte zu einem Stechbeitel mit schlagfestem Kunststoffgriff greifen. Je nach Bedarf kann zwischen unterschiedlichen Heftausführungen gewählt werden. Die traditionelle Form eines Stechbeitelgriffes ist rund und ergonomisch. Ovale und achteckige Designs verhindern ein Runterrollen des Stechbeitels von der Werkzeugbank.

Verschiedene Sortimente, unterschiedliche Ausführungen

Ein gut sortiertes Sortiment an verschiedenen Stechbeiteln sollte zur Grundausstattung eines jeden Holzhandwerkers gehören. Optimal ist dabei immer ein Stechbeitel-Satz, denn hier sind meist alle gängigen Varianten enthalten. Während  der Gerade Stechbeitel (Klingenbreite 3 - 50 mm) für alle Arbeiten geeignet ist, dient der Stechbeitel mit seitlicher Fase zur Ausstemmung und Formung nur mit der Hand. Eine spezielle Form des Stechbeitels ist der Schrägbeitel. Seine Klinge ist auf einen Winkel von 60° abgeschrägt, so dass auch bei schwierigem Holzfaserverlauf ein glatter Schnitt möglich ist. Um Quernuten austemmen zu können, empfiehlt sich die Verwendung des Langen Stechbeitels.  Eine Sonderform des Langen Stechbeitels verfügt über einen gekröpften Hals, mit ihm lässt sich die Klinge flach auf das Werkstück auflegen und führen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.