Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Stühle  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Stühle
^

Der richtige Stuhl

Ein Stuhl gehört zu den Sitzmöbeln und wird meist in Verbindung mit einem Tisch verwendet. Viele Stühle haben vier Beine, eine Sitzfläche und eine Rückenlehne. Dieser Aufbau kann jedoch variieren. So findet man z.B. bei einem Freischwingerstuhl statt der Beine ein Metallgestell und zusätzliche Armlehne. Je nach Verwendung des Stuhls gibt es verschiedene Modelle. Dabei ist ein Stuhl oft mehr als ein reiner Gebrauchsgegenstand, sondern ein Designobjekt.

Entspanntes Arbeiten im Büro

Ein Bürostuhl ist speziell auf das Arbeiten am Schreibtisch bzw. am PC zugeschnitten. Neben der hohen Rückenlehne verfügt der Bürostuhl über Rollen, die Ihnen ein bequemes Bewegen ohne Aufstehen ermöglichen. Hartbodenrollen (immer zweifarbig) sind besonders für Parkett, Laminat oder Fliesen geeignet. Durch eine weiche Ummantelung verhindern sie Spuren auf Hartböden. Für Auslegware bzw. Teppichböden sind Teppichrollen (immer einfarbig) aus festem Kunststoff zu empfehlen. In den meisten Fällen ist der Bürostuhl höhenverstellbar - aus Gründen der Ergonomie. Einen sehr gesunden Sitzkomfort garantiert Ihnen ein Bandscheibendrehstuhl. Der Sitz ist in der Regel mit einer Beckenstütze ausgestattet und wirkt so entlastend für die Wirbelsäule. Seine ergonomische Ausstattung sorgt für eine korrekte Be- und Entlastung Ihrer Wirbelsäule und Muskulatur.

Sitzkomfort für Ihre Gäste

Bistrostühle werden sehr häufig in Cafes und Restaurants verwendet. Dabei sollten Sie überlegen, welche Atmosphäre Sie bezwecken: Metallstühle machen einen sehr modernen und stilvollen Eindruck, während Holzstühle einladend und gemütlich wirken. Auch ein Stapelstuhl ist sehr gut für die Gastronomie geeignet. Er ermöglicht eine flexible Bestuhlung und benötigt nur wenig Stauraum, wenn er nicht gebraucht wird.

Noch mehr Vielfalt

Neben Gastronomie und Büro finden Stühle auch im medizinischen Bereich verbreitet Anwendung. So weist ein Laborstuhl besondere Eigenschaften für den Einsatz in Laborumgebungen auf und entspricht den Laborrichtlinien. Er besteht aus laborgeeigneten Materialien und ist leicht abwaschbar und zu desinfizieren. Eine Stehhilfe findet überall dort Einsatz, wo Arbeiten im Stehen erledigt werden. Er hilft mit seiner unterstützenden Funktion, den Bewegungsapparat zu entlasten.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.