Setzen Sie Akzente mit der Spiegelkugel
Bereits seit den 1920er Jahren ist sie im Einsatz und hat seither nichts von ihrem Glanz verloren: Die Spiegel- oder auch Discokugel. Die komplett mit kleinen Spiegelplättchen besetzte Styroporkugel wird beispielsweise mit Hilfe eines Hakens an der Decke eines Raumes installiert und durch einen Elektromotor zum Drehen gebracht. Durch die Bestrahlung der Kugel z. B. mit einem Punktscheinwerfer werden hunderte kleine Reflektionen von den Spiegelplättchen in den Raum zurückgeworfen.
Sollte nicht die Möglichkeit bestehen, die Kugel an der Decke zu befestigen, kann auch ein entsprechendes Stativ zur Aufhängung verwendet werden. Die Spiegelkugel eignet sich sowohl für festliche Anlässe wie Ball- oder Tanzabende als auch zur einfachen Unterstreichung des Ambiente beispielsweise im Restaurant, bei Theateraufführungen oder musikalischen Darbietungen. Oft wird sie auch als Ergänzung zu anderen
Spezialeffektgeräten eingesetzt.
Die richtige Motorisierung
Nur wenn die Spiegelkugel auch richtig rotiert, können die Lichteffekte wie gewünscht zur Wirkung kommen. Die Rotation der Discokugel wird mit Hilfe eines Motors erzeugt. Falls Sie sich nicht für ein Komplettset inklusive
Spiegelkugelmotor entschieden haben sollten, können sie diesen auch zusätzlich erwerben.
Es werden sowohl batterie- als auch netzstrombetriebene Antriebsmotoren für Spiegelkugeln angeboten. Batteriebetriebene Motoren eignen sich jedoch nur für Kugeln mit einem Gesamtgewicht bis zu maximal 1,5 kg. Die meist genutzte Motorengeschwindigkeit beträgt 1 bis 1,5 upm (Umdrehungen pro Minute). Sie können jedoch je nach Einsatzbereich und Geschmack auch einen stärkeren Motor für eine schnellere Umdrehungszahl nutzen. Beachten Sie beim Kauf des Motors auf jeden Fall die zulässige Gesamtbelastung.
Größe, Farbe und Bestrahlung der Spiegelkugeln
Wenn Sie eine Spiegelkugel erwerben, werden Sie sich mit einigen Fragen auseinandersetzen müssen. Beispielsweise muss die Größe der Kugel bestimmt werden. Es gibt Kugeln in den Größen von 5 cm Durchmesser bis hin zu 40 cm oder mehr. Dabei erhöht sich die Qualität der Lichteffekte mit steigenden Durchmesser der Spiegelkugel.
Auch die Größe der zu bestrahlenden Fläche bzw des zu bestrahlenden Raumes spielt eine Rolle. Für kleine bis mittelgroße Räume können auch kleinere Kugeln völlig ausreichen. Zudem kommt noch die Frage der Farbe und somit auch nach der Bestrahlung der Kugel. Neben den üblichen, klassisch silberfarben verspiegelten Kugeln werden auch bunte Varianten angeboten. Die bunten Kugeln werden lediglich mit einem einfarbigen, so genannten Punktstrahler oder auch 'Pinspot' angestrahlt. Die Lichteffekte werden dann in der Farbe der Kugel wiedergegeben.
Eine flexiblere Variante ist der Punktstrahler in Kombination mit einer bunten Farbkappe oder einem Farbwechsler (drehende, bunte Scheibe). Durch den
Effekt-Lichtspot kann die Farbe der Lichteffekte stets nach Anlass und Geschmack gewechselt werden.