Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  > Spezialeffektgeräte

  Spezialeffektgeräte  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Spezialeffektgeräte“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Spezialeffektgeräte
^

Spezialeffektgeräte - spektakuläre Auftritte garantiert

Egal, ob Clubparty, Mottoabend in Ihrer Diskothek, Bühnenbild oder perfekt inszenierte Werbeaufnahme, oft werden Anforderungen an die Umgebung gestellt, die im Normalfall nicht gegeben sind. Schnee im Sommer oder in den Tropen, ein Fotostudio, in dem bei Innenaufnahmen die Haare im Wind wehen, oder Nebel bei absolut klarem Wetter - nur mit Spezialeffektgeräten können Sie diese anspruchsvollen Phänomene erzeugen. Wählen Sie den passenden Effekt und bieten Sie eine ganz besondere Atmosphäre und Performance für Ihre Kunden.

Welche Spezialeffektgeräte gibt es?

Vernebeln Sie die Atmosphäre

Mit einer Nebelmaschine schaffen Sie eine besondere Stimmung. Der feine Nebel eines Hazers oder der Bodennebel einer herkömmlichen Nebelmaschine sorgen für die Basis der meisten Lichtshows, da sie Lichtstrahlen und Laser besonders gut sichtbar werden lassen. Aber auch, um Stimmungen auf Bühnen zu erzeugen und verwischte Sichten einzubinden, werden Nebelschwaden benötigt. Je nach Verwendungszweck werden unterschiedliche Nebeldichten unterteilt. Während ein Hazer feinen Dunst erzeugt, der ideal für Lichtshows und naturnahe Spezialeffekte geeignet ist, ensteht bei herkömmlichen Nebelmaschinen ein dichter Bodennebel. Je nach Anforderung werden die Geräte in der Leistung angepasst. Weiterführend ist es wichtig, das passende Nebelfluid zu wählen. So wird es in der Geisterbahn richtig spannend und naturgetreue Präsentationen und Animationen in Freizeitparks oder Museen lassen sich perfekt inszenieren. Auch bei Musikevents darf der Nebel zur Effekterzielung nicht fehlen.

Schnee und Wind

Schnee und Wind sind von der Natur vorgegebene Witterungsverhältnisse. Aber auch in diesen Bereichen ist man mit einem passenden Spezialeffektgerät nicht vom Wetter abhängig, sondern kann den gewünschten Effekt ganz einfach und per Knopfdruck selbst erzeugen.
Schneemaschinen machen es möglich, auch ohne Frost und Kälte einen Flockenwirbel und die damit einhergehenden optischen Effekte auf mechanischem Weg zu erzielen. Das Schneefluid wird mit Wasser in den Tank eingefüllt und durch ein Gebläse ausgestoßen. Dabei wird der entstandene Schaum in kleine Flocken zerrissen, der sich ohne Rückstände später wieder auflöst. So kann beispielsweise im Sommer die Winterkollektion effektvoll fotografiert werden. Vor allem bei Marketingmaßnahmen, in Film und Theater, aber auch in Clubs und bei winterlichen Indoorevents kann der künstliche Schnee die perfekte Atmosphäre schaffen.
Windmaschinen bringen Bewegung ins Spiel. Im Innen- und Außenbereich muss weder auf den starken Sturm noch auf die leichte Sommerbrise verzichtet werden. Unabhängig vom Wetter sorgt der leistungsstarke Ventilator für die gewünschte Windstärke. Egal, ob Freizeitpark, Theater oder Film- und Fotostudio - eine Windmaschine lässt einen perfekt ausgerichteten Luftstrom in der gewünschten Intensität entstehen.

Seifenblasen und Schaum

Seifenblasen sind nicht nur bei Kindern beliebt. Die zerbrechlichen, bunt schimmernden Blasen werden mit Seifenblasenmaschinen im großen Stil für Partys und Events hergestellt. Egal, ob Outdoor oder Indoor, sie ereugen die fein schimmernden Seifenblasen für eine phantastische, fröhliche und zauberhafte Atmosphäre.
Schaummaschinen hingegen bilden bergeweise Schaum. In Diskotheken sind Schaumpartys sehr beliebt. Der Boden wird flächig mit dem Schaum bedeckt. Besonders effektvoll ist es, wenn der Schaum von oben eingeleitet wird und wie ein Wasserfall auf den Boden trifft. Spezielle Schaumflüssigkeit wird mit Wasser und einem Füllgas, nach Möglichkeit Luft, so gemischt, dass ein lange haltender und standfester Schaum entsteht.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.