Photovoltaik - Willkommen in der Zukunft
Photovoltaik ist die Bezeichnung für die Stromerzeugung aus Sonnenenergie. Solarenergie kann für jedes Unternehmen lukrativ werden.
Ob kleine Anlage oder großflächiger Aufbau, mit Photovoltaik können Sie einen rentablen Energieertrag erzielen
und so Ihre Fixkosten deutlich reduzieren oder gar Gewinn erwirtschaften.
So wird durch Ihr eigenes "Kraftwerk" nicht nur die Umwelt geschont, sondern auch Ihr Geldbeutel.
Was im kleinen Stil funktioniert, können Sie auch für größere Projekte nutzen. Taschenrechner,
Lampen und Uhren machen es bereits vor,
wie man ohne zusätzliche Energieeinspeisung an elektrische Energie kommt.
Wirtschaftlichkeit
Mit einem eigenen Solarkraftwerk auf dem Dach wird es möglich, den eigenen Strom zu erzeugen und ihn zusätzlich in das öffentliche Stromnetz einzuspeisen.
Hierzu gibt es spezielle Verträge, die mit den jeweiligen Netzbetreibern geschlossen werden. Wichtig ist es für Sie zu betrachten,
welche Leistung die Solaranlage haben soll. Legen Sie besonderen Wert darauf, dass alle Komponenten miteinander harmonisieren und
gut aufeinander abgestimmt sind. Veranschlagt werden für die Erzeugung von 1 kW Spitzenleistung ca. 10 Quadratmeter Dachfläche.
Wann Ihre Anlage wirtschaftlich wird hängt von verschiedenen Faktoren ab. Hier fließen eventuelle Förderungen des Bundes oder der Länder mit ein,
oder aber auch die Rahmenbedingungen wie beispielsweise die Ausrichtung Ihres Daches.
Optimale Rahmenbedingungen - Eignung der Fläche
Eine Photovoltaikanlage die den höchstmöglichen Ertrag erwirtschaften soll, muss nach Süden ausgerichtet sein.
Bei anderen Ausrichtungen ist eine Stromerzeugung zwar auch möglich,
der Ertrag sinkt aber entschieden und der Zeitpunkt, zu dem die Anlage die Investition erwirtschaftet hat, verzögert sich.
Der Neigungswinkel, in dem die Anlage auf dem Dach angebracht wird, sollte nach Möglichkeit 30° betragen.
Schattenflächen oder Elemente, die den Lichteinfall vermindern wie Bäume oder andere Hausdächer, mindern Ihren Ertrag.
Versuchen Sie die Solaranlage daher möglichst auf einer vollkommenen Freifläche zu montieren und entfernen Sie hartnäckige
Verschmutzungen so schnell wie möglich.
Weiterhin ist die Wirtschaftlichkeit von der Region abhängig, in der sich Ihr Unternehmen und somit Ihr Dach befindet.
Die Solarstrahlung ist regional unterschiedlich. Genaue Informationen über die Werte dieser Strahlung erhalten Sie beim Deutschen Wetterdienst.
Die Anlage
Das Herzstück der Solaranlage ist das Solarmodul. Dieses Modul ist aus mehreren Solarzellen zusammengesetzt.
Die Solarzellen werden in einem Modul miteinander verschaltet. Werden mehrere Solarmodule miteinander verbunden,
entstehen sogenannte Solargeneratoren. Die Solarzellen in den Solarmodulen sind für die Stromerzeugung zuständig.
Solarzellen erzeugen durch die Sonneneinstrahlung Gleichstrom.
Wichtig für die individuelle Planung - Solaranlagenformen
Man unterscheidet zwischen Anlagen die einen eigenen Zwischenspeicher für den erzeugten Strom aufweisen,
sogenannten Inselanlagen, und Anlagen die den Strom ins Verbundnetz einspeisen,
diese werden Netzeinspeiseanlagen genannt.
Bei Inselanlagen werden Batterien,
die sogenannten Solarakkus, die als Zwischenspeicher fungieren,
mit dem erzeugten Strom aufgeladen. Damit die Batterien nicht überladen oder zu weit entladen werden
verwendet man einen Laderegler. Dieser Laderegler
überwacht die Einspeisung und die Abgabe der Energie. Ein zusätzlicher Wechselrichter wandelt den Strom bei Abnahme des Endverbrauchsgerätes
in Wechselstrom um.
Bei Netzeinspeiseanlagen entfallen die Batterien. Das öffentliche Stromnetz wird als Speicher genutzt.
Der Wechselrichter nimmt die erzeugte Energie der Solarmodule auf
und gibt sie in das Stromnetz ab. Hier ist ein Stromzähler zwischengeklemmt,
der eine genaue Bemessung der Vergütung Ihrer Einspeisung ermöglicht, die Vergütungsrichtlinien sind im EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) verankert.
Ihre Endverbrauchsgeräte sind ebenfalls an das öffentliche Stromnetz angeschlossen, und sie beziehen Ihre Energie wie gewohnt.
Sie benötigen bei dieser Variante also keine externen Speicher, um sich mit Energie zu bevorraten.
Gerade bei industriellen und sehr großen Anlagen ist dies ein entscheidender Investitionsvorteil.
Leistungsangabe und Lebensdauer
Bei der Leistungsangabe der Solaranlagen wird jeweils die Spitzenleistung oder auch Nennleistung angegeben.
Diese erhält die Einheit Kilowatt Peak (kWp). Letztlich entscheiden aber immer noch die Rahmenbedingungen wie viel Energie
mit dem Solarset gewonnen wird. Im Regelfall erreicht man eine Leistung von ca. 75 Prozent
der Spitzenleistung. Mit einer Anlage von einem Kilowatt Peak erwirtschaften Sie folglich in Deutschland über das Jahr
gesehen ca. 750 Kilowatt je Stunde.
Die Lebensdauer einer Solaranlage liegt bei ca. 35 Jahren. Wichtig ist für Sie darauf zu achten,
dass die Garantie einen größtmöglichen Umfang an Zeit mitbringt. Die Solaranlage sollte zuerst wirtschaftlich werden,
bevor der Garantiezeitraum abgelaufen ist. Die Wechselrichter sind meist nach ca. 10 Jahren auszutauschen.
Wichtig zu wissen
In der Regel muss der Bau einer Solaranlage auf einem Dach nicht genehmigt werden. Bei Freiflächennutzung sieht das ganze anders aus.
Erkundigen Sie sich bitte sicherheitshalber immer beim zuständigen Bauamt. So gehen Sie auf Nummer sicher.
Machen Sie die Größe der geplanten Solaranlage nicht nur von Ihrem eigenen Strombedarf abhängig,
sondern eher von der Größe der geeigneten Dachfläche und dem vorhandenen Kapital.
So können Sie die Vergütungen nach EEG bei einer höheren Ausbeute nutzen und bauen andererseits nicht an ungeeigneten Stellen Module auf.
Machen Sie sich fit für die Zukunft
Mit moderner Steuerungs- und Regeltechnik
sparen Sie ein und gewinnen Zeit und finanzielles Potential für Neuanschaffungen.
Zukunftsorientierte Hardware und
Telekommunikationsanlagen
sowie moderne Betriebsausstattungen
bringen Sie mit Ihren Mitarbeitern voran und machen Sie konkurrenzfähig.
Von modernem Voice over IP bis zum
ergonomisch geformten Schreibtisch finden Sie bei uns das Richtige.