Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Sicherheitspapierkorb

  Sicherheitspapierkorb  (673 Angebote unter 27.908.627 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Sicherheitspapierkorb“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Sicherheitspapierkorb"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   45   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Sicherheitspapierkorb
^

Sicherheits-Abfallbehälter sorgen für erhöhten Brandschutz

Viele Brände entstehen in Müllbehältern mit leicht entzündlichen Abfällen. Richtig gefährlich wird es, wenn die Flammen vom Abfallsammler auf Möbel und andere Objekte im Raum übergehen. Das Brandrisiko können Sie mit einem Sicherheits-Abfallbehälter verringern. Dieser ist mit einem Spezialdeckel versehen, der entstehenden Flammen den Sauerstoff entzieht und sie dadurch erstickt. Der Einsatz dieser Behälter ist im Rahmen der Abfallentsorgung für Unternehmen sinnvoll, die mit leicht brennbaren Stoffen und Putzmaterialien arbeiten.

Sicherheits-Abfallsammler aus verschiedenen Materialien

Die Behälter bestehen aus Metall (meist rostfreier Edelstahl, Aluminium oder beschichtetes Stahlblech) bzw. schwer entflammbarem Spezialkunststoff. Darüber hinaus gibt es Kombinationen aus Stahlblech mit besonders widerstandsfähiger Pulverbeschichtung aus Kunststoff. Von Vorteil sind verstärkte Bodenplatten oder eingestanzte Löcher, die sich einige Zentimeter über Bodenniveau befinden. Dies verhindert, dass sich der Boden zu stark erhitzt und im schlimmsten Fall selbst entzündet.

Unterschiede in Größe und Form

Die Müllbehälter sind für die Abfallentsorgung in unterschiedlichen Formen und Größen verfügbar. So gibt es beispielsweise säulenförmige oder eckige Produkte, für die Wandmontage oder zum Aufstellen. Kleine Ausführungen sind für ein Volumen von rund 15 Liter konzipiert, Industrie-Abfallbehälter haben ein Fassungsvermögen von 100 Litern und mehr. Bei den Abfallsammlern aus Kunststoff oder beschichtetem Metall gibt es auch farblich eine große Auswahl. Den Deckel bildet in der Regel ein Löschkopf in Trichterform mit einer mittigen Einwurföffnung. Löschköpfe sind in diversen Größen als separates Zubehör verfügbar, außerdem als Aufsatz für große Fässer mit brennbaren Stoffen. Weiterhin sind selbstschließende Sicherheits-Sammelbehälter mit Fußpedal möglich, die optisch einem gewöhnlichen Abfalleimer gleichen. Bei diesen Modellen ist die Öffnung größer, da mit dem Fußpedal der gesamte Deckel angehoben wird.

Sondermodelle

Für den Außeneinsatz erhalten Sie Kombinationen aus Abfalleimer mit aufgesetztem Ascher. Dieser ist entweder trichterförmig direkt in das Kopfteil des Behälters integriert oder separat aufgesetzt. In diesem Fall stellt der untere Teil des Aufsatzes den Trichterdeckel des Behälters dar. Im oberen Teil ist der Aschenbecher angebracht. Der Einwurf befindet sich seitlich am Behälter. Kombinierte Abfall-Ascher gibt es zudem als Aufbewahrungsbehälter für Feuerlöscher: Der säulenförmige Behälter ist genau für die Größe eines Feuerlöschers ausgerichtet, der Aschenbecher als branderstickender Trichter in das Kopfteil integriert. Empfehlenswert ist es, die Ascher mit Quarzsand zu befüllen, damit Zigaretten sofort ersticken und unangenehme Gerüche sich in Grenzen halten. Speziell für Büros und Arbeitsplätze mit Publikumsverkehr gibt es Sicherheits-Papierkörbe mit Metallboden. Bei aufkommenden Flammen fallen diese Behälter in sich zusammen und ersticken auf diese Weise die Flammen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.