SFP Switch – Lösung für kompakte Netzwerk-Implementationen
Ein SFP Switch basiert auf der Small Form-factor Pluggable Spezifizierung. Die umgangssprachlich auch als Mini-GBIC bezeichnete Lösung verbindet platzsparende Ports mit wartungsfreundlicher Hot-Swap-Technologie. Damit nehmen die Module wenig Raum ein und erlauben die Realisierung von hohen Portdichten. Die Module sind kompatibel mit SFF-Steckplätzen. Die am Markt angebotenen SFP-Geräte unterscheiden sich wie andere Switch-Komponenten durch Anzahl der Ports, dem Layer-Typ und Features wie VLAN und Power over Ethernet (PoE).
Anzahl der Ports
Die Anzahl der Ports eines
Switches gibt an, wie viele Netzwerkgeräte Sie direkt an den Switch anschließen können. Eine Erweiterung der Kapazitäten ist dabei meist noch möglich: Dazu kombinieren Sie zwei Switches durch eine Uplink-Verbindung. In Hinsicht auf die Netzwerk- und Platzoptimierung ist es jedoch ratsam, vor dem Kauf die Anzahl an benötigten Ports zu ermitteln und eine angemessene Reserve für Erweiterungen einzukalkulieren.
Switch-Typ bestimmt über Optionen für das Netzwerkmanagement
Der Switch- bzw. Layer-Typ beschreibt, wie tief der Switch Eingriffe in den Netzwerktransfer erlaubt. Layer-2 Geräte ermöglichen nur oberflächliche Manipulationen wie Portsperren. Modelle vom Typ Layer-3 oder höher ermöglichen erweitertes IP-Filtering und Routing. Die Abgrenzung zum
Router ist dabei fließend. Markante Unterschiede zwischen Layer-3+ Switches und Routern sind die Flexibilität und
Hardwarenähe der Netzwerkmanagement-Logik. Die Switches sind in der Regel hardwarelastiger implementiert, was eine höhere Geschwindigkeit verspricht und mit geringerer Flexibilität bei der Konfiguration bezahlt wird.
Einfache Verkabelung: Power over Ethernet
SFP Switches mit
Power over Ethernet Support ermöglichen eine einfache Verkabelung von Netzwerkkomponenten. Die Stromversorgung der als Powered Devices bezeichneten Geräte erfolgt über das Netzwerkkabel. Eine Installation separater Stromleitungen kann entfallen, was insbesondere an schwer zugänglichen Stellen günstig ist. Möchten Sie über den Switch Spannung einspeisen, benötigen Sie ein als Endspan-Device ausgelegten Switch. Alternativ ist die Einspeisung der nötigen Betriebsspannung über Midspan-Devices möglich. In jedem Fall sollten Sie darauf achten, dass alle nötigen Komponenten einschließlich der Verkabelung im Netzwerk mit der Power over Ethernet Technologie kompatibel sind.
VLAN
Für Unternehmensanwendungen sind Sicherheit, Flexibilität und Performance von hoher Bedeutung. VLAN ermöglicht das Netzwerk in Hinsicht auf Flexibilität und Performance durch eine virtuelle Segmentierung zu optimieren. Auch die Sicherheit kann durch VLAN profitieren: Das gilt insbesondere, wenn externe Teilnehmer in das Netzwerk integriert werden oder Arbeitsgruppen nicht über uneingeschränkten Zugriff im Netzwerk verfügen sollen. Die VLAN-Technologie ist hilfreich, in solchen Szenarien die Sicherheit zu erhöhen. Durch VLAN definieren Sie virtuelle (logische) Netzwerksegmente, die das physische Netzwerk in Segmente aufteilen. Ein logisches Teilnetz kann sich dabei über mehrere Switches erstrecken.