Tischkultur bis zum letzten Detail
Ein wesentlicher Bestandteil für einen gut gedeckten Tisch stellt neben dem Geschirr die Tischwäsche dar.
Kein gedeckter Tisch kommt an Servietten und Co vorbei. Farbakzente und dekorative Faltungen geben dem einfachen
Tuch eine besondere Wirkung und lockern den Tisch nicht nur auf, sondern vervollständigen ihn. Von dezent und
einfach bis zu edel und hochwertig gearbeitet gibt es unendliche Möglichkeiten.
Ein nützlicher Helfer
Nicht der Schutz Ihrer Kleidung steht bei der Verwendung einer Serviette im Vordergrund, sondern der symbolische
Charakter der Benutzung. Das Abtupfen der Lippen vor dem Trinken sorgt beispielsweise dafür, das unschöne Fettränder
am Glas gar nicht erst zustande kommen. Servietten sind zum Abtupfen des Mundes und zum
Abwischen der Hände gedacht, als Kleiderschutz sollten sie daher nicht missbraucht werden.
Beständigkeit und Tradition
Die eigentlichen Servietten in ihrer Form und in der heutigen Verwendung gibt es seit dem 16 Jahrhundert. Die Tücher waren
vor allem dem Adel vorbehalten. Somit bekam die Serviette von Beginn an etwas Edles mit auf den Weg.
Serviette ist nicht gleich Serviette
Verschiedene Ausführungen bieten die Möglichkeit, die Serviette je nach Anlass zu wählen und immer die perfekte Kombination
zum restlichen Tischschmuck zu erzielen.
Papierservietten
Mehrere Lagen Zellstoff bilden die Grundlage für die am häufigsten verwendeten Servietten. Verschiedene Qualitätsstufen
und Designs machen es möglich, diese einfache Variante der Serviette auf Ihre Bedürfnisse
abzustimmen. Bei Papierservietten kommt es auf die Anzahl der Lagen an.
Umso mehr Lagen eine solche Serviette hat, desto hochwertiger ist sie. Für den Imbiss reichen einlagige Servietten
also durchaus. Wenn Sie in der gehobenen Gastronomie auf Papierservietten zurückgreifen möchten, dann wählen Sie
mindestens die dreilagige Qualität aus.
Stoffservietten
In der Gastronomie werden, gerade wenn es um besondere Anlässe geht, Stoffservietten benutzt. Als Material werden
vorrangig Baumwolle und Baumwoll-Leinen-Mischungen eingesetzt. Das Material sollte aber weder zu dick noch zu dünn
gewählt werden. Baumwollgewebe ist feiner als das mit Leinen versetzte. Somit passt eine Serviette mit Leinenanteil
gut zu rustikaler Atmosphäre. Perfektes Zusammenspiel mit Serviettenringen
ermöglichen es Ihnen, diese Servietten immer adrett auf dem Tisch zu platzieren.
Größenunterschiede
An Servietten werden je nach Anlass und Anwendung am Tisch unterschiedliche Anforderungen gestellt. Die Größe und
Verarbeitung ist daher genauso unterschiedlich.
- Lunch-Servietten werden bei einem normalen Mittagessen eingesetzt, sind in der Regel 33 x 33 cm groß und werden
neben den Teller gelegt.
- Dinner-Servietten sind größer sie werden in den Abmessungen 40 x 40 cm oder 50 x 50 cm angeboten. Der gehobene
Anlass eines Candel-Light-Dinners wird mit solchen
Servietten auf dem Tisch abgerundet. Diese Servietten werden auch als Menüservietten
bezeichnet.
- Cocktail-Servietten sind kleiner. Hier liegen die Anforderungen niedriger. Die Abmessungen von 24 x 24 cm reichen
für diese Zwecke aus.
Zwischengrößen ermöglichen es Ihnen, im Zweifelsfall die Servietten für Ihren Bedarf zu finden.
Farbwahl
Neben einfachem weiß, das individuell und stilvoll zu jedem Anlass passt, gibt es die unterschiedlichsten Farbvarianten.
So zaubern Sie durch das einsetzen verschiedener Farben oder gar Motive thematisch passende Effekte auf den gedeckten
Tisch.
Perfektion rund um den Tisch
Damit alles harmonisiert und Sie durch ein hervorragendes Ambiente glänzen können, bringen wir für Sie umfangreiche
Möglichkeiten ins Zusammenspiel. Neben Besteck und Geschirr
finden Sie bei uns auch attraktive Tischwäsche, Kerzenständer und Vasen.
Nutzen Sie den Vorteil, bei einem Ansprechpartner alles zu bekommen.