Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: conmetall schwengelpumpe
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Schwengelpumpe

  Schwengelpumpe  (13 Angebote unter 29.260.040 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „schwengelpumpen“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schwengelpumpe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Schwengelpumpe
^

Schwengelpumpe - Garten und Grundstück aus dem eigenen Brunnen bewässern

Schwengelpumpe und Gartenpumpe sind ideal zur Bewässerung der Gartenpflanzen aus dem eigenen Brunnen. Das spart nicht nur teures Trinkwasser, sondern ist auch für die Pflanzen gesund. Einer elektrischen Gartenpumpe ziehen viele Gartenbesitzer die Schwengelpumpe aus verschiedenen Gründen vor.

Schwengelpumpe ist energiesparend und umweltfreundlich

Der Betrieb der Schwengelpumpe erfordert keine elektrische Energie, sondern erfolgt ausschließlich mit Muskelkraft. Das Wasser wird auf natürliche Weise durch Betätigen des Schwengels aus der Wasserquelle gepumpt. Somit ist die Verwendung einer solchen Handpumpe umwelt- und klimafreundlich.

Die Funktionsweise einer Schwengelpumpe

Eine Schwengelpumpe hat die Bauform einer Einkolbenpumpe. Das bedeutet, dass das Wasser durch einen Kolben innerhalb des zylindrischen Pumpenkörpers angesaugt wird. Wird der Schwengel hochgezogen, so bewegt sich der Kolben nach unten. Drückt man anschließend den Schwengel wieder herunter, so zieht man dadurch den Kolben wieder hoch. Der Kolben saugt das Wasser an, sobald er über den Wasserauslass hinaus gezogen wird, läuft das Wasser heraus. Dieses System wurde im Jahr 1649 von dem Magdeburger Wissenschaftler Otto von Guericke erfunden.

Schwengelpumpe als traditionelle Wasserquelle

Otto von Guericke entwickelte die Kolbenpumpe im Rahmen seines Experiments mit den Magdeburger Halbkugeln. Seither wurde die Wasserversorgung in den Städten und Dörfern vereinfacht, indem an verschiedenen Stellen Schwengelpumpen von teilweise beachtlicher Größe errichtet wurden und die bis dahin üblichen Zugbrunnen ersetzten. Später kamen diese Pumpen in der ganzen Welt zum Einsatz und dienten noch bis in die 1950er Jahre zur Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser. Noch heutzutage dienen in Berlin und Magdeburg sowie in einigen anderen Städten funktionstüchtige Schwengelpumpen als Trinkwassernotbrunnen für den Fall, dass es zu Ausfällen des Strom- und Trinkwassernetzes kommt.

Die Schwengelpumpe als dekoratives Element für Garten und Altstadtidylle

Die Schwengelpumpe ist in vielen privaten Gärten zu finden. Garten- und Landschaftsbau-Architekten planen zudem vermehrt Schwengelpumpen in ihre Entwürfe für Garten- und Parkanlagen oder Spielplätze ein. Auch in typischen Altstadtregionen werden die dekorativen Pumpen verbreitet installiert. Sie dienen als Trinkwasserquelle und städtebauliches Element. Zylinder und Schwengel der traditionsreichen Pumpen werden aus Grauguss gefertigt. Dabei lassen sich dekorative Verzierungen an den Elementen der Pumpe anbringen, so dass die Schwengelpumpe eine romantische, idyllische Ausstrahlung hat. Für die Verwendung auf Kinderspielplätzen und in Kindergärten verwenden Landschaftsplaner spezielle Pumpen, die im oberen Bereich geschlossen sind, so dass für Kinder keine Unfallgefahr besteht.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.