Die Schlitzmutter als ein Beispiel besonderer Befestigungselemente
Die Schlitzmutter ist eine besondere Form unter den vielen verschiedenen
Befestigungsmaterialien. Grundsätzlich ist diese Form eher selten anzutreffen. Man findet sie vorwiegend im Waffenbau sowie in der Fahrzeugherstellung.
Die Schlitzmutter und andere Befestigungsmöglichkeiten
Die Schlitzmutter ist eine der vielen Varianten an Schrauben und
Muttern, die dem Handwerk zur Verfügung stehen. Im Unterschied zu den meisten Muttern ist bei einer Schlitzmutter der äußere Rand nicht als Sechskant geformt, sondern rund. Andere Muttern, die ebenfalls auf die Sechskantform verzichten, sind
Vierkantmuttern, die in speziellen Schienen eingesetzt werden, und Flügelmuttern, die bequem mit der Hand angezogen werden können. Daher verwendet man die
Flügelmutter bevorzugt in Bereichen, in denen es nicht auf hohe Festigkeit ankommt. Die Sechskant-Außenseite, mit der die meisten gängigen Muttern ausgestattet sind, dient dazu, die Mutter mit Hilfe eines Schraubenschlüssels fest und sicher anzuziehen. Andere Arten von Befestigungselementen sind die einseitig geschlossenen Hutmuttern, Kronenmuttern, die mit mehreren Schlitzen versehen sind, um einen Splint zu befestigen, oder die ebenfalls runden Rändelmuttern. Sie werden genauso wie Flügelmuttern mit der Hand befestigt. Die Nutmutter, ein ebenfalls rundes Modell, ist an den Außenseiten mit Schlitzen versehen und wird vorwiegend zur axialen Sicherung auf Wellen eingesetzt. Ein Schraubenschlüssel greift in die Nuten der Mutter, um sie zu befestigen.
Die Schlitzmutter erfordert Spezialwerkzeug
Ein spezielles Werkzeug ist auch erforderlich, um die Schlitzmutter fest anzuziehen. Die Schlitze sind gegenüberliegend an den Rändern der Öffnung auf der Oberseite angebracht, so dass die Schlitzmutter mit einem
Schlitzmutterndreher befestigt werden kann. Die Größe der Klingenöffnung ist abhängig von der Stärke der Schraube, auf die die Schlitzmutter aufgeschraubt werden soll. Aber auch die Befestigung mit einem
Schlitzschraubendreher ist möglich.
Die Schlitzmutter mit und ohne Norm
Grundsätzlich folgt die
Schlitzmutter der Norm DIN 546. Darin ist festgelegt, dass es sich um eine Mutter mit rundem Außenprofil und Innengewinde handelt. Sie ist an der Oberseite mit einer ausreichend breiten und tiefen Nut versehen, um sie mit einem Spezialschraubendreher sicher befestigen zu können. Darüber hinaus werden zahlreiche Formen der
Schlitzmutter ohne Normung angeboten. Unter anderem kann eine Schlitzmutter zusätzlich mit einem Außengewinde versehen sein. Sie lässt sich außen und innen gleichermaßen befestigen. Schlitzmuttern werden aus verschiedenen Metallen hergestellt. Verbreitet sind Modelle aus Stahl mit blanker Oberfläche. Einen besonderen Schutz gegen äußere Einflüsse bietet die Schlitzmutter aus Edelstahl oder mit entsprechender Legierung.
Anwendungsbeispiele für die Schlitzmutter
Genauso wie die Kronenmutter eignet sich die Schlitzmutter zur Befestigung einer Plombe oder eines Sicherungsstiftes, der durch eine Bohrung im Bolzen der Schraube gezogen wird. Plombe oder Sicherungsstift können in die Nuten hineingedrückt werden und finden darin einen sicheren Halt. Weitere Anwendungsmöglichkeiten für die Schlitzmutter sind Verbindungen, die nur von oben erreichbar sind. Dadurch lässt sich von unten oder von der Seite ein Schraubenschlüssel nicht an die Mutter ansetzen. Auch überall dort, wo die Verwendung eckiger Schrauben nicht möglich oder sinnvoll ist, greift man auf die Schlitzmutter zurück. Mit einem speziellen Schraubendreher lässt sich die Schlitzmutter auch in einem engen Rohr oder an anderen schlecht erreichbaren Stellen von oben festziehen.