Die Flügelmutter als Element der Befestigungstechnik
Die
Mutter ist ein Stück Metall, welches ein zur Schraube passendes Innengewinde besitzt. Außen ist der Metallkopf um das Gewinde unterschiedlich geformt, je nachdem ob die Mutter von Hand oder mittels Werkzeug befestigt wird. Nur um einige Beispiele zu nennen: es gibt die bekannte Sechskantmutter, die man mit einem
Schraubenschlüssel anziehen kann, oder für die manuelle Bedienung
- die Knebelmutter mit einem überstehenden, durchgesteckten Stift,
- die Bügelmutter mit einem ovalen Bügel,
- die Korbmutter, deren Bügel von der Seitenansicht her einem Korbumriss ähnelt sowie
- die Flügelmutter, die aus der Seitenansicht rechts und links vom Metallkopf abgerundete, trapezförmige Metallplättchen in der amerikanischen Form (entsprechend DIN 315 A oder in der deutschen Form (nach DIN 315 D)zwei Plättchen in der Form eines auf dem Kopf stehenden Tropfens als Flügel besitzt.
Neben der Flügelform kann man die beiden letztgenannten Arten von Flügelmuttern auch nach der äußeren Form des Metallkopfes mit Innengewinde unterscheiden:
- die amerikanische Form ist eher konvex und
- die deutsche Form eher konkav geformt.
Zur Herstellung
Flügelmuttern gehören in der Regel zu den Edelstahlmuttern. Neben dem Stahl können auch weitere Metalle wie Messing, Kupfer oder Aluminium oder auch Kunststoffe als Zusätze im Einsatz sein. Reine Stahlmuttern bestehen meistens aus hochlegiertem Stahldraht, der in mehreren Arbeitsgängen durch schmieden warm geformt worden ist. Durch eine spezielle Temperaturbehandlung, sprich erwärmen und abkühlen, wird dar Werkstoff vergütet. Meist wird das Gewinde nicht mehr geschnitten, sondern spanlos geformt. Die Flügelmutter besitzt ein metrisches Gewinde. Flügelmuttern aus Kunststoff gibt es mit einer integrierten Unterlagsscheibe zur Verkürzung der Montagezeit.
Zur Verwendung
Flügelmuttern sind dort im Einsatz, wo man praktischerweise eine Verschraubung öfter von Hand vornehmen oder lösen können muss. Ein paar Beispiele sind etwa die Befestigung eines Vorderrades an der Gabel bei einem Fahrrad, das Anbringen oder Verschieben von Gabelspießen an Hähnchengrillspießen für Backofen oder Mikrowelle oder die Verbindung einer Satellitenschüssel mit einem Gestänge. Daher werden bei Flügelmuttern neben der Größe des Gewindes oft die Höhe und die Breite angegeben.