Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Schaltgerät Zündanlage

  Schaltgerät Zündanlage  (5 Angebote unter 29.324.260 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schaltgerät Zündanlage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schaltgerät Zündanlage"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
ERA SCHALTGERAET, ZUENDANLAGE 885061 (1 Angebot) 
ERA SCHALTGERAET, ZUENDANLAGE 885061
Era Elektrotechnik
885061
ab € 57,96*
pro Stück
 
 Stück
HELLA Schaltgeraet, Zuendanlage 5DA 006 623-931 (1 Angebot) 
HELLA Schaltgeraet, Zuendanlage 5DA 006 623-931
Hella
5DA 006 623-931 4082300558524
ab € 20,38*
pro Stück
 
 Stück
HELLA Schaltgeraet, Zuendanlage 5DA 006 623-941 (1 Angebot) 
HELLA Schaltgeraet, Zuendanlage 5DA 006 623-941
Hella
5DA 006 623-941 4082300558531
ab € 24,49*
pro Stück
 
 Stück
ERA SCHALTGERAET, ZUENDANLAGE 885028 (1 Angebot) 
ERA SCHALTGERAET, ZUENDANLAGE 885028
Era Elektrotechnik
885028
ab € 27,41*
pro Stück
 
 Stück
ERA SCHALTGERAET, ZUENDANLAGE 885069 (1 Angebot) 
ERA SCHALTGERAET, ZUENDANLAGE 885069
Era Elektrotechnik
885069
ab € 33,66*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Schaltgerät Zündanlage
^

Das Zündanlagen-Schaltgerät für Verbrennungsmotoren

Ottomotoren für den Betrieb mit Benzin oder Gas benötigen eine elektrische Zündanlage, welche mithilfe einer oder mehrerer Zündkerzen das Kraftstoffluftgemisch zur Zündung bringt. Ältere Ottomotoren besitzen dazu meistens eine Zündanlage, die den Primärstromkreis der Zündspule mithilfe eines Unterbrecherkontaktes ansteuert. Unter anderem wegen des unvermeidlichen Kontaktverschleißes entwickelte man später unterschiedliche Arten von elektronischen Zündanlagen, welche keine mechanisch betätigten Unterbrecherkontakte mehr benötigen. Das Erzeugen der notwendigen Zündimpulse erfolgt hier in der Regel durch elektronische Geber unterschiedlicher Bauart, beispielsweise durch Hall-Geber oder Induktivgeber. Solche Impulsgeber können jedoch eine Zündspule nicht direkt ansteuern. Zur Verstärkung des Gebersignals wird ein elektronisches Schaltgerät eingesetzt. Dieses wandelt die relativ schwachen Ströme des Impulsgebers in die hohen Schaltströme um, welche für die Zündspule benötigt werden.

Das Schaltgerät und seine Funktion in der elektronischen Zündung

Das Schaltgerät für die elektronische Zündanlage dient aber nicht unbedingt nur der Umwandlung der Geberimpulse in höhere Ströme zur Ansteuerung der Zündspule. Je nach Ausführung ist das Steuergerät auch in der Lage, dem Primärstrom durch die Zündspule dann abzuschalten, wenn der Motor bei eingeschalteter Zündung nicht läuft. Dadurch soll eine Überhitzung der Zündspule durch den recht hohen Primärstrom vermieden werden. Man bezeichnet diese Vorrichtung als Ruhestromabschaltung. Außerdem dient das Zündschaltgerät in einer elektronischen Zündanlage auch zur Steuerung des sogenannten Schließwinkels, welcher bei kontaktgesteuerten Zündungen beim Einbau der Unterbrecherkontakte einmalig (bis zum Wechsel der Unterbrecherkontakte) manuell eingestellt wird. Das Schaltgerät für die Zündanlage schaltet relativ hohe Primärströme, weshalb es in der Regel auf einer entsprechenden Kühlfläche montiert wird.

Unterschiedliche Arten elektronischer Zündanlagen

Auf Basis der kontaktgesteuerten Zündung wurde die kontaktgesteuerte Transistorzündung entwickelt. Bei dieser Anlage steuert der Unterbrecherkontakt nicht mehr den Primärstrom der Zündspule direkt, sondern lediglich einen wesentlich geringeren Steuerstrom, mit dessen Hilfe das enthaltene Schaltgerät die Zündspule ansteuert. Durch die wesentlich geringere Stromstärke an den Unterbrecherkontakten sollte deren Verschleiß verringert werden. Andere Arten von Transistorzündanlagen verwenden statt der Unterbrecherkontakte entweder Hall-Sensoren oder induktive Sensoren, welche die notwendigen Zündimpulse für das Schaltgerät liefern. Elektronische Zündanlagen unterscheiden sich von den eben genannten Transistorzündungen dadurch, dass sie einen Mikrocontroller besitzen, der in der Lage ist, den Zündzeitpunkt aufgrund abgespeicherter Zündkennfelder exakt zu errechnen. Noch modernere Zündanlagen werden als vollelektronische Zündanlagen bezeichnet. Im Gegensatz zu den eben genannten Anlagen arbeiten sie ohne den anfälligen Zündverteiler. Diese Zündanlagen besitzen häufig auch keine separaten Schaltgeräte mehr, sondern werden von kombinierten Motorsteuergeräten für die Gemischaufbereitung und die Zündanlage gesteuert. Je nach Ausführung können Sie mit unterschiedlichen Arten von Zündspulen (Einzelfunkenspulen oder Doppelfunkenspulen) ausgestattet sein. Die hier eingesetzten Schaltgeräte arbeiten mit Mikroprozessoren, welche das Zündkennfeld mithilfe vorliegender Daten von verschiedenen Sensoren (neben notwendigen Impulsgebern beispielsweise Temperatursensoren) auf den jeweiligen Betriebszustand abstimmen. In Zusammenarbeit mit der Steuerung der Gemischaufbereitung kann so ein optimales Zündkennfeld in allen Betriebszuständen des Motors umgesetzt werden, um zum Beispiel eine Verbrauchsminderung, eine Leistungssteigerung oder eine Schadstoffreduzierung des Verbrennungsmotors zu erreichen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.