Saunaausstattung - schwitzen mit Stil
Saunieren ist eine beliebte Variante, den Stress des Tages hinter sich zu lassen. Die hohen Temperaturen und das besondere Klima sorgen in angenehmer Atmosphäre dafür, dass die Abwehrkräfte gestärkt werden. Zudem vermittelt die einwirkende Wärme Wohlbefinden und entspannt. Einfach mal abschalten und voll und ganz in die Wellnessoase eintauchen wird mit einer passend ausgestatteten Sauna zum besonderen Erlebnis.
Das Herzstück der Saunaofen
Neben der eigentlichen Kabine spielt der
Saunaofen eine wichtige Rolle. Unterschiedliche Ausführungen und Beheizungsarten definieren später unter anderem die Wärmeabstrahlung und das Wärmeempfinden.
Saunasteine sind die klassische Variante, die bei der Befeuerung genutzt wird. Achten Sie unbedingt auf eine angepasste Heizleistung, um eine ausreichende Wärme für das Saunieren zu erzeugen. Ob klassisches Standmodell, Wandmontage oder Unterbankeinbaumodell, dies ist eine Frage der Gestaltung und des Platzangebotes. Wichtig ist hierbei auch die Möglichkeit der
Sauna-Steuerung, um Überhitzungen zu vermeiden und für eine Feuchtigkeitsregulierung zu sorgen. Ein optimales Klima ist für einen entspannenden und gesundheitlich unbedenklichen Saunagang unbedingt nötig.
Eine Saunakabine mit Flair
Die Grundausstattung für die Saunakabine kann durch verschiedenste Elemente ergänzt werden. Grundsätzlich sollten aber immer ein
Sauna-Thermometer und
Sauna-Hygrometer zur Verfügung stehen, um die Feuchtigkeit und die Temperatur auch beim Saunieren nicht aus dem Blickfeld zu verlieren. Sanduhren sind die klassische Variante, um die Länge der Saunasitzung zu überprüfen.
Um eine wahre Wellnessoase aus der einfachen Saunakabine zu machen, ist das Spiel mit Licht und Klängen ein nicht zu vernachlässigender Aspekt. Wirkungsvolle Sauna-Leuchten bringen eine angenehme und indirekte Beleuchtung in die Kabine. Mit beruhigenden Klängen fällt das Abschalten beim Saunagang viel leichter und die beruhigende Wirkung von passender Musik wird beim Entspannungsprozess deutlich unterstützen. Achten Sie vor allem bei der Innenraumausstattung darauf, dass alle Komponenten sehr temperaturbeständig sind und auch einer hohen Luftfeuchtigkeit ohne Weiteres standhalten.
Das gewisse Extra
Aufgüsse in ihren unterschiedlichen Zusammensetzungen ermöglichen es, verschiedene Wirkstoffe in die Kabinenluft zu leiten. Egal, ob Zusätze für die
Dampfsauna oder ein herkömmlicher
Saunaaufguss, meist ist gerade der Zusatz von ätherischen Ölen und Aromen ein wichtiges Element, um die gesundheitliche Wirkung des Saunagangs nicht nur angenehmer zu machen, sondern auch wirkungsvoller zu gestalten. Der angenehme Geruch als auch die beruhigenden oder belebenden Inhaltsstoffe sind entscheidend.
Umfassend ausgestattet
Garderoben im Umkleidebereich, Haken für den Saunamantel und nicht zuletzt Massageduschen und Ruheliegen komplettieren Ihren Saunabereich. Damit Sie lange Freude an Ihrer Sauna haben, sollten
Saunareiniger für das Plus an Hygiene und spezielle Holzpflegemittel natürlich nicht fehlen. Sorgen Sie mit einer umfangreich ausgestatteten Sauna für einen Ort der Ruhe und Entspannung inmitten von Hektik und Alltagsstress.