Safescan bietet nicht nur Geldzählmaschinen für verschiedenste Einsatzzwecke, sondern darüber hinaus auch noch kostenfreie Software-Updates für alle entsprechenden Produkte. Bei Einführungen neuer Banknoten, der Änderung von Sicherheitsmerkmalen oder Firmware-Anpassungen, können Updates individuell von der Safescan-Webseite heruntergeladen und mit wenigen Klicks auf den Geräten installiert werden. Das spart Zeit und Geld!
Welche Geldzählmaschine benötige ich?
Die grundlegende Frage, die vor dem Kauf einer Geldzählmaschine gestellt werden sollte, ist: „Wie oft am Tag wird das Gerät zum Einsatz kommen?“ Sind größere Bargeldbestände in Ihrem Unternehmen im Umlauf, die mehrmals am Tag gezählt werden müssen, dann empfiehlt sich ein Frontloader-Gerät - dieses ist besonders schnell. Soll die Geldzählmaschine nur gelegentlich zum Einsatz kommen, dann empfiehlt sich ein Backloader-Gerät.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Zählergebnis. Bei Geräten mit Wertermittlung können unsortierte Scheine eingelegt werden. Nach dem Zählvorgang werden die Gesamtsumme sowie die Anzahl der einzelnen Nennwerte ausgegeben. Bei Geräten ohne diese Funktion, wird sortenrein gezählt und ausschließlich die Anzahl der eingelegten Banknoten des gezählten Nennwertes angezeigt. Vor dem Kauf sollten Sie ebenfalls prüfen, ob Sie Features wie z.B. eine Echtheitsprüfung der Banknoten, den Einsatz verschiedener Währungen oder die Übertragung der Zählergebnisse an eine Software bzw. einen Drucker benötigen.
Wie funktioniert eine
Safescan- Geldzählmaschine?
Fast alle Geldzählmaschinen von Safescan funktionieren prinzipiell nach dem gleichen Prinzip: Wird ein Geldstapel in den Einzug der Zählmaschine gelegt, dann aktiviert die unterste Banknote eine Einzugswalze. Diese transportiert den Geldschein an eine zweite Walze, die aufgrund ihrer Eigenschaften sicherstellt, dass immer nur eine Banknote erfasst wird. Fächerwalzen sorgen im Anschluss für einen reibungslosen Transport zu den verschiedenen Sensoren innerhalb des Geräts. Nach dem Zählvorgang landen alle Banknoten im Ausgabeschacht der Geldzählmaschine.
Back- & Frontloader:
Der feine Unterschied
Auf den ersten Blick ist kaum ein Unterschied zwischen beiden Systemen zu erkennen: Die zu zählenden Banknoten werden jeweils auf der Oberseite der Geräte aufgelegt. Die Besonderheit ist die Platzierung der Banknoten im Einzugsschacht. Bei Frontloadern erfolgt diese horizontal (flach) von oben und bei Backloadern vertikal (stehend) von hinten.
Der Vorteil: Bei Frontloader-Geräten können Sie auch noch während des laufenden Zählvorgangs Banknoten einlegen - eine erhebliche Steigerung der Arbeitsgeschwindigkeit.
Falschgelderkennung
Je nach Gerät, prüfen im Inneren der Safescan Geldzählmaschinen zahlreiche Sensoren die verschiedenen Sicherheitsmerkmale jeder einzelnen Banknote. Einfache Geräte untersuchen dabei nur das Vorhandensein von UV-Markierungen. Geräte der Spitzenklasse prüfen darüber hinaus auch magnetische Eigenschaften sowie Größen-, UV-, Infrarot-, Magnet-, Hologramm- und weitere einzigartige Merkmale der Geldscheine. Und das bei allen unterstützten Währungen! Bei Euro Banknoten erfolgt bei einigen Geräten eine 100% Echtheitsprüfung (100% EZB getestet).
Diese Geldzählmaschine mit Wertermittlung spart nicht nur Zeit, sondern vereinfacht darüber hinaus Ihre administrativen Aufgaben. Der Frontloader ermöglicht eine fortlaufende und schnelle Zählung gemischter Banknoten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1.500 Scheinen pro Minute. Dabei können sortierte Geldscheine jeder Währung, Gutscheine sowie unsortierte EUR, CHF, PLN, SEK, NOK und DKK-Banknoten verarbeitet werden. Darüber hinaus besticht die Geldzählmaschine mit zahlreichen ausgeklügelten Features. Die automatische Addierfunktion protokolliert zum Beispiel die Gesamtzahl an Banknoten über mehrere Zähldurchgänge hinweg. Die Bündelfunktion pausiert immer dann automatisch, wenn eine vorab eingegebene Anzahl an Banknoten erreicht wurde. Ein herausragendes Feature zur sortenreinen Zählung und Vorbereitung von Bankeinzahlungen
Der Safescan 2665-S verfügt darüber hinaus über eine 7-Punkt-Falschgelderkennung (100% EZB getestet). Untersucht werden dabei die Merkmale UV-Tinte, Infrarottinte, magnetische Tinte, Metallfaden, Farbe, Größe und Dicke. Das Gerät erkennt und prüft automatisch die Banknoten 10 verschiedener Währungen (EUR, GBP, USD, CHF, PLN, SEK, NOK, DKK, CZK, HUF). Bei allen anderen Währungen werden bis zu drei Sicherheitsmerkmale (UV-Tinte, magnetische Eigenschaften und Größe) untersucht.
Kompakt, schnell, sicher – mit diesen drei Eigenschaften lässt sich diese Geldzählmaschine treffend beschreiben. Der Backloader ist besonders für unregelmäßige, ausschließlich sortenreine Zählvorgänge geeignet. Die Geschwindigkeit beträgt bis zu 1.000 Scheine pro Minute, die während des Zählvorgangs auf zwei verschiedene Sicherheitsmerkmale (UV-Markierung, Größe) geprüft werden. Die praktische Addierfunktion protokolliert die Gesamtzahl aller Banknoten über mehrere Zähldurchgänge hinweg und die Bündelfunktion pausiert immer dann automatisch, wenn eine vorab eingegebene Anzahl an Geldscheinen erreicht wurde.
Der Drucker lässt sich problemlos an unterstützte Geldzählmaschinen anschließen und ermöglicht den automatischen Ausdruck von Detailberichten für jeden gezählten Nennwert und des Gesamtbetrags. Das Gerät ist nicht nur sehr kompakt, sondern darüber hinaus dank der modernen Thermodrucktechnologie nahezu geräuschlos.
Die Software ermöglicht Ihnen die automatisierte Verarbeitung der Zählergebnisse kompatibler Geräte. So können neben der Anzahl aller Scheine auch die entsprechenden Nennwerte und sogar Seriennummern eingesehen, verarbeitet und exportiert werden. Die Software ist in neun Sprachen (EN, DE, FR, IT, ES, PT, NL, PL, CZ) verfügbar und bietet eine komplette Übersicht über den gesamten Zählverlauf.
Safescan stellt Unternehmen intelligente und sichere Lösungen beim Umgang mit Bargeld sowie Instru-mente für Ihr Workforce-Management zur Steigerung von Effizienz und Gewinn zur Verfügung. Seit 2004 ist der Kundenstamm auf inzwischen Hundertausende Unternehmen in aller Welt angewachsen. Diese schätzen vor allem die Genauigkeit, Sicherheit, Effizienz und den Komfort der Produkte von Safescan.