Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Rundgesenk

  Rundgesenk  (1 Angebot unter 27.757.608 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rundgesenk“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Rundgesenk"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Picard Rundgesenk-Oberteil ohne Stiel 800g (1 Angebot) 
Gesenke sind Werkzeuge zur umformenden Bearbeitung, welche die Kavität (Negativform) wenigstens eines Teils des Werkstücks enthalten. Die benötigte Geometrie des Schmiedestücks wird in Form einer g...
Picard
0001800-10
ab € 64,25*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Rundgesenk
^

Das Rundgesenk - Der Ambossaufsatz als Werkzeugeinheit

Gesenke sind beim Schmieden für die Form des Werkstücks entscheidend mitverantwortlich. Ohne die Gesenke, die entweder wie bei den Rundgesenken in eckige Vertiefungen des Ambosses gesteckt werden können, und eine halbrunde Vertiefung bieten, kann man die gewünschte Form des Eisens oder Stahls nicht erreichen.

Wo man die Rundgesenke benötigt

Rundgesenke werden als Schmiedewerkzeug benötigt, um etwa Treppengeländer, Fenstergitter, Funkenfänger für Kamine oder Fahrradständer gebaut werden sollen. Viele Schmieden können zusätzlich schweißen. Zweck des Rundgesenks ist es, glatte und runde Stäbe zu schmieden. Daher besitzt das Rundgesenk eine einfache zylindrische Höhlung, die in der Regel auf die Ober- und Unterseite verteilt ist.

Die Ausführungen

Rundgesenke bestehen meistens aus zwei Teilen (dem Ober- und Unterteil) und sind vielfach so geformt, dass man auch bei jedem Einzelteil als Oberteil im Zweifel mittig in ein Loch auch einen Hammerstiel einfügen kann. Die Unterteile laufen in einem runden oder eckigen Fuß aus, den man in die entsprechende Aussparung im Amboss steckt. In der Regel ergänzen sich Ober- und Unterteil, wenn eine Gesamtform durch Pressen oder Schlagen auf die Gesenke hergestellt wird. Die Auflagefläche bei den Unterteilen wird Bahn genannt und die entsprechende Länge in Millimeter angegeben.

Durchmesser, Gewicht und Stiftstärke

Der Durchmesser der Bahn verrät wie groß die geschmiedeten Stäbe werden. Durchmesser im 5-mm-Abstand wie zehn, 15, 20 oder 25 sind keine Seltenheit und gehören zu einer gut ausgerüsteten Schmiedewerkstatt dazu. Das Geweicht der Rundgesenke variiert je nach Ausführung zwischen ca. 800 und 1.800 Gramm (g). Die Stiftstärke gibt an, wie breit und tief der viereckige Fuß des Unterteils ist, um auf die passende eckige Vertiefung im Amboss gesteckt zu werden.

Zur Bearbeitung

Aus Zapfen mit viereckigen Durchmessern schlägt man oft erst die Kanten ab und erhält dadurch achteckige Durchmesser. Dies Stahlzapfen aus Flach-, Quadrat- oder Rundstahl legt man in die Rundgesenke und klopft sie Stück für Stück mit Schlägen auf das zugehörige Oberteil  rund. Soll das Runden dagegen im Hilfsgesenk erfolgen, muss man die Leiste bzw. den Zapfen regelmäßig drehen, damit kein Werkstoff an der Seite herausquillt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.