Feuerwehr – Retten, Löschen, Bergen und Schützen
110 und 112 - das sind Notrufnummern, die jeder kennt bzw. kennen sollte. Während man mit der ersten Telefonnummer die Polizei verständigt, alarmiert man mit der zweiten die
Feuerwehr. Doch diese ist nicht nur für das Löschen von Bränden – die wohl bekannteste Aufgabe – zuständig, immer häufiger wird sie für die technische Hilfeleistung gerufen. Zu den Aufgaben der Feuerwehrkameraden gehören also neben dem Löschen von Bränden, das Retten und Bergen von Personen und Tieren oder auch das Schützen in Form von Brandschutzprävention.
Retten nach Verkehrsunfall
Befinden sich Menschen in einer existenzbedrohenden Notlage zum Beispiel nach einem Verkehrsunfall oder einem Brand, greift die Feuerwehr ein, um sie aus dieser misslichen Situation zu retten. Sind die Unfallopfer beispielsweise in einem Auto eingeklemmt, wird versucht, sie mit Hilfe von Rettungsgeräten wie dem Hydraulischen Rettungssatz zu befreien. Dieser Rettungssatz besteht meist aus einem
Spreizer, einer
Rettungsschere und einem
Rettungszylinder. Möglich ist auch ein Kombigerät, das aus einer Schere und einem Spreizer besteht. Diese Geräte sind an einem Hydraulikzylinder angeschlossen, wodurch mit Druck oder Zug gearbeitet werden kann.
Um verklemmte oder deformierte Fahrzeugtüren auseinanderzuspreizen, Autoteile wegzudrücken oder diverse Materialien anzuheben, setzt man den Rettungsspreizer ein. Eine Rettungsschere verwenden die Kameraden, um die A- oder B-Säule des Autos durchzutrennen. Damit bei diesen Rettungsmaßnahmen der Airbag nicht unkontrolliert ausgelöst wird, setzt man
Airbagsicherungen – auch Oktopus genannt – ein. Ebenfalls Verwendung finden
Hebekissen und
Abstützsysteme für Fahrzeuge, mit denen es möglich ist, schwere Lasten anzuheben bzw. zu stabilisieren.