Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > Rettungsdecke Verbrennungen

  Rettungsdecke Verbrennungen  (1 Angebot unter 29.258.153 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rettungsdecke Verbrennungen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Rettungsdecke Verbrennungen"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Burnshield® Rettungsdecke 120 x 160 cm (1 Angebot) 
Burnshield® Rettungsdecke Bei der Rettung von Personen aus Gefahrenbereichen kommen die Burnshield® Rettungsdecken zum Einsatz. Sie bieten Schutz vor Rauch, Hitze und Feuer. Die Burnshield® Rettung...
Burnshield
N9 3055
ab € 144,69*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Rettungsdecke Verbrennungen
^

Mit der Rettungsdecke Verbrennungen behandeln und die Haut kühlen

Die Rettungsdecke für Verbrennungen kühlt Brandwunden und schützt sie zuverlässig vor Verschmutzungen und Infektionen. Sie führt die starke Wundwärme ab und mindert den Schmerz. Sie wird damit zu einer optimalen Alternative zu Leitungswasser und sollte in Bereichen, in denen die Verbrennungsgefahr hoch ist, an Arbeitsplätzen oder auch in Kraftfahrzeugen zur Erste-Hilfe-Ausstattung gehören. Weiterhin sollte sie Bestandteil eines Verbrennungskoffers sein.

Die Rettungsdecke mit Hydrogel

Die Rettungsdecke für Verbrennungswunden erfüllt bei der Ersten Hilfe folgende Aufgaben:
  • Wundkühlung,
  • Schutz der Wunde vor Bakterien, Viren, Pilzen und Verschmutzung,
  • Erhalt der körpereigenen Wundflüssigkeiten.
Die Decke besteht zum größten Teil aus einem Hydrogel und einem Trägermaterial wie Polyester. Es erzeugt einen Flüssigkeitsfilm auf der verbrannten Haut, der die übermäßige Wärme aufnimmt und an die Umgebung abgibt. Das Hydrogel wirkt wie ein Puffer, der die verletzte Haut zügig bis auf Körpertemperatur abkühlt. Zusätzlich enthält die Rettungsdecke oft auch Teebaumöl, das hemmend auf Bakterien wirkt.

Warum sollten Verbrennungen gekühlt werden?

Verbrennungen der Haut führen je nach Schweregrad zu einer starken Schädigung des Gewebes. Auch nach der Einwirkung einer Wärmequelle bleibt die hohe Temperatur in der Wunde erhalten und dringt weiter in die Haut vor. Dabei wird das Gewebe weiter geschädigt. Dieser Vorgang kann nur durch schnellstmögliche Kühlung unterbrochen werden. Das Kühlmedium sollte nicht kälter als 20 °C sein. Diesen Anspruch erfüllt Leitungswasser nur bedingt, weil seine Temperatur meist darunter liegt. Es ist nicht steril und kann Infektionen erzeugen, wobei seine positive, kühlende Wirkung dieses Kriterium überwiegt. Leichte Verbrennungen einer kleinen Hautfläche sollten bis zu zehn Minuten gekühlt werden. Bei Babys und kleinen Kindern darf nur bis zu fünf Minuten unter fließendem Leitungswasser gekühlt werden. Größere Verbrennungen sind nur kurz zu spülen. Eine ideale Alternative bei jeder Verbrennungswunde ist die Spezialdecke mit Hydrogel oder das Auftragen eines separaten Kühlgels.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.