Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Reisekissen Hörnchen

  Reisekissen Hörnchen  (103 Angebote unter 27.677.158 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Reisekissen Hörnchen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Reisekissen Hörnchen
^

Kopfhörnchen für die Lockerung von Muskelverspannungen und eine stabile Nackenhaltung

Bei den Kopfhörnchen handelt es sich um eine orthopädische Lagerungshilfe, die vor allem zur Entlastung des verspannten Nacken- und Schulterbereich sowie zur angenehmen Positionierung der Halswirbelsäule beiträgt.

Auch zur verbesserten Haltung während des Sitzens oder bei einem sogenannten Schleudertrauma, also einer kurzfristigen Überlastung der Halswirbelpartie inklusive Umgebungsmuskulatur, kann das Nackenhörnchen die Linderung haltungsbedingter Schmerzzustände fördern. Auf diese Weise werden die Kopfhörnchen auch zur Unterstützung des Heilungsverlaufes und zur Reduktion von Schmerzzuständen als medizinisch-indizierte Rehabilitationsmaßnahme verwendet und können auch als Cervikalring bezeichnet werden.

Nackenhörnchen mit Zusatzfunktionen

Damit neben der entspannenden Lagerung und Fixierung des Kopf- und Nackenbereichs auch eine tiefen-wirksame Massage erfolgt, sind auch Kopfhörnchen erhältlich, die mittels Vibrationen Verhärtungen der empfindlichen Muskelstränge lösen können, sodass die Mobilität für den Alltag und Sport schnell wiederhergestellt werden kann. Eine Füllung aus Microschaumstoffperlen schmiegt sich dabei angenehm an die seitliche und hintere Halspartie an, was die Verwendung während des Schlafens ebenfalls erlaubt. Die Energieversorgung erfolgt meist mittels Batterien.
Um auf Reisen mit der Bahn den Folgen falscher und einseitiger Haltung des Nackenbereichs zu begegnen und vorzubeugen, stehen auch aufblasbare Nackenhörnchen zur Verfügung, die platzsparend im Reisegepäck verstaut werden können. Ihr Vorteil: über die eingefüllte Luftmenge lässt sich ihr Härtegrad leicht regulieren.

Für lange Autofahrten eignen sich Modelle, die mittels verstellbarer Klettverschlüsse am Sitz befestigt werden, um somit den häufigen Verspannungserscheinungen vorzubeugen.

Darüber hinaus eignen sich bei Einschränkungen der Beweglichkeit mit gleichzeitigen Schmerzzuständen nach einer Unterkühlung auch Kopfhörnchen, die auf Basis biologischer Füllungen bestehen, beispielsweise Kirschkern Hörnchen und sich in der Mikrowelle erwärmen lassen. Auch Dinkel-Nackenhörnchen sind erhältlich. Die Kerne geben die wohlige Wärme an die betroffenen Muskeln gleichmäßig und lang anhaltend ab und machen die Muskeln geschmeidiger und flexibler, was die Beweglichkeit wiederherstellt und die Schmerzen lindert.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.