Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Reiseadapter

  Reiseadapter  (840 Angebote unter 28.209.664 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Reiseadapter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Reiseadapter"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   56   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Reiseadapter
^

Reisadapter - weltweite Stromnutzung

Sie sind auf Reisen und brauchen auch dort Ihren Laptop, Rasierer und Fön? Dann benötigen Sie den passenden Reiseadapter im Gepäck. Unterschiedliche Stecker und andere Spannungen können sonst schnell dazu führen, dass Ihre elektrischen Geräte nicht mit Strom versorgt werden können.

Welche Steckerarten gibt es?

Damit der Reiseadapter für Sie optimal geeignet ist, kommt es auf die passende Steckeraufnahme und auf den zur Steckdose kompatiblen Stecker an. Je nach Land unterscheiden sich die Stecksysteme, die zur Entnahme des Stroms genutzt werden, in Form, Anzahl und Abstand der Kontakte. Der passende Reiseadapter überbrückt den Unterschied und sorgt dafür, dass Stecker und Dose auch bei unterschiedlicher Bauart perfekt zueinander passen und Ihre elektrischen Geräte betrieben werden können. Egal, ob zwei- oder dreipolig, flach oder rund. Damit die richtige Auswahl getroffen wird, sollten Sie sich über die im jeweiligen Reiseland vorherrschenden Steckdosenbauformen erkundigen.

Spannungsunterschiede im Ausland

In einigen Ländern ist allerdings nicht nur die Bauform der Steckdosen von der Euronorm abweichend, sondern es herrscht zusätzlich eine andere Netzspannung im Stromnetz vor. Damit der Reiseadapter dies kompensieren kann, ist ein eingebauter Transformator nötig. Damit können Sie Spannungsunterschiede überbrücken und den Adapter kann als Spannungswandler einsetzen. Informieren Sie sich vorab über die jeweiligen Gegebenheiten, damit Sie gut ausgerüstet an Ihrem Reiseziel ankommen.

Flexibel in der Welt unterwegs

Es richtet sich nach Ihren Reisegewohnheiten, ob es sinnvoll ist, einen Mehrfachreiseadapter zu erwerben. Diese speziellen Adapter besitzen mehrere unterschiedliche Stecker und sorgen für viel Freiraum und entsprechende Kompatibilität. Einfache Drehbewegungen oder Stiftkonstruktionen an der Einsteckbuchse für Ihren Gerätestecker sorgen dafür, dass der Stromfluss ungehindert aus der jeweiligen Aufnahme erfolgt und alle anderen Steckkontakte ohne Stromfluss bleiben. Egal, ob weiß oder mit Farbleitsystem, welches die Anwendung noch einfacher und übersichtlicher gestaltet, Mehrfachreiseadapter machen Sie absolut flexibel und die nächste Geschäfts- oder Urlaubsreise kann kommen.

Reiseadapter als Länderspezialisten

Länderspezifische Auswahlen begrenzen Sie in Ihrer Reisemöglichkeit, sind aber für alle mit speziellen Reisevorlieben gut geeignet. Besuchen Sie Ihren Firmensitz im Ausland regelmäßig, so ist der von Ihnen benötigte Reiseadapter eindeutig definiert und ein Mehrfachsystem führt nur zu Verwirrung. Nutzen Sie die einfache Variante. So gibt es Reiseadapter für Frankreich, Italien oder die USA.

Reiseadapter mit USB

Oft werden vor allem Kommunikationsgeräte über USB geladen. Wer nicht ständig seinen Laptop auspacken will oder dabei hat, kann sich auf einen Reiseadapter mit  USB-Schnittstelle zum Laden und Betreiben solcher Geräte in jeder Lebenslage verlassen. Einfach den passenden Reiseadapter wählen und Ihr Handy oder PDA per USB in jedem Land problemlos mit Energie versorgen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.