Mobiler Rührständer für Rührwerke
Der mobile Rührständer hält den Mischbehälter und das Rührwerk während des Mischens. Er erleichtert und beschleunigt die Arbeit. Die typischen Einsatzmöglichkeiten des Rührständers sind der Trockenbau, Fußbodenarbeiten, der Hoch- und Tiefbau und Innenausbau.
Rührständer im Detail
Der Rührständer ist ein professionelles Hilfsmittel, das die
Rührgeräte bei ihren Aufgaben unterstützt. Er eignet sich für das Anmischen von
- Fliesenkleber, Beton, Estrich, Putz, Mörtel, Ausgleichs- und Spachtelmasse, Lack oder Farbe.
Die Rührständer können in Zusammenarbeit mit einem geeigneten Rührwerk folgende Aufgaben übernehmen:
Rührständer als Eimerhalter
Der Rührständer sorgt für einen stabilen und verdrehsicheren Halt des Mischbehälters. Er legt sich um den Eimer und erweitert ihn um zwei Trittflächen. Durch das Eigengewicht des Werkzeugführers bleibt der
Eimer auch bei zähem Mischgut zuverlässig stehen. Der Rührständer kann auf alle gängigen Behältergrößen mit bis zu 30 Liter Fassungsvermögen stufenlos eingestellt werden.
Klappbarer Variante ohne Rollen
Der klappbare Rührständer ohne Rollen hält das Rührwerk auf einer Höhe und während des Mischens fest. Das Gerät kann mit einem Eimerhalter ausgestattet sein, der den Mischbottich festhält. Es ist nur bedingt für sehr zähe Materialien geeignet. Der Rührständer ist ein Stativ, das sich für den Transport platzsparend zusammenklappen lässt. Er bietet keine Rollen und kann nicht mit dem Mischeimer verfahren werden.
Rührständer rüstet zur Rührstation auf
Der umfangreichste Rührständer bietet eine Alternative zur
Rührstation. Er hält das Rührwerk und sichert den Mischbehälter. Der Rührständer eignet sich für flüssige bis sehr zähe Stoffe. Seine robuste Konstruktion hält auch bei sehr hohen Drehzahlen und starker Motorleistung stand. Der Rührständer rüstet das Rührwerk und den Mischeimer zu einer Rührstation auf. Der gefüllte Behälter kann jedoch nicht mit dem Rührständer zum Verwendungsort transportiert werden. Er enthält keine Zugstange. Die Rollen eignen sich ausschließlich zum Transport des Rührständers.
Für welche Rührwerke ist er geeignet?
Die Rührständer können für alle
Elektro-Rührwerke verwendet werden. Sie eignen sich nicht für Rührstationen, die bereits mit einer Haltevorrichtung ausgestattet sind. Bei der Kombination mit einem Rührständer sollten das Eigengewicht des Rührwerkes, das Mischgut und die Form der Handgriffe beachtet werden.