Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 > Pinzette

  Pinzette  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Pinzette“
Überbegriffe
Universalpinzette
Der Allrounder mit geriffeltem Griff für eine sichere Handhabung und mattierter oder gezahnter schmaler Spitze.
Präzisionspinzette
Pinzetten mit schmaler, meist ungezahnter Spitze für Präzisionsarbeiten in Beruf, Hobby und Haushalt.
Pinzettenset
Verschiedenartige Pinzetten im Set sind eine gute Grundausstattung für viele Arbeiten.
Pinzettenständer
Bringen Sie Ordnung in Ihre Pinzettensammlung mit Hilfe praktischer Pinzettenständer.
Nach Bereich
Werkstattpinzetten
Einfache Pinzetten für Handwerk und Hobby sowie Spezialpinzetten für Techniker bis Uhrmacher.
Elektronik-, Lötpinzetten
Isolierte oder leitfähige Pinzetten für Computer-arbeiten, empfindliche Elektronik und verschiedene Anwendungen in der Löttechnik.
Medizinische, Dentalpinzetten
Spezialpinzetten für den Gebrauch in Kranken-häusern und Praxen - ein unverzichtbares Zubehör besonders bei Operationen.
Laborpinzetten
Auch im Laborbereich werden Pinzetten benötigt, z.B. zum Eintauchen von Präparaten in Färbeflüssigkeit.
Nach Anwendungszweck
Splitterpinzette
Splitterpinzetten haben besonders feine Spitzen. Es gibt sie auch mit integrierter Lupe.
Haarpinzette
Haar- bzw. Cilienpinzetten haben meist glatte, breite Spitzen für das gezielte Entfernen von Haaren.
Pinzettenzange
Längere Pinzetten mit geriffelten Griffflächen für einfaches Servieren.
Zeckenpinzette
Damit lassen sich Zecken gut greifen und entfernen.
Nach Material
Keramik-Pinzette
Sehr hitzefestes Material, das gegen fast alle Säuren und Laugen beständig ist; antimagnetisch und abriebarm.
Kunststoff-Pinzetten
Pinzetten aus Kunststoff sind ideal zum Handhaben von kratzempfindlichen und leicht zerbrechlichen Objekten.
Titan-Pinzette
Allergiearme und sehr leichte Pinzetten, elektrisch leitfähig, antimagnetisch und säurebeständig.
Nach Form
Gerade Pinzette
Pinzetten mit gerader Form.
Gebogene Pinzette
Gebogene bzw. gewinkelte Pinzetten.
Kreuzpinzette
Umkehr-, Kreuz- bzw. Spannpinzetten.
Spitzpinzette
Pinzetten mit feiner bis nadelspitzer Spitze.
Flachpinzette
Pinzetten mit flachen, längeren und meist breiten Greifflächen.
Weitere Informationen zum Thema Pinzette
^

Pinzette - kleine Zange erfüllt große Aufgaben

Die Pinzette ist ein nützliches Werkzeug und dient vorwiegend dazu, kleine Gegenstände zu greifen und präzise zu platzieren. Sie findet vielfältige Einsatzgebiete im Handwerk, im Kosmetikbereich sowie in der Medizin und der Arbeit im Labor. Wenn die Finger zu groß sind oder ein geschützter Umgang mit empfindlichen Gegenständen erforderlich ist, bietet eine Pinzette einen sicheren und geschützten Griff.

Pinzette als Greifwerkzeug

Die Pinzette ist ein Greifwerkzeug, das aus unterschiedlichen Materialien sowie in verschiedenen Formen und Größen angeboten wird. Sie wird aus Kunststoff, Keramik und bevorzugt aus Metall hergestellt. Das kleine Werkzeug besteht aus zwei flachen, im oberen Bereich miteinander verbundenen Teilen, die durch das Zusammendrücken einen festen Griff ermöglichen. Im unteren Bereich ist die Pinzette spitz, abgerundet, abgeschrägt oder gerade gestaltet. Sie kann darüber hinaus gebogen und angeschliffen sein, um den sicheren Griff zusätzlich zu unterstützen. Des Weiteren können Pinzetten flach gebogen oder abgewinkelt sowie an den Spitzen mit Filz bezogen sein.
Besondere Modelle stellen die gebogene und abgerundete Pinzette dar sowie die vielfach in der Labortätigkeit eingesetzte Deckglaspinzette oder die verschiedenen Pinzetten zum Einsatz im medizinischen Bereich wie die anatomische Pinzette oder die chirurgische Pinzette. Antimagnetische und säurefeste Werkzeuge sind ebenso weit verbreitet wie spezielle Kugelhaltepinzetten mit entsprechend gebogenen Spitzen.

Handwerkliche Anwendungsbereiche für die Pinzette

In der modernen Elektrotechnik und Elektronik zählt die kleine Federzange in besonders langer und antimagnetischer Ausführung zu den wichtigsten Werkzeugen, mit denen sich kleine Bauteile greifen und platzieren lassen. Die Waferpinzette wurde in diesem Zusammenhang als spezielles Werkzeug in der Halbleitertechnik entwickelt.
Ein weitverbreitetes Einsatzgebiet der Pinzette ist das Friseurhandwerk und die Kosmetik. Hierbei dient die Haarpinzette bevorzugt der Entfernung kleiner Härchen und läuft daher mit flachen oder leicht abgeschrägten Kanten ein wenig spitz aufeinander zu.
Das Uhrmacherhandwerk und die Schmuckherstellung sind weitere Bereiche, in denen mit filigranen Bauteilen gearbeitet wird. Typische Werkzeuge sind die Uhrmacherpinzetten in unterschiedlichen Längen, die an ihren Spitzen angeschliffen sind, um kleine Schrauben sicher greifen und befestigen zu können. Für die Bearbeitung wertvoller Edelsteine kommt die filzbesetzte Pinzette zum Einsatz.

Die Pinzette im Labor und in der Medizin

Labor und Medizin sind Bereiche, in denen die Pinzette nicht nur als sicheres Greifwerkzeug, sondern insbesondere auch aus hygienischen Gründen eingesetzt wird. Sie dient im Labor dazu, kleinste Proben zu greifen. Die Deckglaspinzette ist an der Spitze gebogen und gewährleistet so einen sicheren Griff. Chirurgie, Dentalmedizin sowie Gynäkologie sind medizinische Bereiche, in denen eine Arbeit ohne eine ausreichende Anzahl verschieden geformter Federzangen in unterschiedlichen Größen undenkbar wäre. Dabei dient die kleine Pinzetten mit langen Griffen zum Greifen von Verbandsmaterial und in Form der Chirurgenpinzette als wichtiges Operationsbesteck. Spezielle Modelle erleichtern das Vernähen offener Wunden. Aus hygienischen Gründen werden die medizinischen Instrumente ausschließlich aus hochwertigem Edelstahl hergestellt, der sich für die Sterilisation unter hohen Temperaturen eignet.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.