Pflanzenfixierung für ein optimales Pflanzenwachstum
Die optimale Pflanzenfixierung ist für ein gesundes sowie kräftiges Pflanzenwachstum unabdingbar. Ob bei der Garteneinrichtung oder bei der Kultivierung von Gewächsen im
Pflanzkübel, Pflanzen müssen stets professionell und sicher fixiert werden. Neben der Pflanzenbeleuchtung, der Versorgung mit Wasser und Nährstoffen durch beispielsweise Pflanzendünger kommt auch der richtigen Positionierung der Gewächse wie Tomaten am Tomatenspiralstab eine entscheidende Rolle zu. Nur so können sie sich optimal entwickeln und einen dekorativen Zweck erfüllen.
Wann werden Pflanzenfixierungen notwendig und welche Möglichkeiten gibt es?
In vielen Fällen ist es wichtig, junge Park- oder Alleebäume sicher zu fixieren, damit diese nicht umkippen oder sich neigen und eine Gefahr darstellen. Dafür eignen sich für größere Bäume
Baumanbinder und
Kokosgarn, denn diese Pflanzenfixierungen sorgen in Verbindung mit einem Stützpfahl für einen beständigen Halt, während parallel das reißfeste, wetterfeste und mitunter flexible Material weder die Rinde, noch das junge Gehölz auch beim Schwenken durch Wind selbst verletzt.
Pflanzenbinder stellen eine praktische Fixierung von Ranken dar, darüber hinaus lassen sich wuchernde Pflanzenteile wie Triebe und Äste damit leicht bündeln und der Wuchs sich in eine gewünschte Form bringen. Die Binder lassen sich auch in Verbindung mit einer Ranksäule verwenden.
Ein
Gitterspalier bietet sich an, wenn Fassaden und Wände begrünt werden sollen. Auch kann dieses eine natürliche Klimatisierung von Gebäuden darstellen. Das Spalier garantiert, dass Pflanzen nicht direkt an der Bausubstanz wachsen und ranken. Die Gitter gewährleisten den nötigen Sicherheitsabstand zum Erhalt der Bausubstanz. Vor allem Kletterrosen lassen sich am
Rosenspalier in Außenanlagen von gastronomischen oder Hotelgewerben sowie Wellness-Einrichtungen in dekorativer und repräsentativer Weise ziehen und individuell in die gewünschte Form bringen.
Ein
Bindedraht lässt sich vielseitig in der Floristik oder auch zum Fixieren von Ästen und Trieben einsetzen, ummantelte Ausführungen sind vor Korrosion im Außengelände geschützt. Flexible Drähte mit Schaumstoffmantel bewahren Pflanzen und Draht vor Abrieberscheinungen.