Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: personen-waage bis 200 kg
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Personen-Waage

  personen waage  (403 Angebote unter 27.676.362 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „personen waage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   27   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema personen waage
^

Die Personenwaagen ermittelt das Gewicht

Mit einer Personenwaage sind Sie in der Lage, das Körpergewicht einer Person zu ermitteln. Dabei handelt es sich meist um eine Bodenwaage, welche in der Regel eine Tragkraft von 120 bis 150 kg besitzt. Manche medizinischen Waagen reichen sogar bis hin zu einer Tragkraft von 250 kg. Die Tragkraft spielt zudem eine wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung und sollte unbedingt berücksichtigt werden. Je nach Modell haben Sie zudem die Möglichkeit, diverse Zusatzfunktionen wie beispielsweise eine Körperfettanalyse oder die Speicherung gewisser Grundfunktionen vorzunehmen.

Personenwaage – analog oder digital

Mechanische Waagen

Mechanische Waagen sind äußerst robust und benötigen im Gegensatz zu einer elektronischen Waage keine Batterien, was sich für Sie als Vorteil erweist, da auch in der Folge keine Kosten in puncto Batterieversorgung anfallen. Eine mechanische Waage misst das Gewicht in 500-Gramm-Schritten. Dabei wird das Gewicht in Form eines Pendels angezeigt.

Digitale Waagen

Digitale Waagen haben den Vorteil, dass sie nicht nur das Gewicht anzeigen, sondern auch über eine Vielzahl von Zusatzfunktionen verfügen. Da digitale Waagen mittels Batterie betrieben werden, sollten Sie vor dem Kauf darauf achten, dass die Körperwaage über eine automatische Abschaltung verfügt. Dann schaltet sie sich nach einer gewissen Zeit automatisch ab, was somit Energie spart. Zudem misst eine elektronische Waage in 50-Gramm-Schritten, ist ist also sehr viel präziser als eine mechanische Waage. Das Gewicht wird bei elektronischen Modellen auf einem Display angezeigt.

Die Körperfettanalyse mit der Personenwaage

Bei einer elektronischen Waage haben Sie die Möglichkeit, die Muskelmasse und den Fettanteil im Körper zu bestimmen. Dazu werden zunächst spezifischen Daten wie Größe, Alter und Geschlecht in der Körperfettwaage gespeichert, welche dann während des Wiegevorgangs zur Analyse verwendet werden. Je nach Modell ist es möglich, mehrere Personendaten im Gerät zu speichern und diese variabel wieder abzurufen.

Was sollten Sie beachten?

Wiegen Sie sich immer unter den gleichen Bedingungen, wie zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen. Beachten Sie weiterhin, wenn Sie sich für eine Waage mit Körperfettanalyse entscheiden, dass Sie sich barfuß wiegen. Wenn Sie über elektronische Implantate oder einen Herzschrittmacher verfügen, dürfen Sie keine Waage mit Körperfettanalyse verwenden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.