Staubsaugerbeutel für verschiedene Staubsaugertypen
Staubsaugerbeutel halten aufgesaugten Schmutz und Staub zurück und schließen ihn sicher ein. Je nach
Staubsauger werden bestimmte Staubbeutel benötigt. Sie finden diese beispielsweise über die Modellnummer des Staubsaugers oder über eine Zuordnung der Beutelgruppe. Dabei werden verschiedene Verpackungseinheiten angeboten. Je nach Saugertyp befinden sich bei einigen Ausführungen weiteres
Zubehör wie Motorfilter in der Verpackung. So ist der regelmäßige Wechsel des Motorfilters leicht zu gewährleisten.
Im Staubsaugerbeutel sammeln sich beim Reinigen von Böden und Flächen jede Menge Schmutz, Staub, Haare und Kleinteile. Diese werden hier trotz Durchleitung des Staubsaugerluftstroms zuverlässig zurückgehalten. Ist der Beutel voll, sollte er zügig gegen einen neuen ausgetauscht werden. Das ist vor allem für die Effizienz und die Reinigungsleistung entscheidend. Mit zunehmender Füllmenge des Saugerbeutels werden die Saugkraft und damit auch die Reinigungskraft des Staubsaugers reduziert. Lässt die Saugkraft des Saugers nach, kann als ein voller Filterbeutel die Ursache sein.
Unterschiedliche Beutelmaterialien
Staubsaugerbeutel gibt es aus verschiedenen Materialien. Am häufigsten kommt Papier oder eine Papiermischung zum Einsatz, die hochwertige Variante stellt der Staubbeutel aus Vlies dar. Darüber hinaus werden auch andere Textilgemische für auswaschbare Filterbeutel genutzt, die über einen längeren Zeitraum immer wieder verwendet werden können. Dauerstaubbeutel, auch Permanentfilter genannt, können Sie meist einfach in der Waschmaschine waschen. Als vorteilhaft gegenüber Papier wird der Vliesbeutel angesehen. Seine Vorteile liegen in der guten Luftdurchlässigkeit des Textils und in der Filterleistung. Da die Luft des Saugstroms gleichmäßiger durch den Beutel geleitet wird, ist der Beutel unter Umständen erst spät zu wechseln. Als Grund dafür gilt der erst spät einsetzende Saugkraftverlust, mit dem Sie erst bei einem wirklich vollen Beutel rechnen sollten. Im feinen Vliesstoff wird Staub häufig besser zurückgehalten als im Papierfilter. Empfindliche Personen geben daher dem Textilbeutel vielfach den Vorzug.
Saugertyp
Je nach Saugertyp werden unterschiedliche Beutel zum Saugen benötigt. Diese unterscheiden sich nicht nur nach Beuteln für
Bodenstaubsauger,
Nass-/Trockensauger und dergleichen. Je nach Modell beziehungsweise Modellreihe gibt es passende Staubsaugerbeutel. Für Nass-/Trockensauger zum Beispiel werden nicht nur Papierfilterbeutel angeboten, sondern auch flüssigkeitsresistente Staubsäcke.
Beuteltyp
Die richtigen Beutel für den Staubsauger können Sie teils auch über den Beuteltyp für bestimmte Staubsauger ermitteln. Achten Sie dabei auf die Angabe der entsprechenden Staubsaugerserie. Möchten Sie Ihr Müllaufkommen reduzieren, erwägen Sie die Anschaffung von Permanentfiltern.