Briefwaage – ein Muss für alle Briefversender
Ob Brief-,
Personen-, Labor- oder
Kranwaage
– Waagen als Messgerät zur Bestimmung einer Masse kommen in den
unterschiedlichsten Bereichen vor. Worauf Sie beim Kauf einer
Briefwaage achten sollten, möchte wir Ihnen im Folgenden kurz erläutern.
Wie viel Porto wird benötigt?
Täglich werden
Briefe, Pakete und Päckchen in alle Welt versendet. Der Geschäftsbrief wird entweder per Hand mit einem
Füller oder Kugelschreiber geschrieben oder am
Computer geschrieben und mit einem Drucker auf
Kopierpapier
ausgedruckt. Er wird je nach Größe in einen Briefumschlag oder eine
Versandtasche gesteckt und verschlossen. Was nun noch fehlt, ist das
Porto. Doch wie viel Porto ist notwendig?
Ein Muss für alle, die Briefe versenden, ist eine Briefwaage. Und so
funktioniert es – der Brief wird auf die Wiegeplatte gelegt und
gewogen. Auf einem Display kann das Gewicht abgelesen werden. So können
Sie den Brief ausreichend frankieren und dem Empfänger entstehen keine
Gebühren durch zusätzliches Nachlösen beim Postmann.
Brief-, Paket- oder Päckchenwaage – welche darf es sein?
Briefwaagen werden mit unterschiedlichen Kapazitäten angeboten; die
Entscheidung, welche für Sie die richtige ist, müssen Sie treffen.
Manche Hersteller bieten eine Kombination aus Brief- und
Paketwaage für Sendungen mit einem Gewicht z. B. bis 16 Kilogramm an.
Für schwere Pakete oder Päckchen eignen sich Paket- und
Portowaagen, die Ihnen schnell und zuverlässig das exakte Gewicht und die aktuellen Portogebühren angeben.
Welche Eigenschaften sind wichtig?
Die maximale Wiegekapazität ist übrigens vom Modell abhängig. Weitere
wichtige Eigenschaften von Briefwaagen sind z. B. die Tarafunktion (die
so genannte Nullstellfunktion), die Abschaltautomatik oder die
Hold-Funktion zur Speicherung des angezeigten Wertes.
Ein hilfreiches Zubehör ist eine Messschablone, denn nicht nur das
Gewicht, sondern auch die Größe und Dickes des Briefes sind
entscheidend. Schieben Sie den Brief dafür durch die Messschlitze, so
erfahren Sie, ob es es um einen Standard-, Groß- oder Maxibrief
handelt. Nun noch den Brief mit ausreichendem Porto frankieren.
Betrieben werden solche Geräte durch Netzteil,
Batterien oder mit Solarenergie. Durch einen Batteriebetrieb arbeitet man ortsunabhängig.
Amtliche Eichung von Waage dient dem Verbraucherschutz
Der Gesetzgeber schreibt die amtliche Eichung von Waagen in
verbrauchersensiblen Bereichen vor – z. B. im geschäftlichen Bereich,
wenn man den Preis eines Produktes durch Wiegen bestimmt, in Laboren
und bei der Herstellung von Arzneimitteln in Apotheken, bei
Fertigprodukten sowie bei amtlichen Zwecken (Gebühren, Zölle). Das
Eichamt prüft in diesen Fällen die Waage und versieht sie mit einer
Eichmarke, auf der die Eichgültigkeitsdauer vermerkt ist. Die
Nacheichung ist Pflicht und gilt für zwei Jahre, bei Kontrollwaagen ein
Jahr. Danach muss die Eichung erneuert werden.
Sie suchen noch mehr zum Thema?
Dann schauen Sie sich doch im Bereich
Bürobedarf oder Versand und Verpackung um. Die Auswahl an Produkten ist groß, so werden Sie sicher fündig.