Der geeignete OP-Mantel erfüllt vielfältige Anforderungen
Der OP-Mantel oder auch Operationsmantel zeichnet sich in erster Linie nach seiner Verwendung durch Ärzte und Assistenten im Operationssaal durch diverse Eigenschaften aus. Die Wahl zwischen unterschiedlichen Materialien für
Einwegkleidung oder Kleidung für die häufigere Verwendung fällt nicht leicht. Um Anwendern und Herstellern den Vergleich der Produkte zu erleichtern, hat man sich auf ein Prüfverfahren verständigt, welches die Eignung für den OP-Bereich zum Ausdruck bringt.
Die europäische Norm EN 13795 regelt auch OP-Mäntel
Diese Norm legt die Mindestanforderungen für Einweg- und wiederverwendbare OP-Mäntel fest. Je nach Material ist der Schutz gegen Nässe unterschiedlich. Die Feuchtigkeit verändert die Eigenschaften des Materials hinsichtlich der Möglichkeit, dass Keime durchtreten können und hinsichtlich der Widerstandfähigkeit wie etwa der Reißfestigkeit. Zudem spielt die Reinheit vor dem Sterilisieren eine bedeutende Rolle. Nach dem Sterilisieren der
Kleidung richtet sich der Grad der Reinheit nach der Zahl der Partikel, die sich aus dem Gewebe lösen können. Hält die Kleidung den Anforderungen stand, ist sie nach EN 13795 gekennzeichnet.
Besteht eine Pflicht, gekennzeichnete Produkte zu erwerben?
Diese Frage stellt sich in Krankenhäusern, die entsprechende Medizinprodukte wie OP-Mäntel bestellen müssen. Die Norm EN 13795 beruht auf einer freiwilligen Vereinbarung und dient dem Zweck der Orientierung an Mindestanforderungen. Folglich können Sie eine eigene Bewertung vornehmen und die OP-Mäntel entsprechend den Herstellerangaben auswählen, auch wenn sie nicht gekennzeichnet sind. Beachten Sie allerdings, dass Sie im Falle einer medizinischen Beschwerde, Inspektion oder aus anderen Gründen für Ihre OP-Mäntel möglicherweise einen Unbedenklichkeitsnachweis erbringen müssen, um Haftungsansprüche abzuwehren. Im Rahmen der Produkthaftung und zum Schutz der Träger orientieren sich daher viele daran, dass die Kleidung den entsprechenden internationalen oder europäischen Normen entspricht.
Welche Anforderungen gibt es für OP-Mäntel?
Es ist ein Unterschied, ob ein OP-Mantel für einen kleinen Eingriff oder eine lange dauernde, große Operation verwendet wird. Je länger der Einsatz ist, desto größere Anforderungen an Reinheit, Schutz vor Durchnässung und die Reißfestigkeit, die erfüllt werden müssen. Als kritische Bereiche in Hinblick auf eine Durchfeuchtung werden die Bereiche der Unterarme bis zum Ellbogen und der Frontbereich angesehen. Hierauf sollten Sie unbedingt achten. Zudem muss der
Mantel passen und gute Trageeigenschaften wie etwa Atmungsaktivität des Materials erfüllen. Ob Sie sich für die Einwegvariante oder mehrfach nutzbare Kleidung entscheiden, sollte nicht von Ihrem Budget abhängig sein, sondern in Absprache mit den betroffenen Mitarbeitern erfolgen, um die richtige Entscheidung zu finden. Geeignete
OP-Kleidung sorgt für ein gutes Arbeitsklima und zudem eine höhere Leistung der Mitarbeiter.