Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Offroad-Reifen

  Offroad-Reifen  (0 Angebote unter 29.260.096 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Offroad-Reifen"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Offroad-Reifen
^

Sicher im Gelände mit Offroad-Reifen

Bei eisiger Glätte und Schnee kommen Winterreifen zum Einsatz. Sommerreifen eignen sich für trockene und ebene Farbahnen. Und wie sieht es im offenen Gelände aus? So sollten Sie SUV, Motorrad, Quad und Co. immer mit speziellen Offroad-Reifen ausstatten, denn herkömmliche Reifen sind beim Einsatz in schroffem Gelände leider schnell überfordert: Ein Platten und oftmals noch teure Felgenschäden sind nicht selten die Folge.

Eigenschaften der Offroad-Reifen

Die Offroad-Bereifung zeichnet sich durch besonderes widerstandsfähige Materialeigenschaften und ein extrem grobes Profil aus. Zudem verfügen die Autoreifen über verstärkte Außenwände, was die Beschädigung durch seitliche Einschläge ebenfalls verhindern soll. Diese ursprünglich u. a. für das Militär entwickelten Spezialreifen sorgen neben mehr Sicherheit durch den Einsatz von robusteren Materialien zusätzlich auch noch für:
  • festen Halt auf den meist unbefestigten Untergründen im freien Gelände
  • bessere Traktion auf schlammigem Untergrund
  • verstärkten Grip bei Nässe
Es werden ebenfalls Reifen angeboten, die sowohl im Gelände als auch auf normalen Straßen genutzt werden können. Bedenken Sie hierbei jedoch, dass diese Eignung nur eingeschränkt besteht. Für hohe Geschwindigkeiten auf Autobahnen sind die Offroad-Reifen beispielsweise nicht geeignet.

Die verschiedenen Varianten der Offroad-Reifen

Es gibt verschiedene Arten von Offroad-Reifen, welche sich in drei Kategorien AT, ST und MT fassen lassen. Darüber hinaus gibt es noch so genannte Bogger oder Swamper. Sie sind für den Einsatz auf Extremstrecken konzipiert und sorgen für starken Antrieb in besonders furchigem und steinigem Gelände geeignet.
  • AT (All Terrain) sind sowohl für das Gelände als die Straße geeignet
  • ST (Street Terrain) ideal für einen großen Straßenanteil, eher geringe Geländetauglichkeit
  • MT (Mud Terrain) sind weniger für Straßeneinsatz geeignet, dafür besitzen sie mehr Geländetauglichkeit
  • Super-Swamper/ Bogger ideal für extremes und schlammiges Gelände

Der richtige Reifen für das richtige Fahrzeug

Bei der Auswahl des Reifens sind die Herstellerangaben zu beachten. Es kann nicht jeder Reifen auf jedem Fahrzeug verwendet werden. Die Informationen hierzu finden Sie entweder bei Ihrem Autohändler, dem Handbuch des Wagens oder einfach beim TÜV.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.