Moxa-Produkte - Chinesische Heilkunst mit Beifußkraut
Die Moxa-Therapie ist ein sehr alter Bereich der chinesischen Medizin. Mittlerweile kommt sie auch in der westlichen Welt in der Naturheilkunde sowie in der hiesigen
Physiotherapie bei Schmerzen, Sportverletzungen, Magen-Darm-Problemen und Rückenleiden sowie im Rahmen der
Wärmetherapie zum Einsatz. Die Behandlung mit Moxa-Produkten ist sehr einfach, sollte aber nur von Fachkundigen ausgeführt werden, um die richtige Wirkung zu erzielen. Bei Moxa handelt es sich um getrocknetes Beifußkraut, das über den Akkupunkturpunkten des Körpers angezündet wird. Der gezielte Einsatz von Wärme soll an den entsprechenden Stellen die Energiebahnen aktivieren bzw. wieder ins Gleichgewicht bringen. Dabei spielen die Selbstheilungskräfte eine große Rolle, die durch den gezielten Einsatz von Moxa-Produkten die Beschwerden lindern bzw. heilen.
Moxa-Zigarren und Rollen für eine sichere Behandlung
Früher wurde überwiegend mit Kugeln oder winzigen Moxa-Öfen gearbeitet, die aber meistens zu Verbrennungen der Haut führten. Sehr viel schonender aber dennoch effektiv sind
Moxazigarren. Dabei ist das Beifußkraut wie eine lange Zigarre geformt und in ein Papier gehüllt. Vor der Anwendung entfernt man ein Stück Papier und zündet das Ende an. Eine Gefahr von Verletzungen besteht bei sachgemäßer Anwendung nicht. Die glühende Spitze der Zigarre wird bis auf wenige Zentimeter an den Körper herangeführt und schnell wieder entfernt. Auch entwickeln vieler dieser Zigarren wenig Geruch und sind häufig mit duftender Minze gemischt.
Kegel, Hütchen und weitere Produkte für den punktgenauen Einsatz
Moxa-Kegel und Hütchen werden direkt auf den Körper gelegt und haften durch eine selbstklebende Beschichtung. Es kann auch eine Ingwerscheibe untergelegt werden, das kommt ganz auf die bevorzugte Behandlungsmethode des Therapeuten an. Die Kegel und Hütchen erlöschen nach dem Anzünden und erhitzen sich auf eine Höchsttemperatur, die keine Verbrennungen verursacht, sofern die Behandlung korrekt durchgeführt wird. Diese Produkte eignen sich durch eine kleine Lochbohrung auch zur Moxibustion von Akkupunkturnadeln.
Großflächige Behandlungen mit Moxa-Produkten
Für die Behandlung größerer Bereiche gibt es Moxa-Öfen, die mit vorbereitetem Kraut gefüllt und in einem gewissen Abstand langsam über den Körper geführt werden. Sie sind mit einem kleinen Gitter versehen, wodurch das heiße Kraut sicher im Ofen bleibt und trotzdem seine Wärme entfalten kann. Moxa-Produkte dürfen nach Gebrauch nicht mit Wasser gelöscht werden, ansonsten würden sie für eine weitere Behandlung unbrauchbar. Stattdessen gibt es kleine Löscher aus Metall, die perfekt für Moxa-Zigarren und Rollen geeignet sind.