Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Mini-Kamera

  Mini-Kamera  (50 Angebote unter 27.604.144 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Mini-Kamera“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Mini-Kamera"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Mini-Kamera
^

Minikamera: Für unauffällige Überwachungsaufgaben bestens geeignet

Überall dort, wo herkömmliche Alarmtechnik und Überwachungskameras zu groß und auffällig sind, schlägt die Stunde von Minikameras. Sie sind nicht nur deutlich kleiner als ihre großen Geschwister, sondern benötigen bei ähnlichen technischen Merkmalen signifikant weniger Energie und können aufgrund ihrer geringen Maße und ihres niedrigen Gewichts auch mobil eingesetzt werden.

Technik

Minikameras sind ähnlich wie digitale Fotokameras aufgebaut, weisen jedoch in den meisten Fällen ein Objektiv mit fester Brennweite auf. Außerdem sind sie in der Regel nicht mit so hoch auflösenden Fotosensoren ausgestattet wie digitale Kompaktkameras. Sie können schwarz-weiße und auch Farbbilder anfertigen. Einige der Minikameras sind mit Gewinden für die Nutzung von Wechselobjektiven versehen und können somit flexibler eingesetzt werden als jene Modelle mit fixer Brennweite. Viele Kameras verfügen über Video-Composite-Ausgänge, so dass sie direkt an einen Überwachungsmonitor oder den A/V-Eingang eines Aufnahmegeräts angeschlossen werden können. Sie übertragen die Aufnahmen in aller Regel im PAL- oder NTSC-Format und können somit an jeden handelsüblichen Monitor angeschlossen werden, wobei mit bis zu 600 TV-Linien ein gestochen scharfes Bild erzielt wird, das auch bei Vergrößerungen die nötige Detailschärfe bietet. Daneben sind Modelle erhältlich, die ohne Kabel mithilfe der Bluetooth-Technologie ihre Signale an einen Personal Computer übertragen. Neben einer hohen Empfindlichkeit von teils unter 0,5 Lux, die auch Aufnahmen bei sehr schlechten Lichtverhältnissen ermöglicht, zeichnen sich die meisten Minikameras durch einen zusätzlichen automatischen Weißabgleich und eine ebenfalls automatische Helligkeitsanpassung aus.

Ausführungen und Einsatzzweck

Minikameras können sowohl wie herkömmliche Überwachungskameras als Komplettgerät in eigenem Gehäuse als auch als Platinenkamera bezogen werden. Mobile Minikameras finden sich auch in Schreibstiften oder Schlüsselanhängern. Während einfachere Minikameras für den reinen Inneneinsatz in Kleingehäusen mit Schwenkfuß geliefert werden, können größere Modelle mit massivem Metallgehäuse und Wandarm zur festen Montage im Außenbereich genutzt werden. Sie sind gelegentlich auch Schutzart-zertifiziert und vandalensicher konstruiert. Zudem ist in diese Kamerasysteme oft auch ein Mikrofon zur Tonaufnahme integriert. Platinenkameras dagegen eignen sich zur versteckten Montage beispielsweise hinter Bildern oder in Aktenkoffern. Eine Sonderstellung nehmen Minikameras ein, die in Rauchmeldern oder Bewegungsmeldern eingebaut sind. Sie fallen - anders als herkömmliche Geräte in handelsüblichen Kameragehäusen oder Domekameras - nicht auf und sind als Kamera nicht gleich erkennbar. Auch im Automobil kommen Minikameras zum Einsatz: Hier dienen die kleinen Geräte als Rückfahrkameras und können flexibel im Pkw montiert werden. Durch besonders große Aufnahmewinkel von bis zu 160° können die Geräte dabei die gesamte Rückfront des Fahrzeugs ausleuchten.
Die in Schlüsselanhängern oder Schreibstiften integrierten Minikameras verfügen zudem über eine komplette Speicherelektronik. In aller Regel zeichnen sie ihre Bilddaten im AVI-Format auf, das de facto von jedem Personal Computer lesbar ist, und legen die Dateien auf microSD- oder microSDHC-Speicherkarten ab. Damit ist durch den einfachen Wechsel der Speicherkarte eine nahezu unbegrenzte Aufnahmekapazität gegeben.

Energieversorgung

Die Energieversorgung der Minikameras wird bei stationären Systemen meist über ein externes Netzteil sichergestellt, das zwischen neun und zwölf Volt Ausgangsspannung liefert. Platinenkameras dagegen begnügen sich mit sehr geringen Spannungen von teils weniger als 1,5 Volt und können daher problemlos auch mit Batterien oder Akkus betrieben werden. Auch solche Minikameras, die in Schreibstifte oder Schlüsselanhänger eingebaut sind, werden in aller Regel von einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku gespeist. Damit ist deren mobiler Einsatz über längere Zeit ohne umständliches Nachladen gewährleistet.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.