Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment
Tipp: suchen Sie direkt nach: luftentfeuchter 6 liter/tag

  Luftentfeuchter bei Mercateo online kaufen (171 Angebote unter 9.181.282 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Luftentfeuchter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
DeLonghi
0148112601
ab € 197,00*
pro Stück
 
 Stück
Hans Wilms
3100570
ab € 633,79*
pro Stück
 
 Stück
Remko
510981
ab € 304,26*
pro Stück
 
 Stück
k.A.
AP16
ab € 161,47*
pro Stück
 
 Stück
Klaas Direktimport
5006
ab € 145,31*
pro Stück
 
 Packung
k.A.
ab € 8,61*
pro Packung
 
 Packung
Ceresit
CLTGS
ab € 7,14*
pro Satz
 
 Paket
Ebac Industrial
10285GL-GE
€ 1.920,35*
pro Stück
 
 Stück
Midea
7062072
ab € 128,79*
pro Stück
 
 Stück
k.A.
ab € 728,23*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   18   vorwärts

Werden Sie zum Trockenleger!

Beim Neubau von Gebäuden, nach einem Wasserschaden, in vielen Altbau-Kellern und natürlich in Archiven stellt sich immer wieder die Frage: wie wird zu hoher Luftfeuchtigkeit am besten der Kampf angesagt? Gerade im Industriebereich sind konstante Werte des Wasserdampfes in der Luft extrem wichtig. Bauteile könnten sonst beschädigt und ganze Prozessketten unterbrochen werden. In der Baubranche kann eine zu hohe Luftfeuchtigkeit zur Schimmelbildung durch Kondenswasser führen. Entfeuchtungsgeräte sind hier eine optimale Lösung: sie entziehen der Luft das Wasser. Drei verschiedene Systeme sind am weitesten verbreitet:
Kondensation: die feuchte Raumluft wird über einen gekühlten Wärmeübertrager geleitet und kondensiert dort. Das Wasser wird direkt entsorgt oder in einem Behälter gesammelt.
Adsorption: die feuchte Raumluft wird an einem chemischen Stoff vorbeigeleitet, an dem sich der Wasserdampf anlagert und kondensiert.
Trotec hat sich in den vergangenen Jahren zum Spezialisten für Luftentfeuchtungsgeräte entwickelt, zählt zu den Global-Playern am Markt und hat für jeden Einsatzzweck das passende Gerät.
Übersicht TTK-Serie

Komfort-Luftentfeuchter der TTK S/E-Serie

Mit der meistverkauften Kleinentfeuchter-Serie in Europa sind Ihre Räume, Archive, Labore oder Werkstätten ideal vor zu hoher Luftfeuchte geschützt. Die Kompakte Bauweise ermöglicht einen absolut flexiblen Einsatz.
Trotec TTK 75 S

TTK 75 S

Das elegante Gerät eignet sich optimal zur Entfeuchtung von Büro-/Meeting- oder Konferenzräumen. Die Umluftmenge kann zur perfekten Einstellung der Entfeuchtungsleistung zweistufig reguliert werden. Der Entfeuchter ist durch einen energiesparenden Rotationskompressor sehr wirtschaftlich. Das Kondensat wird entweder über einen Schlauch direkt in den Abfluss geleitet oder im integrierten Auffangbehälter gesammelt. Durch die Überlaufschutzfunktion kann das Gerät auch zur permanenten Entfeuchtung in unbeaufsichtigten Räumen genutzt werden. Der einstellbare Hygrostat kann bei Bedarf die relative Luftfeuchte ständig überwachen und bei Überschreitung eines definierten Grenzwertes das Gerät selbständig ein-/ ausschalten.

TTK-S: Gewerbe-Luftentfeuchter

Von der Entwicklung über das Design bis hin zur Fertigung: die Geräte dieser Serie stammen komplett aus dem Hause Trotec in Deutschland. Die Entfeuchter sind ideal für wechselnde Einsätze, auch unter widrigen Bedingungen, geeignet.
Trotec TTK 355 S

TTK 355 S

Das “Arbeitstier” von Trotec. Bis zu 70 Liter Feuchtigkeit lassen sich mit nur einem Gerät pro Tag der Umgebungsluft entziehen. Möglich macht das eine perfekt aufeinander abgestimmte Kombination aus einem Rollkolbenmotor und einem Gebläse für eine Luftmenge von bis zu 1500 m³/h. Ein weiterer Vorteil: durch die großen Räder und den stabilen Griffbügel lässt sich das Gerät einfach und schnell transportieren. Die Gummiräder färben nicht ab und hinterlassen somit in Innenräumen und auch auf empfindlichen Böden keinerlei Spuren. Sehr langlebig sind die Geräte durch eine besondere Kapselung der Elektronik. Empfindliche Bauteile sind damit gegen Staub- und Feuchtigkeitseinflüsse geschützt.

Stationäre Kondenstrockner/ Industrietrockner

In Räumen, in denen eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit garantiert werden muss und in denen sich eine nachträgliche Umrüstung auf eine Entfeuchtungsanlage mit Zufuhr-/Abluftschächten wirtschaftlich nicht lohnt bzw. baulich nicht möglich ist, sind stationäre Industrietrockner ideal.
Trotec DH 30 AX

DH 30 AX

Das geschlossene Trocknungssystem ist ideal für Kantinen, Küchen, Museen oder Umkleideräume geeignet. Innerhalb von 24 Stunden können der Raumluft bis zu 62 Liter Feuchtigkeit entzogen werden.

Das Gerät verfügt über eine automatische Abtauvorrichtung und ein integriertes Hygrostat. Die Montagevorbereitung für den Wandbetrieb ermöglicht eine einfache Installation. Der Arbeitsbereich von -15 °C bis 70 °C gestattet vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Die Spezialisten: Adsorptionsluftentfeuchter

Wenn ein geringer Luftfeuchtigkeitspegel zwingend nötig ist, dann sind Adsorptionsgeräte die ideale Wahl. Die Entfeuchter erreichen sehr tiefe Taupunkte, was auch bei niedrigen Luft- und Bauteiltemperaturen sehr gute Ergebnisse garantiert.
Trotec TTR 250

TTR 250

Das robuste und korrosionsbeständige Gehäuse sorgt auch unter widrigen Bedingungen für eine optimale Entfeuchtung. Der Arbeitsbereich von -20 °C bis +35 °C erlaubt einen breiten Einsatzbereich. Die Entfeuchtungsleistung beträgt bei Prozessluft 1,1 kg/h. Der integrierte Fernschaltungs-Anschluss ermöglicht eine externe Steuerung des Gerätes zum Beispiel über ein optionales Hygrostat oder etwa eine Zeitschaltuhr. Alle Geräte der TTR-Serie werden komplett in Deutschland gefertigt. Eine hohe Qualität ist somit ausnahmslos gewährleistet.

Zahlreiches Zubehör

Neben zahlreichen Entfeuchtern bietet Trotec eine große Auswahl an Zubehörartikeln. Für jedes Gerät und jeden Einsatzzweck können so die passenden Erweiterungen vorgenommen werden.
Trotec CO2-Luftqualitätsmonitor 'BZ25' Trotec Raum-Thermohygrometer 'BZ05' Trotec Anlaufstrombegrenzer 'ASB 3500'

Eine große Auswahl Entfeuchtungsgeräte finden Sie in der TROTEC-MARKENWELT.
Weitere Informationen zum Thema Luftentfeuchter
^

Perfektes Arbeitsklima mit Entfeuchtungsgeräten

Nur in einem optimalen Raumklima können Sie sich auf Dauer wirklich wohl fühlen. Was für Sie selbst gilt, gilt natürlich auch für Ihre Mitarbeiter und Kollegen. Ist die Luftfeuchtigkeit im Büro, Lager oder der Werkstatt optimal, sind auch das Wohlbefinden und damit die Produktivität nicht beeinträchtigt. Ist die Luftfeuchte dagegen zu hoch, fühlen sich viele Menschen „schlapp“. Im Büro sollte die Temperatur zwischen 21 und 22 Grad Celsius und die Luftfeuchte zwischen 45 und 60 Prozent betragen – dann herrschen die optimalen Bedingungen, um Ihre alltäglichen Aufgaben zu bewältigen. Aber auch viele technische Geräte sind gegenüber einer zu hohen Luftfeuchtigkeit empfindlich. Oft wird in den Betriebsanleitungen auf die optimalen Umgebungswerte hingewiesen, die eingehalten werden sollten, um die korrekte Funktion des Gerätes zu garantieren und Korrosionsschäden vorzubeugen. Aus diesem Grund werden Räume mit professionellen Klimageräten ausgestattet.

Entfeuchtungs-Arten

Auf dem Markt haben sich in den vergangenen Jahren verschiedene Systeme etabliert:

Kondensations-Entfeuchter

Die Raumluft wird meist mit Hilfe eines Ventilators über einen Wärmeübertrager geleitet. Dieser wird mit Hilfe eines Kühlmittels so weit heruntergekühlt, dass die Feuchtigkeit an seiner Oberfläche kondensiert. Das so entzogene Wasser wird in einem integrierten Behälter aufgefangen oder direkt über einen Schlauch abgeleitet. Wichtig ist, dass die Geräte eine automatische Abtau-Funktion besitzen. Durch die starke Kühlung kann es sonst leicht zur Vereisung des Gerätes kommen. Ebenfalls wichtig: ein integriertes Hygrometer. Das sorgt für einen selbständigen Start oder eine automatische Abschaltung, sobald eine definierte Luftfeuchtigkeit erreicht ist. Der Vorteil der Geräte liegt im günstigen Preis und der Wirtschaftlichkeit.

Absorptions-Entfeuchter

Diese Geräte funktionieren nach einem komplett anderen Prinzip. Die Raumluft wird hier über eine hygroskopische Flüssigkeit geleitet, die das Wasser quasi „herauszieht“. Der Wasserdampf verbindet sich mit der speziellen Salzlösung und verdünnt diese immer mehr. Die Regeneration der Entfeuchter erfolgt durch Erhitzen.

Adsorptions-Entfeuchter

Die Entfeuchtung erfolgt auch hier ohne ein Kühlmittel, sondern mit Hilfe eines Sorptionsmittels, an das die Raumluft mit einem Ventilator geleitet wird. Das so genannte Adsorben besteht in den meisten Fällen aus Silikagel, einem stark wasseranziehenden Siliciumdioxid. Wir die Raumluft daran vorbei geleitet, lagert sich der Wasserdampf daran ab. Die Regeneration erfolgt durch Erhitzung. Mit Adsorptions-Entfeuchtern können auch extrem geringe Luftfeuchtigkeitswerte erzielt werden. Sie sind daher auch im industriellen Anwendungsbereich erste Wahl.

Warum ist feuchte Luft schädlich?

Wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, bilden sich verstärkt Schimmelpilze an den Wänden. Diese können zum einen die Gebäudesubstanz angreifen, zum anderen sind diese für Sie gesundheitsschädigend. Schimmelpilze gelten als eine der Hauptursachen für Atemwegsbeschwerden. Eine erhöhte Anzahl von Schimmelpilzen kann zu allergischen und atemwegsreizenden Reaktionen führen. Ein Luftentfeuchter schafft hier Abhilfe. Er reduziert die Feuchte der Luft und nimmt den Schimmelpilzen somit ihren fruchtbaren Boden.

Weniger ist nicht immer mehr!

Nicht nur feuchte, sondern auch zu trockene Luft ist schädlich. Trockene Luft empfinden besonders Allergiker als unangenehm, da sich Pollen, Staub und ähnliche Kleinteile ungehindert in der Luft verteilen können. Bei Menschen, die regelmäßig in trockener Luft arbeiten, ist häufig ein Austrocknen der Schleimhäute festzustellen, besonders Atemwege und Augen sind betroffen. Kontaktlinsenträger sind dann hauptsächlich gefährdet: Die trockene Luft entzieht dem Auge Flüssigkeit und reizt das Auge. Die Linsen reiben zusätzlich. All diese Beschwerden kann ein Luftbefeuchter deutlich lindern oder gar beseitigen, indem er die Luftfeuchtigkeit im Raum erhöht.

So ermitteln Sie die Luftfeuchte Ihres Raumes

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Raum beschaffen ist, hilft Ihnen ein Hygrometer weiter. Dieses zeigt Ihnen die Luftfeuchte des Raumes innerhalb weniger Augenblicke auf einem Display an. Das Messgerät gibt es auch in Verbindung mit einem Thermometer. Eine solche Kombination nennt man Thermo-Hygrometer.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Luftentfeuchter, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG