Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

  Lifte  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Lifte“
Überbegriffe
Montagelift
Personenlift
Weitere Informationen zum Thema Lifte
^

Lifte - schnell und mühelos nach oben

Egal, ob Wartung an Decken von Kaufhäusern und Hallen, Fensterreinigungsarbeiten, der Verschnitt von Bäumen oder das Arbeiten an Freileitungen und Lüftungsanlagen - mit moderner Steigtechnik kommen Sie schnell und ohne große Mühe an hoch gelegene Bereiche. Ein perfekter Helfer, um die luftigen Höhen zu erreichen, sind Lifte. Diese Lifte werden auch häufig Hubarbeitsbühnen genannt und zeichnen sich durch schnelle Einsatzbereitschaft, ein müheloses Aufsteigen und Manövrieren sowie durch ein sicheres Arbeiten in der Höhe aus.

Vorteilhafte Technik mit Liften

Lifte haben, egal, ob als Personen- oder Materiallift, entscheidende Vorteile zu bieten, die mitunter jede Leiter und jedes Gerüst ausstechen. Einerseits können mit Liften freistehend große Höhen erreicht werden, bei denen Leitern und Podeste  scheitern, andererseits ist es nicht nötig, wie beim Gerüst erst einen Aufbau vorzunehmen. Geringe Grundflächen sind zum Aufstellen des Liftes erforderlich und dank Elektrik und Hydraulik wird das Steigen und Bewegen deutlich erleichtert. Fahrbarkeit und Wendigkeit sowie die Bedienbarkeit aus dem Arbeitskorb heraus sind weitere Vorteile, mit denen kein anderes Steiggerät aufwarten kann.

Arbeitshöhe und Belastbarkeit der Lifte

Besonders wichtig ist die Auswahl der Arbeitshöhe des Liftes. Bedenken Sie, dass Sie den Lift für Ihre Arbeiten nicht voll ausfahren müssen, eine stufenlose Regelung der Arbeitshöhe ist von Vorteil und lässt Ihnen nach unten Spielraum. Die maximale Arbeitshöhe ist allerdings gesetzt. Wird der Lift in einem festgelegten Gebäuderahmen genutzt, können Sie sich leicht für die größte benötigte Höhe entscheiden, bei flexiblem Einsatz sollten Sie eher auf ein Maximum an Arbeitshöhe setzen, um nicht zu scheitern.
Wichtig ist auch die Belastbarkeit. Nicht nur der Arbeitskorb, sondern die gesamte Liftkonstruktion muss den Belastungen die durch Material, Person und Werkzeug entstehen standhalten.

Stellfläche der Lifte

Die Stellfläche sollte so gering wie möglich gehalten sein und trotzdem ausreichend Stabilität bieten. Eine große, ebene Fläche muss vorhanden sein, um den Lift sicher in Betrieb nehmen zu können. Achten Sie auf die gegebenen Möglichkeiten.

Transport und Lagerung

Achten Sie darauf, dass der Lift in eingefahrenem Zustand leicht transportiert und platzsparend verwahrt werden kann. Sinnvoll ist dies nicht nur in Lagerräumen, sondern auch beim mobilen Einsatz. Dann kann der Lift auch mit dem Transporter vor Ort gebracht werden, ohne zusätzliche Kosten zu verursachen.

Bedienbarkeit der Lifte

Selbstfahrende Lifte ermöglichen es, neben der Einstellung der Arbeitshöhe auch die Position des Liftes aus dem Korb heraus zu verändern. Besonders interessant sind hierbei schwenkbare Arme, die den Aktionsradius des Arbeiters vergrößern. Die Bedienung sollte auch mit ausgefahrenem Korb ohne Weiteres möglich sein, um ein ständiges Hoch und Runter bei wechselnden Einsatzpositionen zu vermeiden. Auch die stufenlose Höhenverstellung ist wichtig, um bei ständig wechselnden Arbeitshöhen schnell und flexibel reagieren zu können.
Manuell fahrbare Lifte sind eher dann einzusetzen, wenn der Arbeitsbereich stark räumlich begrenzt und ein Verschieben der Standfläche nicht nötig ist. Ein manuell fahrbarer Lift ist platzsparend unterzubringen und relativ wartungsarm, dafür aber weniger komfortabel.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Lifte, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.