Leuchtmittel in Spiralform - kompakte Leuchtkraft
Spiralförmige Leuchtmittel sind vorrangig im Bereich der
Energiesparlampen anzutreffen. Die gewundenen Leuchtröhren sorgen dafür, dass auch kleine Modelle mit ausreichender Leuchtkraft zur Verfügung stehen. Sparsamkeit im Verbrauch und effiziente Platzausnutzung kommen bei spiralförmigen Leuchtmitteln zusammen. Deshalb sollten Sie bei Ersatz der vorhandenen Leuchtmittel vorrangig auf die energiesparenden Alternativen setzen, die sich dank der kompakten Bauform in fast jede Lampe integrieren lassen.
Kompakte Leuchtwunder
Durch die gewundene Form werden die
Leuchtmittel kompakt und in fast jeder Leuchte verwendbar. Durch neue Technologien wird zudem für einen geringen Energieverbrauch gesorgt. Dadurch sind die spiralförmigen Leuchtmittel perfekt dafür geeignet, auch kleinere Anwendungen mit den Vorteilen der hohen Lichtausbeute von
Leuchtstofflampen kombiniert mit der hohen Energieeffizienz von Energiesparlampen auszustatten. Nicht mehr nur die Deckenbeleuchtung in öffentlichen oder Bürogebäuden kann mit licht- und energiebewusster Beleuchtung versehen werden, auch einzelne Arbeitsplätze lassen sich umrüsten.
Eleganz und Lichtfarbe der Leuchtmittel in Spiralform
Die elegante Spiralform ist nicht nur kompakt, sondern zudem formschön und lässt sich durch die gleichmäßige Lichtabgabe auch im gastronomischen Bereich, in der Dekorationsbeleuchtung und in allen repräsentativen Beleuchtungssituationen anwenden. Verschiedene Farbtemperaturen lassen das abgegebene Licht je nach Bedarf wirken und sorgen bei richtiger Auswahl für die perfekte Lichtharmonie. Die Lichtfarbe gibt bereits mit ihrem Namen an, welches Ambiente im Raum erzeugt wird: Warmweiß oder Kaltweiß sind bezeichnend. Im Büro sind beispielsweise 4.000 Kelvin empfohlen, während man zur Ausleuchtung von Produktauslagen im Lebensmittelbereich eine Farbtemperatur von 3.500 Kelvin wählt. Je höher die Lichttemperatur ist, umso kälter erscheint das Licht.
Die Lebensdauer
Die kompakten und effizienten Spiralen unterliegen einer begrenzten Lebensdauer. Im Bereich der Betriebsstunden bieten die spiralförmigen Leuchtmittel deutliche Vorteile, da bleiben alte
Glühlampen deutlich auf der Strecke. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass auch die Schaltzyklen eine wichtige Rolle spielen. Es gibt vorglühende und sofort startende Varianten. Bei den Sofortstartenden haben Sie schneller Licht, was sich gerade bei kurzfristigen Anwendungen bezahlt macht, während die Vorglüher eine Anlaufzeit benötigen, bis sich das Licht entfaltet. Achten Sie darauf, dass Sie moderne, schaltfeste Leuchtmittel erwerben.
Die Energieeffizienz
Mit spiralförmigen Leuchtmitteln umgehen Sie in vielen Fällen bei der Umrüstung auf Energiesparlampen nötig werdenden Neuanschaffungen der
Lampen in Ihrem Unternehmen, das sorgt bereits für eine hohe Kostenersparnis im Vergleich zur Umrüstung auf herkömmliche Leuchtstofflampen. Zudem kommt die Energieeffizienz der spiralförmigen Leuchtexperten zum Tragen. Nicht selten liegt die Energieeffizienzklasse A vor, die im Gegensatz zu Glühlampen eine Ersparnis von ca. 8 Euro im Jahr je ausgetauschtem Leuchtmittel erzielen. Dies senkt die Betriebskosten in Ihrem Unternehmen nicht unwesentlich.