LED-Globelampe - attraktive Lichttechnik mit hohem Komfort
Die LED-Globelampe ist ideal für den Einsatz in großen
Leuchten und Leuchtenmodellen, in denen das
Leuchtmittel sichtbar bleibt. Sie ersetzt die kugelförmige Glühlampe und bietet dabei vielfältige Möglichkeiten bei einer hohen Stromersparnis.
LED-Globelampe - sparsame Vielfalt aufgrund moderner Technik
Der Energieverbrauch von
LED-Lampen ist im Vergleich zu herkömmlichen
Glühlampen um bis zu neunzig Prozent geringer. Anders als alle bisher bekannten Licht-Techniken leuchtet die LED-Globelampe ohne zusätzliche Gase, Chemikalien oder einen Leuchtfaden. Die Leuchtdiode besteht aus einem Halbleitermaterial, das allein aufgrund seiner chemischen Beschaffenheit leuchtet, sobald Strom angelegt wird. Aus diesem Grunde sind Leuchtdioden extrem klein, robust und widerstandsfähig.
In einer LED-Globelampe befindet sich eine größere Anzahl an Leuchtdioden, um die erforderliche Lichtleistung zu erzielen. Die Menge der Leuchtdioden hängt von der Größe der LED und der gewünschten Lichtleistung ab. Passend zu unterschiedlichen Leuchten ist die LED-Globelampe in verschiedenen Größen erhältlich. Sie reicht von kleinen Kugeln für die Verwendung in Lichterketten bis hin zu großen Lampen, die das Unterteil von Leuchten mit flachen Schirmen bilden. Da eine LED-Globelampe wahlweise mit einem Schraubsockel E 14 oder E 27 ausgestattet sein kann, ersetzt sie jede herkömmliche Globe-Glühlampe in traditionellen Leuchten.
Die LED-Globelampe passt sich der Stimmung an
Eine LED-Globelampe ist wahlweise mit weißem oder warmweißem Licht verfügbar, wobei die Auswahl abhängig von der individuellen Umgebung ist. Sollte ein eher kühles und sehr helles Licht bevorzugt werden, bietet sich die weiße LED-Globelampe an, während das warmweiße Modell ein etwas dunkleres und wohnlicheres Licht verbreitet. Eine Besonderheit der LED-Lampen ist der Einsatz von RGB-Leuchtdioden, die Licht in vielen verschiedenen Farben erzeugen können. Eine LED-Globelampe mit Farbwechsel-Technik bietet den automatischen Farbwechsel oder die Einstellung auf eine Lichtfarbe der Wahl. Um die Einstellungen zu erleichtern, werden moderne LED-Lampen in Kugelform mit einer Fernbedienung ausgeliefert.
Die gewerbliche Verwendung der LED-Globelampe
Speziell für die Verwendung in gewerblichen Räumen zum Beispiel in Ladenlokalen, Restaurants, Bistros, Cafés, Bars oder Diskotheken bietet sich die LED-Globelampe an, da sie gegenüber herkömmlichen Glühlampen dieser Form nur wenig Energie verbraucht. Gleichzeitig sind die Einsatzmöglichkeiten der LED-Globelampe mit Farbwechsel-Technik außergewöhnlich vielfältig. So lässt sich die Beleuchtung zum Beispiel problemlos an besondere Aktionen anpassen. Nicht zuletzt trägt die Langlebigkeit und Robustheit der LED-Globelampe zu ihrem wirtschaftlichen Einsatz bei, denn selbst im Dauerbetrieb im Innen- und Außenbereich leuchtet sie 25.000 Stunden und länger.