Kfz-Ladekabel: Ladeadapter und -kabel für das Auto
Der gute alte Zigarettenanzünder wird heutzutage kaum noch als solcher verwendet. Vielmehr dient er im Rahmen einer "Zweckentfremdung" als Energiequelle für zahlreiche Arten von
Telefonzubehör und mobilen Geräten wie beispielsweise Handys, Navigationsgeräten, MP3-Playern und vielen anderen. Da solche Geräte meistes eine andere Betriebsspannung benötigen als die im Kfz verfügbaren 12 oder 24 Volt, beinhalten
Ladekabel und Ladeadapter in der Regel einen Spannungswandler, der die zur Verfügung stehende Bordspannung in eine andere Betriebsspannung umwandelt. Neben speziellen Ladekabeln mit gerätespezifischen Steckern werden heute auch vermehrt
USB-Ladeadapter eingesetzt, die für unterschiedliche Geräte als Stromversorgung dienen können. Bei der Anschaffung solcher Kabel und Adapter sollten einige Dinge berücksichtigt werden.
Die unterschiedlichen Arten von Kfz-Ladekabeln
Bei der Anschaffung von Ladekabeln für Handys gibt es außer der Steckverbindung zum
Mobiltelefon kaum etwas zu beachten. Die Ladekabel verwenden in der Regel gerätespezifische Stecker für die entsprechenden Hersteller. Ausnahmen bilden hier lediglich universale Ladekabel mit Adaptern für verschiedene Hersteller von Mobiltelefonen.
Ähnliches gilt auch für
Navigationsgeräte. Diese besitzen entweder herstellerspezifische Steckverbindungen oder USB-Anschlüsse, die gleichzeitig auch als Anschluss für das Ladekabel dienen. Hier sollte allerdings auf die vom Gerät benötigte Stromstärke geachtet werden.
Für viele andere Geräte wie beispielsweise MP3-Player können als externe Stromversorgung USB-Ladeadapter verwendet werden. Diese wandeln die Bordspannung des Fahrzeugs in 5 Volt um und stellen diese an einem USB-Anschluss zur Verfügung. Entsprechende Adapter sind mit einem oder mehreren Ausgängen erhältlich. Aber auch hier sollte die maximale Stromstärke der
Adapter nicht überschritten werden.
Um Ihr Netbook oder
Notebook auch im Auto nutzen zu können, wurden spezielle Ladegeräte zum Anschluss an das Bordnetz des Autos entwickelt. Diese besitzen verschiedene einstellbare Ausgangsspannungen und Anschlussadapter für unterschiedliche Gerätehersteller. Neben der maximalen Stromstärke sollte hier auf die Polarität der Anschlussadapter sowie auf die korrekte Einstellung der Ausgangsspannung geachtet werden.
Unterschiedliche Bordspannungen im Fahrzeug
Heute sind viele Ladekabel und Ladeadapter sowohl für 12 Volt als auch für 24 Volt Eingangsspannung geeignet. Somit können die Ladekabel im Pkw und auch im Lkw eingesetzt werden. Dies gilt aber nicht immer. Achten Sie beim Kauf eines Ladekabels deshalb auch auf die Eingangsspannung. Die Verwendung des Ladekabels im Lkw ist nur dann möglich, wenn eine 12-Volt-Bordspannungssteckdose zur Verfügung steht oder das Ladekabel für eine Eingangsspannung von 24 Volt geeignet ist.
Wenn mehrere Geräte im Kfz eine Stromversorgung benötigen
Möchten Sie mehrere Ladeadapter oder Ladekabel im Kfz einsetzen, können Sie auf entsprechende Verteilersteckdosen zurückgreifen. Achten Sie aber unbedingt darauf, dass die maximale Stromstärke an der Bordspannungssteckdose nicht überschritten wird.