Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: apple ipod, ipod 128gb
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > iPod

  iPod  (1 Angebot unter 27.603.690 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „iPod“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"iPod"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Weitere Informationen zum Thema iPod
^

Der angebissene Apfel ist sein Markenzeichen - der iPod

Der iPod vereint Nationen. Er ist in den USA, Japan, Australien und in Europa zu Hause. Es gibt kaum einen Ort auf der Erde, wo man ihn nicht kennt. Der iPod hat schon jetzt eine Art Kultcharakter wie damals der berühmte Käfer aus Deutschland. Dabei gibt es den iPod noch gar nicht so lange, er wurde erst im Jahre 2001 auf den Markt gebracht. Damals rechnete wohl kaum einer mit diesem revolutionären Durchbruch. Die MP3-Lawine begann zu rollen - und sie rollt und rollt und rollt.

iPod immer und überall

In der Geschäftswelt ist er nicht mehr wegzudenken. Kaum ein Unternehmer, Bankmanager oder Jurist, der nicht die kleinen Kopfhörer im Ohr trägt. Er ist der ideale Wegbegleiter auf Geschäftsreisen, sei es im Flugzeug nach New York oder im Auto zu einem wichtigen Termin nach München. Ihr komplettes Musik- oder Fotoarchiv haben Sie mit einem iPod immer dabei.

Farbwelten

Bewährte Technik und einzigartige Qualität vereint in einem farbenfrohen Outfit. Der iPod kennt keine Grenzen. Von Pink oder Himmelblau über strahlendes Weiß bis hin zum schlichten aber doch elegant anmutenden Schwarz, die Farbenvielfalt ist beim iPod unerschöpflich. Jeder Geschmack findet das Richtige.

Speicherkapazität ohne Ende

Haben Sie als Unternehmer schon mal versucht, Ihr Notebook oder Ihren kompletten PC in eine Ihrer Jacken- oder Hosentaschen zu stecken? Es wird Ihnen wohl auch kaum gelingen. Ein durchschnittlicher PC hat eine Festplatte von ungefähr 80 bis 160 Gigabyte, eine enorme Größe, auf die ein riesiges Datenvolumen passt. Bei einem iPod kann die Speicherkapazität genauso groß sein, nur bekommen Sie den locker und leicht in jede Tasche. Je nach Modell des iPods kann das Speichervolumen 1 Gigabyte bis hin zu satten 160 Gigabyte reichen. Um sich überhaupt vorstellen zu können, wie viele Ihrer Lieblingssongs Sie auf einen solchen iPod speichern können, ein Beispiel:

  • 1 Gigabyte Speichervolumen reichen aus, um ca. 240 Ihrer Lieblingssongs zu speichern.
  • 160 Gigabyte Speichervolumen hingegen reichen zur Speicherung von ca. 40.000 Ihrer Lieblingssongs oder gar 200 Stunden Video.

iPod-Modelle und ihre Ausstattung

Das Angebot an iPods hat mittlerweile eine ziemliche Spannweite erreicht, vom einfachen iPod Shuffle bis hin zum gut ausgestatteten iPod mit Farbdisplay. Die Kaufentscheidung für den passenden iPod sollte daher nicht nur von Preis und Speichergröße abhängig gemacht werden, sondern auch das verfügbare Zubehör sollte auf alle Fälle berücksichtigt werden.

Der iPod Shuffle

Der iPod Shuffle ist der Einsteiger unter den iPods. Er ist klein, flach und stark im Klang. Mit einem Speichervolumen von 1 Gigabyte lässt sich vielleicht nicht jeder Blumentopf gewinnen, aber er vereint Musikwiedergabe in bestmöglicher Qualität mit einer spartanischen Ausstattung. Er besitzt kein Display und hat auch keine extra Schnittstellen, wenn man USB 2.0 als Standard betrachtet. Er hat kein integriertes Radio und auch keine Klangprofile, auch einen Equalizer gibt es nicht. Sie können die Lautstärke variieren, vor- und zurückspulen und zwischen normaler Wiedergabe und zufälliger Wiedergabe wählen. Der kleine Shuffle punktet aber dafür an anderen Stellen. 240 Songs mal eben am T-Shirt festklemmen oder am Hemdkragen getragen, für den Shuffle kein Problem. Mit seinen Ausmaßen von 8,4 x 2,5 x 0,84 cm bei einem Gewicht von 22 Gramm ist er ein Leichtgewicht integriert in ein äußerst flaches und sehr edles Gehäuse.

Fazit: Der iPod Shuffle ist die beste Wahl, wenn es auf ein geringes Gewicht und große Belastbarkeit ankommt. Auf mehr Bedienkomfort kann man beim Sport und vielen anderen Gelegenheiten gern verzichten.

Der iPod nano: Der wohl edelste unter den iPods

Das Gerät mit der besten Handhabungsnote ist der schicke iPod Nano. Der iPod Nano lässt sich komfortabel und intuitiv bedienen, ist sehr leicht, klingt gut und sieht zudem auch noch gut aus.
Im Gegensatz zu den zweistelligen Gigabytegrößen anderer Modelle klingen seine zwei bis maximal acht GB zwar etwas mager, aber angesichts einer komplett überarbeitetet Version, wartet er in einem super designten Gehäuse aus eloxiertem Aluminium auf. Die Ausmaße von 9,0 x 4,0 x 0,65 cm bei einem Gewicht von 40 Gramm machen auch ihn zum Leichtgewicht. Den iPod nano zeichnet ein helles Display mit einer Auflösung von 176 x 132 Pixeln aus. Er verfügt weiterhin über eine enorm hohe Batterielaufzeit bis zu 24 Stunden, was zum Speichern von Musik oder Hörbüchern völlig ausreichend ist.

Eine USB-2.0-Schnittstelle mit Übertragungskabel dient gleichzeitig als Ladekabel. Besonders Lobenswert ist beim iPod nano, dass er über Zusatzfunktionen wie Wecker und Stoppuhr, sogar über eine Kalender und Kontaktverwaltung und vier Spiele verfügt.

Das Highlight des iPod Nano ist die Möglichkeit der Integration des iPods zum Autoradio. Unter anderem bei den Herstellern Audi, BMW, Ferrari, Honda, Jaguar, Mazda, Mercedes, Mini, Renault, Smart, Volkswagen und Volvo können Sie auf Ihren iPod zurückgreifen.

Fazit: Der iPod Nano ist das Gerät für alle, die einen vielseitigen und kompakten MP3-Player suchen, ein geringes Gewicht und große Speicherkapazität bevorzugen und nicht auf den typischen iPod-Komfort verzichten wollen.

Der iPod Classic - der Kraftprotz

Der iPod Classic stellt mit seinem Speichervolumen von 80 bis 160 GB genügend Platz zur Verfügung, um Ihre Musik- und Videosammlung zu speichern und sorgt so für ein brillantes Hör- und Sehvergnügen. Mit seinen Ausmaßen von 6,2 x 1,4 x 10,4 cm bei einem Gewicht von 162 Gramm ist er zwar etwas schwerer als seine Kollegen, aber dafür sorgt ein Lithium-Ionen-Akku für eine permanente Stromversorgung, und das bis zu 40 Stunden lang. Der Akku kann wahlweise über einen USB- oder FireWire-Anschluss am Computer wieder aufgeladen werden. Zusätzliche Funktionen wie Spiele, Kalender, Kontaktdaten, Batterieanzeige, Lautstärkenbegrenzer, Steuerung der Wiedergabegeschwindigkeit, Datumsanzeige, Telefonbuch, Fotoarchiv, Weltuhr, Display sperren, eine Stoppuhr und ein 6,4 cm (2,5 Zoll) großes QVGA-Transflektiv-LCD-Display mit einer Auflösung von 320x240 Pixel runden den iPod ab.

Highlight des iPod Classics ist auch die Integrationsmöglichkeit zwischen Autoradio und iPod, und zwar bei Audi, BMW, Ferrari, Honda, Jaguar, Mazda, Mercedes, Mini, Renault, smart, Volkswagen, Volvo.

Fazit: Wer neben seiner Musiksammlung auch noch sein Fotoarchiv dabei haben will, liegt beim iPod Classic goldrichtig. Außerdem ist dieser auch das Gerät der Wahl bei großem Platzbedarf bezüglich des Speichers. Da bleibt auch noch Kapazität für die Nutzung als mobile Festplatte übrig.

Der iPod Touch - Bedienen war noch nie so einfach

Der iPod touch kann wahlweise mit 8 oder 16 GB Speichervolumen geordert werden. Er bietet momentan als einziger unter den iPods ein  8,9 cm (3,5 Zoll) großes Display mit einer Auflösung von 480 x 320 Pixel, das eine Touchscreenfunktion zur Verfügung stellt. Bedienen Sie Ihren iPod touch einfach durch Berührung. Bilder und Videos lassen sich durch einfaches Kippen des iPod touch auch im Querformat wiedergeben. Neue Songs unterwegs aus dem Web downloaden - nichts leichter als das. Mit dem integrierten Air Port können sie an jedem beliebigen Hot Spot andocken und schon können Sie im iTunes Wi-Fi Store die neusten Hits herunterladen. Ein Lithium-Ionen-Akku gehört bei diesem Multimediatalent natürlich genauso dazu wie ein USB-2.0-Anschluss und eine FireWire-Schnittstelle. Das Gewicht von 120 Gramm ist bei diesem Multitalent völlig in Ordnung, nur der Akku lässt mit einer Laufzeit von drei Stunden zu wünschen übrig. So ist der Kauf einer iPod-Dockingstation oder eines KFZ-Ladekabels auf jeden Fall angebracht.

Fazit: Der iPod Touch ist wahrlich kein Speicherriese und auch sein Durchhaltevermögen lässt zu wünschen übrig, aber dennoch ist er ein Multimediatalent. Er eignet sich für alle, die während der Reisen auf Komfort und Eleganz nicht verzichten wollen.

Kompatible Betriebssysteme:

Prüfen Sie immer, ob das Betriebssystem mit dem ausgewählten iPod harmoniert. iPods können sowohl an Mac-Rechnern als auch an Rechnern mit Windowsbetriebssystemen genutzt werden. Hierbei gilt aber wie immer die Devise: ist die Version auch passend, so kann bei Windows 98 schon mal Schluss mit der Kompatibilität sein.

Zubehör von A bis Z

Der iPod wird standardmäßig in einer Minimalausstattung ausgeliefert. Davon ausgehend hat sich rund um den iPod eine eigene Branche von Zubehörherstellern entwickelt. Die angebotenen Produkte reichen vom Armband über Adapter bis hin zur Dockingstation oder dem benötigtem KFZ-Ladekabel. In den letzten Jahren haben viele große Autohersteller Adapter zum Anschluss verschiedener iPod- Modelle an die HiFi-Infosysteme in ihre Fahrzeuge integriert. Dabei erfolgen die Steuerung und Titelnavigation über die Bedienelemente des Fahrzeugs. Außerdem lassen sich mittlerweile viele Original-Autoradios mittels eines Adapters nachrüsten und der iPod wird wie ein CD-Wechsler angesprochen. Somit kann er komplett durch das Autoradio gesteuert werden.

Wissenswertes

Für alle, die jetzt Gefallen an einem iPod gefunden haben: das erste iPhone kam im November 2007 in Deutschland auf dem Markt. Das iPhone vereint ein revolutionäres Mobiltelefon und einen Breitbild-iPod, verpackt in einem einzigartigen Design.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.