Die Inhalationstherapie - Beeinflussung der Atemwegsschleimhäute
Inhalationstherapie ist nicht gleich Inhalationstherapie, sondern davon abhängig, welchem medizinischen Bereich sie zugeordnet wird. Teilweise geht es bei chronischen Erkrankungen der Lunge um die zusätzliche Versorgung des Körpers mit Sauerstoff. Während die Behandlung mit Medikamenten, Heilwassern oder Aerosolen (in Gasen schwebende Partikel) zur inneren Medizin gehört, zielt die Inhalationstherapie dagegen in der physikalischen Medizin weniger auf die Aufnahme von Wirkstoffen als vielmehr darauf, durch verschiedene Inhalate die Schleimhäute der Atemwege zu beeinflussen.
Verschiedene Techniken in der Inhalationstherapie
Medikamenten-Ultraschallvernebler
Da wichtig ist, an welcher Stelle das Inhalat auf die Schleimhäute gelangt, spielt die Anatomie der Atemwege, die Sedimentationsrate des Aerosols sowie die Atemtechnik eine große Rolle. Mit
Medikamenten-Ultraschallverneblern kann man die Tröpfchengröße passend zur Therapie erzeugen.
Die Sauerstofftherapie
Bei dieser Therapieform wird ein spezielles
Sauerstoff-Inhalationsgerät verwendet, das für Praxen als stationäres Modell oder für Patienten als mobile Lösung angeboten wird. Als Zusatz gibt es Sauerstoff-Inhalationsflaschen, an denen sich für Notfallbehandlungen je nach Ausführung bereits eine Atemmaske befindet. Wird der Sauerstoff über eine Filtermembran aus der Umgebungsluft gewonnen, spricht man in der Inhalationstherapie von einem Sauerstoffkonzentrator. Auch hier gibt es tragbare, mobile Geräte und große Apparate.
Das passende Zubehör
Zur Inhalationstherapie gehören auch
Atemluftbefeuchter, ohne die je nach Inhalat die Schleimhäute austrocknen können. Der Beatmungsbeutel wird zwischen die Sauerstoffversorgung und die Sauerstoff-Atemmaske oder Sauerstoffbrille gehängt, um ein gleichmäßiges Atmen zu kontrollieren. Der Sauerstoffschlauch bietet eine Verbindung zwischen Atemmaske und Sauerstoffgerät bzw. -konzentrator und muss hinreichend lang sein, damit auch ausreichender Bewegungsfreiraum gewährleistet ist.