Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Industriestuhl

  Industriestuhl  (5.763 Angebote unter 27.604.265 Artikeln)Zum Expertenwissen

ab € 254,89*
 Stück 
Topseller
ab € 305,56*
 Stück 
Topseller
ab € 258,20*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Industriestuhl“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   577   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Industriestuhl
^

Arbeitsstuhl für das gesunde und dynamische Sitzen

Zu den Sitzmöbeln zählt neben Sessel und Hocker natürlich auch der Stuhl.Den gibt es in den unterschiedlichsten Varianten, schließlich möchte man je nach Situation auch auf eine passende Sitzmöglichkeit zurück greifen können. Neben bekannten Stuhlvariationen wie beispielsweise Büro-, Besucher- oder Stapelstuhl gibt es noch den Arbeitsstuhl, der auch als Arbeitsdrehstuhl bezeichnet wird. Mit diesem Einkaufsratgeber möchten wir Ihnen dieses Sitzmöbel etwas näher bringen.

Unterschied zwischen Arbeits- und Bürostuhl

Ein Arbeitsstuhl verfügt im Gegensatz zu Bürostühlen eher selten über eine Armlehne. Während ein Bürostuhl speziell auf das Arbeiten am Schreibtisch bzw. am PC zugeschnitten ist, ist ein Arbeitsstuhl für solche Situationen gedacht, in denen sich die Sitzhaltung häufig ändert und Armlehnen dabei stören würden. Häufig findet man solche Stühle in Laboren und Praxen (z. B. beim Zahnarzt) oder hinter Theken- und Empfangsbereiche. Beide Stuhlformen  verfügen über ein Rückenlehne, jedoch ist die der Arbeitsstühle meist schmaler und kleiner.

Was macht einen Arbeitsdrehstuhl aus?

Die ergonomische Gestaltung von Arbeitsstühlen entlastet die Wirbelsäule und die Bandscheiben und trägt zum gesunden Sitzen Ihrer Mitarbeiter bei.
Dieser drehbare Stuhl hat eine bequeme Rückenlehne, die in Höhe und Tiefe verstellt werden kann. Der Arbeitsstuhl ist entweder auf Rollen gelagert oder verfügt über einen Gleitfuß. Letzteres vor allem dann, wenn die Sitzhöhe höher als auf 65 cm einstellbar ist.
Je nach Person oder Situationen kann die Sitzneigung und die Höhe des Stuhls stufenlos z. B. mittels Sicherheitsgasfeder angepasst werden. Stühle mit einer Sitzhöhe ab 65 cm, so genannte Hochstühle, müssen laut DIN 68877 mit einer rutschhemmende Aufstieghilfe ausgestattet sein. Eine Dämpfung des Stoßes beim Hinsetzen ist bei solchen Stühlen vorgeschrieben, deren Sitzhöhe 50 cm oder weniger beträgt.
Das Material, aus dem die Sitzfläche besteht, ist vom Modell abhängig und kann beispielsweise aus Kunstleder, Holz, Textil oder Polyurethan bestehen. Wenn möglich sollte die Sitzfläche gepolstert sein, waschbare Schutzüberzüge sind bei einem hohem Schmutzvorkommen empfehlenswert.
Achten Sie beim Kauf neben diesen Eigenschaften auch auf das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

Noch mehr Vielfalt

Im medizinischen Bereich findet der Laborstuhl verbreitet Anwendung. So weist dieser besondere Eigenschaften für den Einsatz in Laborumgebungen auf und entspricht den dafür vorgeschriebenen Richtlinien. Er besteht aus laborgeeigneten Materialien und ist leicht abwaschbar und zu desinfizieren. Eine Stehhilfe findet überall dort Einsatz, wo Arbeiten im Stehen erledigt werden. Er hilft mit seiner unterstützenden Funktion, den Bewegungsapparat zu entlasten.




Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.