Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Hydraulikstapler

  Hydraulikstapler  (106 Angebote unter 29.297.781 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hydraulikstapler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Hydraulikstapler"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Hydraulikstapler
^

Hydraulikstapler für das Heben von Paletten

Die hydraulischen Stapler sind Hubwagen für den zeitweisen Einsatz in betrieblichen Hallen, Lagern oder Einzelhandelsunternehmen. Sie eignen sich besonders für den Transport von Paletten, da sie über zwei Gabeln verfügen. Die Hydraulikstapler sind wartungsarm und manuell zu bedienen.

Stapler mit Hydraulik und Gabeln

Der Hydraulikstapler ist ein manuell verfahrbares Hebezeug mit zwei Lastgabeln, feststellbaren Rädern und einen hydraulikbasierten Hubsystem. Mittels der Lastgabeln können Paletten unterfahren, angehoben, transportiert und eingelagert werden. Im Vergleich zu Handgabelhubwagen kann das Transportgut deutlich weiter angehoben werden. Je nach Modell sind bis zu 2.500 Millimetern möglich. Je höher gehoben wird, umso geringer fällt die Traglast aus. Dieser Wert steht für das maximal zuladbare Gewicht.

Etabliert im gewerblichen Bereich

Die Stapler und Hubwagen sind in den meisten gewerblichen Bereichen zu finden, in denen Waren transportiert werden müssen. Hierzu zählen insbesondere die Fertigung und das Lager. Überall dort, wo diese Hubwagen zu finden sind, können auch Hydraulikstapler eingesetzt werden. Ihre Besonderheit wird durch den Mangel starker Elektronik begründet. Die Hydraulik entwickelt keine Störfelder, die auf gefährdete Stoffe negativ einwirken könnten. Somit lassen sich mit einem Hydraulikstapler solche Waren transportieren, die explosiv oder leicht brennbar sind. Für den chemischen und pharmazeutischen Bereich ist dieser Stapler jedoch nur bedingt einsetzbar, da er mit Hydrauliköl arbeitet.
Der Hydraulikstapler ist ein Hilfsmittel für den wiederkehrenden, gelegentlichen Einsatz. Die meisten hydraulischen Hubwagen sind nicht im Dauerbetrieb zulässig. Hier empfiehlt es sich, auf andere Förderzeuge, wie den Elektrostapler oder Kransysteme, zurückzugreifen.

Hydraulik- oder Elektrostapler?

Grundsätzlich sind Stapler mit Elektroantrieb oder Hydrauliksystemen ähnlich konstruiert. Sie können die gleichen Lasten tragen und bieten einen vergleichbaren Bedienkomfort. Manuell betriebene Hydraulikstapler sind etwas zeitintensiver, da sie mit einem Fußhebel in der Höhe verfahren werden. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist die Bedienung: Elektrostapler sind meist wendiger und erfordern weniger Muskelkraft. Ein Hydraulikstapler ist jedoch wartungsärmer. Das wichtigste Kriterium für einen Hydraulikstapler: Er kann auch sensible Stoffe transportieren, die sich leicht entzündlich. Elektrostapler sind meist für größere Hubhöhen geeignet.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.