Mit einer Gartenschaukel den Garten oder die Terrasse verschönern
Gartenschaukeln stellen eine bequeme Sitzgelegenheit für Kinder und Erwachsene in
Außenbereichen wie Garten oder Terrassen dar. Die etwas breitere Bank ist flexibel in einen festen Rahmen eingehängt, was eine leichte Schaukelbewegung ermöglicht. Dies sorgt für Entspannung und regt zum Ausruhen an. Gartenschaukeln eignen sich daher vor allem für die Ausstattung von gastronomischen Außenbereichen.
Die verschiedenen Modelle
Gartenschaukeln sind in unterschiedlichen Größen und Varianten erhältlich. Ob als Zweisitzer, als Schaukel für bis zu 4 Personen sowie als Kinderschaukel: für jede Größe ist die passende Sitzgelegenheit erhältlich. Die Geräte sind oft aus verzinktem Stahl gefertigt, aber auch Varianten aus Holz sind möglich. Diese sind allerdings weniger wetterbeständig und benötigen einen regelmäßigen
Holzschutz.
Worauf Sie beim Kauf achten sollten
Achten Sie vor allem auf Qualität in der Verarbeitung. Die Schaukel sollte über einen sicheren Stand und über eine stabile Konstruktion verfügen. Zudem ist es ratsam auf das Prüfsiegel zu achten, denn nur so ist gewährleistet, dass Sie sich unbeschwert auf der Schaukel entspannen können. Aber auch die Materialwahl spielt eine Rolle. Wenn Sie auf Langlebigkeit Wert legen, ist es ratsam, sich für eine Gartenschaukel aus pulverbeschichtetem Metall zu entscheiden.
Das Zubehör
Verschiedene Auflagen und Kissen sorgen für einen bequemen Sitz. Spezielle Schutzhüllen lassen die Schaukel mit wenigen Handgriffen praktisch abdecken, so dass sie bei schlechtem Wetter oder über die Winterzeit gut gelagert werden kann. Wenn eine Schaukel noch nicht überdacht ist, kann sie mit einem speziellen Dach ausgestattet werden. Zum Teil sind Gartenschaukeln auch in kompletten Garten-Sets erhältlich, in welchem die Gartenstühle, Gartenliegen oder
Gartentische im passenden Design der Serie mitgeliefert werden.