Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Haushaltsschere

  Haushaltsschere  (881 Angebote unter 27.678.964 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Haushaltsschere“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Haushaltsschere"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   59   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Haushaltsschere
^

Eine Universalschere gehört in jedes Büro

Eine Universalschere ist ein wichtiges Utensil in jedem gut ausgestatteten Büro. Geläufige Bezeichnungen sind auch Mehrzweck-, Allzweck-, Arbeits- oder Büroschere. Die Auswahl der richtigen Schere hängt auf der einen Seite vom Nutzer und auf der anderen Seite von den Materialien ab, die man schneiden will. Ein Blick in den Arbeitsalltag des Mitarbeiters erleichtert daher die Auswahl ungemein. Wurde die letzte Schere bei einem Einsatz an hartem Material zerstört, brauchen Sie ein stabileres Modell.

Woran erkennen Sie eine praktische Universalschere?

Versetzen Sie sich am besten in den konkreten Nutzer. Ein Linkshänder kann nicht mit einer Rechtshänderschere schneiden und umgekehrt, da man zum einen die Schnittkante nicht sieht und die Scherenaugen nicht ergonomisch in der Hand liegen. Diese sollten eine Linkshänderschere verwenden. Die Augen der Schere sollten immer auf die Fingergröße abgestimmt sein: zu kleine Löcher klemmen an den Fingern, zu weite Löcher führen zu Verkrampfungen der Hand, da man viel Kraft aufwenden muss, damit die Schere nicht in der Hand wackelt. Speziell für Kinder geeignet sind Kinderscheren. Wird viel geschnitten, nehmen Sie die leichteste geeignete Schere, um Ermüdungserscheinungen im Arm zu reduzieren. Längere Scheren haben eine bessere Hebelwirkung und benötigen für die Schneidebewegung am wenigsten Kraft und schonen die Handmuskulatur. Ein mit Kunststoff ummantelter Griff vermeidet bei längerem Gebrauch das Schwitzen an der Hand und beugt dem Abrutschen und Verletzungen vor. Letzteres gilt auch für abgerundete Spitzen.

An der Schere sehen Sie, für welches Material sie geeignet ist

Je leichter ein Stoff wie Klebeband oder dünnes Papier trennbar ist, desto schärfer sind meist die Kanten geschliffen. Die Flanken der Schere können damit auch relativ schmal und leicht sein. Eine Schraube an der Verbindung erlaubt ein exaktes Nachjustieren der Schneidkanten, um ein optimales Ergebnis zu gewährleisten. Wird Karton, Pappe, Teppichboden, Kunststoffbinder oder Kabel geschnitten, müssen die Schneidkanten stabiler sein, um dem Schneidvorgang standzuhalten. Die Schere hat daher breitere Flanken und auch einen stabileren Griff. Spezielle Nieten am Drehpunkt geben auch bei hohem Kraftaufwand nicht nach. Je globiger eine Schere aussieht, desto stabiler kann das zu schneidende Material sein. Wählen Sie daher nach dem Bedarf des Nutzers. Im Zweifel können Sie auch unterschiedliche Scheren anschaffen.

Spezielle Eigenschaften schränken die Auswahl weiter ein

Für lange gerade Schnitte benötigen Sie lange Schnittkanten, weil Sie dann weniger Schneidebewegungen brauchen. Für kurze oder gebogene Schnitte genügen auch kürzere Kanten. Dekoschnitte werden am schnellsten mit einer Motivschere oder einer gewellten Schnittkante durchgeführt.
Nähere Informationen zum Thema finden Sie unter Scheren oder Schneidegeräte.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.