Das Handy - praktisch für die Tasche und für gute Verbindungen
Handy ist deutsch
Handy ist eine im Deutschen übliche Bezeichnung für die allgegenwärtigen handlichen Funktelefone, mit denen man über flächendeckende,
öffentlich verfügbare Funknetze telefonieren kann. Im englischen Sprachraum sind dagegen die Begriffe "mobile phone" und "cell phone" gebräuchlich,
wobei die deutsche Bezeichnung sich auch dort zunehmend verbreitet.
Inbetriebnahme
Für den Betrieb des Handys ist eine SIM-Karte des gewünschten Netzanbieters erforderlich, auf der die Mobilrufnummer und Zugangsberechtigung für das jeweilige Netz
gespeichert ist. Da die Netze in verschiedenen Frequenzbändern arbeiten, werden die aktuellen Geräte als Triband-Handy oder sogar als Quadband-Handy hergestellt
und können somit in allen Netzen (mit den Haupt-GSM-Frequenzen für Europa, Asien und Nordamerika) genutzt werden. Als mobile Stromversorgung werden überwiegend
gerätespezifische Lithium-Ion-Akkus eingesetzt. Wenn der Akku geladen ist, dazu die SIM-Karte eingelegt und
diese beim Netzanbieter angemeldet ist, kann das Handy benutzt werden. Ohne eingelegte SIM-Karte ist als Telefonfunktion nur ein Notruf zum Netzbetreiber möglich.
Gerätetypen
Die Funktionalität des Handys wird über eine Firmware festgelegt, die speziell auf den jeweiligen Gerätetyp zugeschnitten ist. Einen Sonderfall stellen diesbezüglich die
Smartphones da, die mit einem Betriebssystem ähnlich dem eines
Computers ausgestattet sind und deren Funktionalität durch die installierte Anwendungssoftware bestimmt wird.
Entsprechend den Funktionen und dem Einsatzzweck gibt es verschiedene Ausstattungsklassen von Handys:
- einfache Handys mit den wesentlichen Basisfunktionen
- Multimedia-Handys mit erweiterten Multimedia-Funktionen
- Business-Handys mit erweiterten Funktionen zur Adress- und Terminverwaltung
- Design-Handys als Lifestyle-Accessoire; z.B. Slider, Klapphandy, ausgefallene Formen, Materialien und Farben
Funktionen
Basisfunktionen
- Telefonieren
- SMS senden/empfangen
- Speicher für Rufnummern und Termine
- Anschlüsse für Headset und Datenübertragung
Multimedia
- Aufnahme von Foto/Video/Audio
- Mediaplayer und Editoren für Musik/Foto/Video
- Webbrowser
- Java-Interpreter für Spiel-Anwendungen
- Videotelefonie bei UMTS-Geräten
- Speichererweiterung durch Speicherkarten
Business
- erweiterte Organizerfunktionen (Terminplanung, Dokumentenviewer, E-Mail-Client)
- Bluetooth/WLAN für die kabellose Gerätekopplung
- Sprachwahl, Fax/Daten-Modem
Geräteauswahl
So ziemlich alle Handys am Markt beherrschen die Basisfunktionen und bieten viele weitere nützliche Funktionen. Damit ist für so ziemlich jeden Bedarf ein geeignetes
Gerät zu haben.
Allerdings haben Funktionsvielfalt und der Wunsch nach immer kompakteren Geräten dazu geführt, dass die sichere Benutzung insbesondere für ungeübte Handy-Nutzer
nicht immer gewährleistet ist. Dazu kommt, dass die Hersteller der Handys bei den Bedienfolgen sehr unterschiedliche Konzepte verfolgen, so dass auch der Umstieg auf
ein Gerät eines anderen Herstellers zur Herausforderung werden kann. Grundsätzlich sind die aktuellen Handys in allen Netzen verwendbar, allerdings sind besonders
billig angebotene Geräte oft durch sogenanntes Branding oder ein SIM-Lock in ihrer Verwendbarkeit und Funktionalität eingeschränkt.
Sicherheitshinweise
Während die Strahlenbelastung durch die Empfangssignale unabhängig von der eigenen Handy-Nutzung ist, wirken die Sendesignale des aktiven Handys in unmittelbarer
Nähe auf den menschlichen Körper und auf empfindliche elektronische Systeme ein. Die Folgen dieser Einwirkung auf die Gesundheit beziehungsweise die
Funktionssicherheit von elektronischen Systemen sind bisher umstritten. Um Risiken auszuschließen, wird die Handynutzung in sensiblen Bereichen untersagt und
Vielnutzern für ihren eigenen Schutz die Benutzung einer Freisprecheinrichtung empfohlen. In Deutschland ist während der Autofahrt für den Fahrer die Nutzung einer
Freisprecheinrichtung zum Telefonieren schon aus Gründen der Verkehrssicherheit vorgeschrieben. Die erhöhte Strahlenbelastung beim Telefonieren im Auto sollte
außerdem möglichst durch die Verwendung einer Fahrzeug-Außenantenne vermieden werden.
Weitere Links zum Thema
Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Handytasche, Headset,
Prepaid Karte, Handyhalter und Displayschutzfolie.